202606-物理AI到底在改變什麼

202606-物理AI到底在改變什麼

Gartner點名的2026核心趨勢:物理AI到底在改變什麼?

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

資訊科技與商業研究諮詢機構Gartner 將“物理AI”(Physical AI)列為2026年十大戰略技術趨勢之一,這一判斷反映了AI從網際空間向物理空間實現的產業預期,意味著AI不再侷限於螢幕之內,而是開始深度融入實體世界,一場由自主機器驅動的產業變革正在加速到來。作為讓機器真正“看懂”並“駕馭”物理世界的核心技術,物理AI正從實驗室走向產業一線。
 

自主機器的核心挑戰

自主機器的工作邏輯可類比為人類的“觀察-思考-行動”過程:通過感測器“看見”環境、邊緣AI“理解”場景、執行系統完成任務。這個流程必須在毫秒級內完成——在高速運轉的生產線上,幾毫秒的延遲可能意味著產品品質下降甚至安全事故。而支撐這一毫秒級閉環高效運行的,是兩大關鍵支撐性底層技術:高速互連與精細化功耗管理。前者決定了自主機器內部大量資料能否即時流轉,後者決定了自主機器能否在有限能源下持續運行。
 

互連:打通自主機器的“神經系統”

一台自主機器運行時,各類感知端與計算、執行單元之間持續產生並傳輸著大量的多來源資料——攝影鏡頭捕獲的圖像、力矩感測器的觸覺回饋、關節角度的即時資料……這些資料必須在“神經中樞”內快速彙聚、融合、決策。

在多台自主機器人協同作業的場景中(如流水線同步裝配),各機器人之間需要微秒級的時間同步。此時,光模組憑藉高頻寬、低延遲、抗干擾的優勢,成為機間高速互連的理想選擇。配合主晶片內置的SerDes介面,光模組能在較長距離傳輸中保持信號完整性,確保分散式自主系統獲得可靠、低抖動的資訊通道。

為滿足自主機器在高速互連、即時AI推理、低功耗運行與小型化的綜合需求,安富利基於恩智浦(NXP)MCX N系列微控制器,推出多款“開箱即用”的AI解決方案。這些方案可為客戶提供高效、可靠且靈活的AI功能,助力客戶快速部署機器學習應用,加速邊緣智慧實現。

 

Gartner’s Top 2026 Trend: What Is Physical AI Really Changing?

 

恩智浦MCX N94x與MCX N54x系列微控制器搭載雙核高性能Arm® Cortex®-M33內核,運行頻率最高可達150MHz,配備2MB快閃記憶體及可選全ECC RAM,同時集成DSP輔助處理器與‌eIQ Neutron神經網路處理器(NPU)。其中NPU的機器學習推理輸送量較單CPU核心提升最高達42倍,可大幅縮短處理器喚醒工作時間,顯著降低系統整體功耗,完美適配自主機器對低延遲、高能效的核心要求。

功耗管理:讓自主機器“持久奔跑”

2026年4月舉辦的北京亦莊人形機器人半程馬拉松賽事中,參賽機器人在約21公里的高負荷運動場景下,普遍面臨高功耗帶來的發熱、續航壓力,部分隊伍採用換電等策略保障完賽。這一現實場景直觀凸顯了自主機器在長時間連續工作時,高功耗引發的發熱失控、作業中斷等核心痛點,也讓產業進一步意識到精細化功耗管理技術的緊迫性與必要性。

電池技術的進步讓移動機器人擁有了更強的“體能”,但要實現真正的“長續航”,功耗管理才是關鍵。

動態電壓頻率調節(DVFS)多年來一直被用於計算領域,以平衡性能和功耗。根據實際計算負載動態調整處理器電壓與頻率,計算密集時全力輸出,空閒時降頻休眠。更先進的思路是探索更細細微性的DVFS策略,例如將調節回應時間從毫秒級向微秒級演進,並配合邊緣AI功耗管理系統——用AI模型預測計算負載,主動調整功耗狀態,實現比被動回應式更優的能效表現。

邊緣AI功耗管理系統還可以在多個睡眠層級間智慧切換,處理短期任務時保持淺睡以快速喚醒,空閒時回歸深睡以節省功耗。這需要硬體、固件與軟體的協同優化——單一技術層面無法徹底解決自主機器功耗管理的複雜問題。

無論是構建打通機器“神經”的高速互連,還是實現讓其“持久奔跑”的精細功耗管理,物理AI走向產業一線的每一步,都離不開從元件、軟體到系統集成的完整生態支撐。安富利在電子元器件分銷與技術支援領域的積累,為開發者提供從“技術選型”到“量產落地”的全鏈服務。更重要的是,安富利連接的全球供應商網路,能夠幫助客戶快速獲取最新的晶片、光模組、無線模組、感測器等關鍵元件,縮短從概念驗證到產品上市的週期。

 

 

Helpful Links

202606-物理AI到底在改變什麼

202606-物理AI到底在改變什麼

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當 AI 叢集邁向 1.6T:別只看 GPU,IP&E 才是資料中心的「隱形匯流排」
2026年10月1日
運算晶片定義了效能的「天花板」,IP&E 則決定系統能否在極限負載下穩定運作。從 AEC 銅纜、LPO 光模組,到背板連接器與被動元件,正是 1.6T 時代資料流動的真正基礎。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽車智慧化加速升級,48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
2026年9月1日
隨著軟體定義汽車(SDV)與智慧電動車快速發展,車輛正搭載越來越多高功率電氣設備,48V電氣系統正迅速從輕混動力輔助技術,演進為下一代智慧車輛的重要基礎設施。

202606-物理AI到底在改變什麼

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar