与 Si 相比,SiC 技术优势毋庸置疑

目前,碳化硅 (SiC) 技术发展到了引爆点,它的明显优势推动着实际应用的广泛采用。
当前,设计人员开始采用基于 SiC 的技术,以便保持竞争力,降低长期系统成本。这涉及到多方面的原因,包括:
- 降低总体持有成本:基于 SiC 的设计尽管需要前期投资,但能效更高,系统尺寸更小,可靠性也更高,因此能够降低系统成本。
- 解决设计难题:由于 SiC 的特性,设计人员开发的设备可以缩小尺寸,降低运行温度,提高开关速度,同时承受更高的工作电压。
- 提高可靠性,改善性能:通过缩小设备尺寸,降低运行温度,设计人员拥有更高的自由度可以探索更具创新性的设计选项,更贴切满足市场需求。
当前,大多数电子设备采用的都是金属氧化物半导体场效应管(MOSFET),其于 1959 年在贝尔实验室诞生,并在 20 世纪 60 年代早期获得广泛采用。MOSFET 通过改变施加在栅极端子上的电压来控制器件通道的电导率,从而实现信号放大或开关和功率处理等操作。
目前,硅 (Si) 仍然是 MOSFET 的主要构建材料,但随着市场对设备性能的要求日趋提高,Si 技术存在的局限性开始显现。
SiC 相对于传统 Si 所具有的优势i
我们一直都在研究能源的使用,将它从源头转化成最终应用,而所谓“马力”也正有此意 —— 犁的设计对于土地翻耕效率而言,至关重要。
如今,我们考虑得更多的是从发电机输出到终端电压的电能和功率转换,涉及一系列应用,包括 0.6VDC 的处理器,24VDC 到 500VAC 的工业电机驱动以及 400VDC 电动汽车充电电池。转换过程必然需要使用功率半导体开关。数十年来,基于 Si 的半导体开关一直占据着主导地位,包括 Si-MOSFET 和 IGBT。
这类开关损耗较大,效率低于 SiC。若要降低运营成本,提高能源效率,关键就在于减少电力浪费,控制热量消耗。
近年来,SiC 和氮化镓 (GaN) 成为了硅最为可行的替代品。两者都有其特性,能逐步提高能源转换效率。但这些宽能带隙设备均无法直接替代 Si,此外还必须匹配应用电路设计,以便充分发挥其性能优势。(图 1 显示了各种材料的主要差异。)
Si、SiC 和 GaN – 传导损耗
Si-IGBT 导通状态集电极-发射极饱和电压几乎恒定,集电极电流决定传导损耗。Si-MOSFET 具有导通电阻,因此功耗耗散为 I.R(ON)2(注意:在大电流水平下无法使用。
在低电压和中小功率下,具有低 R(ON) 的 Si-MOSFET 传导损耗低于 IGBT。SiC 和 GaN 材料的临界击穿电压远高于 Si,可以降低漂移层厚度,提高掺杂浓度。因此,额定电压下给定芯片面积的导通电阻较低,有利于减少功率损耗,提高效率。
此外,SiC 的热导率是 Si 的三倍以上,因此可以利用更小的晶圆体颗粒实现同等升温。此外,SiC 和 GaN 的最高工作温度也高于 Si,限制了器件压力,提高了效率。
Si、SiC 和 GaN - 开关损耗
转换器开关频率高是一大优势,可以缩小相关组件(尤其是磁性元件)的尺寸,从而产生微型化优势并节省成本。然而,所有设备的开关损耗都与频率直接相关。IGBT 很少在 20kHz 以上运行,因为“尾电流”、必要的缓冲电路和高器件电容的充放电会造成功率损耗。Si-MOSFET 可以承受数百 kHz 的开关频率,但随着频率的升高,能量损耗、电流循环到输出电容时输出电容中储存的能量 (EOSS) 逐渐成为限制因素。SiC 和 GaN 的电子饱和速度更快,电容也低得多,在迅速开关方面优势明显,能够降低功率损耗。
当传导通道反向偏置时,“第三象限”中器件的特性也很重要。例如,借助半桥驱动感性负载时就会出现这种情况(见图 2)。IGBT 不会反向传导,因此需要反并联二极管。该二极管必须能够快速恢复,且具有低电压降。Si- 和 SiC-MOSFET 自带快速主体二极管,但可以通过自身通道反向传导,损耗低,且在通过栅极导通时不会产生反向恢复效应。
即使 MOSFET 在第三象限传导时主动导通,主体二极管也会导通一小段时间,同时将两个开关都关闭,防止直通电流通过半桥。此即所谓的“死区时间”。当主体二极管导电时,二极管开关需要较高的正向电压降和反向恢复,由此增加功率损耗。快速采用 SiC 和 GaN 可以减少死区时间,降低相关损耗。.
配置为高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的 GaN 开关没有主体二极管。与 MOSFET 一样,HEMT 通道可以进行反向传导,但在任何死区时间内通过通道都会产生主体二极管效应。由此会产生相当于 2V 栅极阈值电压的电压降。除非主动打开通道,否则会导致功率耗散。
要点
在额定电压高于 600V 的功率器件中,SiC 将迅速取代 Si,成为主要的半导体材料。
与目前的 Si 技术相比,SiC 的主要优势包括工作电压更高、温度范围更广以及开关频率更高。
与 Si 材料相比,SiC 还有很多优点,包括通过微型化显著提高效率、降低冷却要求,同时还能将整体系统成本在 Si 材料的基础上降低 10-20%。
您可以为新一代创新选择正确的合作伙伴,以便提高效率,改善用户体验,深挖利润潜力。为此,安富利携手英飞凌等值得信赖的全球技术伙伴,帮助您充分利用宝贵的资源,专注于知识产权创新和其他竞争优势明显的领域。
我们将与您紧密合作,全力提供所需支持,帮助您打造优势产品,缩短产品上市时间,改善业务成果。