您有开发NB-IoT方案的需求吗

您有开发NB-IoT方案的需求吗

您有开发NB-IoT方案的需求吗?

2D image of blue and orange city buildings with hovering IoT icons

智慧城市的建设,也在加速LPWAN(低功耗广域物联网)商用的成熟。在当今几个主流LPWAN技术中,NB-IoT无疑是最受关注的一个。由于是3GPP推出的工作于电信授权频段的技术标准,在蜂窝移动通信技术中处于承前(LTE)启后(5G)的位置,所以NB-IoT从诞生之日起,就得到了无线通信行业的“追捧”。

比如,中国移动到2017年底已经完成了346个城市的NB-IoT连续覆盖,而在全球范围内截至2018年2月已建成33个NB-IoT商用网络,为了赢得市场先机,很多电信运营商都不惜重金补贴以促进NB-IoT生态系统的快速成熟。

面对这一难得的市场机遇,如何能够快速开发出NB-IoT方案和产品,为其商用进程提供足够的燃料,就成了物联网开发者们朝思暮想的问题。要想无后顾之忧地在NB-IoT市场冲锋陷阵,挑选一款用着顺手的“装备”,即开发工具,十分必要。为此,安富利开发出了系列NB-IoT的设计平台,随时响应开发者的需求。

和其他优秀的设计开发平台一样,安富利的NB-IoT开发工具也是从功能性和可扩展性上入手,尽可能去适应不同场景的应用开发所需。我们不妨一起来看看。

Looking to develop NB-IoT technology

如果你希望只用一块板子就能够去探索不同物联网应用开发,下面这款开发板就十分合适。它的板载资源包括NB-IoT通信模块、主控MCU,以及板载加速度和湿度传感器、可选的BLE 4.2无线功能等,还提供Ardunio Uno和ST Morpho扩展槽以外接更多的功能模块。

这样的配置已经足以满足常见的智能抄表、家庭自动化、安防、智能路灯、智能停车、共享单车智能锁、便携健康监控设备等典型LPWAN应用开发的需要。

 Looking to develop NB-IoT technology
图1. 安富利的NB-IoT单板开发平台(图片来源:安富利)

 Looking to develop NB-IoT technology
图2. 安富利的NB-IoT单板开发平台框图(图片来源:安富利)

由于NB-IoT在不同国家和地区使用的电信频段不同,如果开发者需要针对不同的区域市场进行开发,安富利的这一单板开发平台还可选配来自Quectel(移远通信)的不同的BC95 NB-IoT模块(可选配的模块类型见表1)。

此外,用户还可以根据应用功能性的要求,选择不同的主控32-bit MCU——基于Contex-M0的ST32L072或基于Contex-M4的ST32L476。如此一来,开发者就可以拥有一款“定制化”的NB-IoT开发板了。

Looking to develop NB-IoT technology

表1. 安富利的NB-IoT单板开发平台可选配三种不同频段的NB-IoT模块,应对不同区域市场之需(资料来源:Quectel)

 

如果开发者希望能够在同一个开发平台中支持全球不同频段的NB-IoT应用,那就可以选择下面这个开发套件。该套件由一块控制主板和一个可插拔的NB-IoT模块扩展板组成。它支持全球不同频段NB-IoT的奥秘,就在这块扩展板的NB-IoT模块上。


虽然同为Quectel公司的产品,这款开发套件采用的NB-IoT模块的型号是BC95-G,这个后缀“G”的意思就是“Global”,它可以支持B1/B3/B8/B5/B20/B28等主要LTE运营商的频段。

Looking to develop NB-IoT technology

图3. 安富利支持全球多频段的NB-IoT入门开发套件(图片来源:安富利)

这款开发套件的主控MCU是AVR 8-bit MCU(ATme- ga2560),性能不算很强悍,因此整个开发平台定位为“NB-IoT入门套件”,不过其资源包括256KB、8 KB RAM、USB端口、4个UART、5个SPI、1个I2C,还可以外接GPS模块和温湿度传感器,应该说该有的都有了,因此基于这个开发套件去搭建NB-IoT的原型也会感觉游刃有余。

 

Looking to develop NB-IoT technology

图4. 安富利支持全球多频段的NB-IoT入门开发套件框图(图片来源:安富利)

熟悉LPWAN技术的开发者会知道,由3GPP支持的授权频段LPWAN 标准除了NB-IoT 还有eMTC(Cat.M1),这两种技术各据特点,在应用上也各有侧重,所以电信运营商在建网和部署上大多是“两者并重”的态度。由此也就催生了一种需求,即在单一方案中支持NB-IoT、eMTC,以及EGPRS等多模无线数据通信。

 

Looking to develop NB-IoT technology

为了应对这一需求,安富利推出了一款功能全面的NB-IoT传感器扩展板。该扩展板对多模无线通信的支持得益于其采用了Quectel的调制解调模块BG96,它支持NB-IoT/eMTC不同的频段(B1、B2、B3、B4、B5、B8、B12、B13、B18、B19、B20、B26、B28、B39,其中B39仅支持eMTC),以及EGPRS(850/900/1800/1900 MHz),同时还可以支持全球不同的卫星定位系统(GPS、GLONASS、北斗、Galileo、QZSS)。

 

Looking to develop NB-IoT technology

为了具备更强的扩展性,该NB-IoT传感器扩展板集成了4个Pmod接口。该开发板可以作为扩展板与STM32 Nucleo-L476 RG开发板,以及ST X-NUCLEO-IKS01A2 MEMS 3D加速度计和3D陀螺仪扩展板相连,构成完整的物联网开发系统。


同时它还支持Android、Linux、Windows等主流嵌入式操作系统,以及物联网专用的mbed OS,以适应那些对实时性要求更高的物联网应用。

Looking to develop NB-IoT technology

图5. NB-IoT多模传感器扩展板(图片来源:安富利)

Looking to develop NB-IoT technology

图6. NB-IoT多模传感器扩展板应用框图(图片来源:安富利)

 

可见,安富利的上述NB-IoT开发工具已经构成了一个支持多频段、多通信模式、不同应用场景个性化需求的完整体系,只要你有NB-IoT的开发创意,总有一款工具能够满足你的开发所需,为你的LPWAN产品的设计提供助力。

 

 

您有开发NB-IoT方案的需求吗

您有开发NB-IoT方案的需求吗

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻
2026年1月12日
4D成像雷达与摄像头、激光雷达的智能融合,将创造出更安全、更可靠的自动驾驶体验。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
利用UWB和IMU技术实现指向性遥控器
2025年8月14日
安富利北京实验室利用TDK IMU和村田UWB模组,UWB模组内置NXP SR150 UWB芯片

您有开发NB-IoT方案的需求吗

相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会
安富利与英飞凌 5G 基础设施建设 / 应用网络研討會
Date: 2020年6月23日
Location: 网络研讨会