2309一路狂奔的专用5G网络有多强

2309一路狂奔的专用5G网络有多强

一路狂奔的专用5G网络有多强?

Conceptual image of smart car in purple

5G,即第五代移动网络是无线通信技术的最新发展。5G 不仅仅与手机通讯有关,与前几代技术(如 4G)相比,它在速度、容量、延迟和功能方面都有了显著提高。5G在海量数据处理以及设备连接方面的增强,使其可以支持从高质量视频流到实时数据分析等各种应用。

也就是说,基于技术进步及其所赋能的新的性能和功能,5G网络能为各类用户提供各种新的业务,新的体验以及几乎无限的可能性。
 

更值得一提的是 5G 在对专用网络应用和支持方面做了很大的改进和增强。3GPP制定的 5G 协议具有支持专用网络的关键要素。新增功能包括时间敏感网络(TSN)和移动边缘计算(MEC)。以太网已经支持 TSN,用于汽车、工业和实时多媒体传输。TSN 可保证传输时间,并优先考虑高关键性数据的网络访问。 最近发布的 3GPP 标准为 5G 无线技术提供了这一功能。MEC 对隐私和延迟都很重要。 MEC 可确保流量保持在一组本地节点内,而不是中继到集中核心再返回。5G 核心标准的改进使得新的应用成为可能。


5G专用网络的特点

专用 5G 网络是 5G 技术的一种独特实现方式。 传统的公用 5G 网络为广大用户提供服务,而专用 5G 网络则为单个组织使用而构建。这种专有性带来了几大好处:
 

  • 定制解决方案:专用 5G 网络是定制设计的,可精确满足组织的独特通信需求。通过这种定制,可以优化特定任务和应用的性能。
  • 增强安全性:由于这些网络不与公众共享,因此具有更高的安全性。企业可以实施严格的措施来保护其数据和通信。
  • 可靠性和低延迟: 专用 5G 网络提供可靠的连接,延迟极低。这对于实时应用、远程操作和要求快速响应的行业至关重要。
  • 覆盖范围和容量: 部署在特定地点的专用 5G 网络可确保在最需要的地方(如大型制造设施或广阔的校园)实现充分的覆盖和高容量。
  • 物联网管理: 专用 5G 网络非常适合管理庞大的物联网 (IoT) 设备网络。它们使企业能够高效地处理各种物联网部署。
  • 行业应用: 这些网络可应用于制造、医疗保健、物流等各行各业。它们实现了智能工厂和远程医疗保健等服务的创新。
  • 监管控制: 在使用专用 5G 网络时,企业可以更好地控制特定行业法规和标准的合规性。

由以上可以看出,5G 是一种先进的无线技术,而专用 5G 网络则利用其功能供组织专用。这种专业化带来了量身定制的解决方案、更高的安全性、连接性以及有效满足特定行业需求的能力  

The wonders of dedicated 5g networks
 

5G 专用网络的应用实例

随着企业和行业寻求对其网络基础设施进行更多控制,以提高连接性和安全性,专用 5G 网络正变得越来越流行。以下为几个典型的5G专用网络实例,他们利用专用 5G 网络满足各自行业的特定需求,提高连接性、效率和安全性。

  • 汉莎技术公司: 汉莎技术公司(Lufthansa Technik)是一家领先的飞机维护、修理和大修服务提供商,它在德国汉堡基地实施了一个专用 5G 网络。该网络可使用增强现实(AR)应用对飞机进行实时监控和维护。技术人员在维修飞机时使用 AR 眼镜接收实时视频和技术信息,从而提高了效率和准确性。
     
  • 宝马集团: 宝马在德国雷根斯堡的工厂建立了专用 5G 网络。该网络支持互联和自动化生产流程,使机器人和机器能够无缝通信。这提高了生产线的灵活性和效率,同时维护了数据安全。
     
  • 荷兰皇家壳牌石油公司: 壳牌在荷兰佩尔尼斯的化工厂部署了专用 5G 网络。该网络通过实现传感器、设备和控制系统之间的实时数据交换,协助优化炼油厂的运营。这有助于提高安全性、运营效率和维护实践。
     
  • 韩国西部电力公司: 这家韩国能源公司建立了一个专用 5G 网络,以支持其智能电厂计划。该网络可对发电设施和设备进行实时监控,从而提高能源效率,减少停机时间。
     
  • 汉堡港: 欧洲最大的海港之一汉堡港也部署了一个专用 5G 网络,以加强其物流和运输业务。该网络有助于管理和协调港区内集装箱、卡车和船舶的移动。
     
  • 伯明翰大学医院: 该医院信托基金在英国伯明翰伊丽莎白女王医院部署了一个专用 5G 网络。该网络支持一系列医疗保健应用,包括远程诊断、病人监控以及使用物联网设备追踪医疗设备。
     
  • 迪斯尼世界度假区: 迪斯尼正在探索在其主题公园和度假区内使用专用 5G 网络,以提升游客体验。这些网络可实现增强现实景点、改进移动服务和高效公园管理。

     

The wonders of dedicated 5g networks

专用5G网络的几个关键组件

与公用5G网络一样,专用5G网络由很多的设备和系统组成,其中处理器 Processor、射频IC集成电路和 IP&E 连接器是构建专用 5G 网络的关键组成部分。处理器处理数据和网络管理,射频 IC实现无线通信,IP&E 连接器建立物理连接以确保可靠的数据传输。这些组件共同打造了一个强大而高效的专用 5G 网络,能够为各种应用提供高性能、低延迟和安全的连接。

  • 处理器: 处理器是 5G 专用网络的计算动力室,负责协调数据处理、网络控制和实时操作。它们在确保高效数据管理、QoS 执行和网络协调方面发挥着关键作用。处理器将随着性能的提高、人工智能的集成、能效的提升以及先进安全功能的增强而不断发展。
     
  • 射频IC电集成电路: 射频集成电路IC是专用 5G 网络中的通信推进器,可促进无线连接、信号质量优化和高效频谱使用。这些集成电路是实现无缝数据传输、频率管理和支持新兴应用的关键。未来的趋势包括更高的数据传输速率、毫米波技术、大规模多输入多输出(MIMO)和软件定义无线等功能。另外一个值得一提的是,射频IC集成电路可实现波束成形,这是一种将信号集中到特定方向的技术,可增强覆盖范围和容量,这在先进的专用 5G 网络中,对于特定的应用显得尤为重要。
     
  • IP&E 连接器(Interconnect, Passive, and Electromechanical,互连、无源和机电):IP&E 连接器是在专用 5G 环境中建立物理链路、保持信号完整性和确保网络可靠性的无名英雄。它们对于在处理器、射频集成电路、天线和其他网络组件之间建立稳健的连接至关重要。未来的发展包括支持更高的数据传输速率、小型化、增强可靠性以及光连接解决方案的潜在崛起。

     

The wonders of dedicated 5g networks

专用5G网络及其关键组件的功能和未来发展方向

随着市场需求的增长和技术的进步,专用5G网络也在不断的发展演进中。专用 5G 网络的未来涉及为特定行业量身定制解决方案、管理不断增长的物联网生态系统、利用边缘计算进行实时处理以及与工业 4.0 技术集成。这些网络还将推进网络切片、优化频谱利用、加强安全措施,并促进利益相关者之间的合作,以实现互操作性和特定行业解决方案。法规和政策的演变将继续影响各行各业私有 5G 网络的部署和扩展,为实现互联和高效的未来协作铺平道路。

对于上文提到的专用5G网络的关键组件,下表汇总了他们的主要功能和未来发展方向,以飨读者。
 

专用5G网路的关键组件功能与未来发展方向
主要组件 主要功能 未来发展方向

处理器

数据处理和管理

提高效能,处理不断增长的数据需求

 

管理网络控制和资源分配 集成人工智能,实现智能网络优化

 

执行服务质量 (Qos) 策略 注重能源效率,实现可持续运营

 

支持实时数据处理 增强数据保护的安全功能

射频IC电集成电路

实现无线通信和连接

更高的数据传输速率,以适应新兴应用

 

优化信号质量和吞吐量 集成毫米波技术,提高带宽

 

管理频率分配和干扰 推动大规模多输入多输出(MIMO)技术,提高覆盖范围

 

支持物联网和工业4.0等新兴应用 用于动态网络调整的软件定义无线

IP&E 连接器

为数据流建立物理连接

支援更高的数据传输速率。以适应网络增长

 

保持信号完整性和可靠性 微型化,实现更密集的网络安装

 

可承受恶劣的环境和条件 持续关注耐用性和耐环境性

 

促进网络的可扩展性 可能采用光学连接器进行高速链接


 

 

 

2309一路狂奔的专用5G网络有多强

2309一路狂奔的专用5G网络有多强

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
厘米级定位+意图预判:无线传感技术如何开启“无感时代”
2026年2月16日
当技术协同臻于完美时,体验将变得无比自然:空间会理解你,设备会辅助你,而你,将完全感受不到复杂技术交织的存在。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻
2026年1月12日
4D成像雷达与摄像头、激光雷达的智能融合,将创造出更安全、更可靠的自动驾驶体验。

2309一路狂奔的专用5G网络有多强

相关活动
安富利与英飞凌 5G 基础设施建设 / 应用网络研討會
Date: 2020年6月23日
Location: 网络研讨会