如何打造一塊讓你“有感覺”的觸控式螢幕
觸控式螢幕伴隨著智慧手機走進人們生活,已經有十多年了,毫不誇張地講,它的出現是人機對話模式(HMI)的一次革命——自從觸控式螢幕出現之後,鍵盤、軌跡球、手寫筆之類機械式的HMI設備就逐漸成了浮雲,用戶的所有操作靠手指頭在螢幕上點劃就行。
隨著螢幕的尺寸原來越大,手機上最後的幾個按鍵也顯得多餘,於是幾年前人們將它們也都“刪除”掉了,所以,今天的智慧手機都是被一整塊觸控式螢幕覆蓋著。不過,這樣做也會給用戶帶來一些麻煩,比如幾台暗屏的手機放在一起,正面全是黑黑的一塊玻璃屏,毫無辨識度。
但更大的麻煩在於,按鍵等機械式的HMI設備,會給使用者帶來一種特有的“觸覺”體驗,在人機交互過程中給用戶明確清晰的回饋信號,讓其感受並確認自己的操作結果。而一塊普通的觸控式螢幕是沒有這樣的功能,比如你在點按一個螢幕上的圖形化虛擬按鍵時,並不一定能夠確保真的“按”到了位。
解決這個麻煩,就需要其他技術進行“補位”,這個能夠彌補觸控式螢幕缺憾的技術就是觸覺回饋(Haptic)。簡單地講,觸覺回饋就是透過一個特殊的傳動器(Actuator)產生一個受控、特殊的振動信號,去模仿人們點擊實體機械按鍵時的感覺;同一個傳動器還可以對應用戶不同的操作動作產生不同的振動信號,達到更加逼真和個性化的效果。
正因為這個特性,觸覺回饋技術正在逐漸成為觸控式螢幕的好“伴侶”,讓觸控式螢幕也變得更“有感覺”。而且人們逐漸發現,儘管視覺和聽覺依然是人類獲取外接資訊的主要來源,但如果運用得當,來自觸覺的“刺激”卻有可能給用戶帶來不一般的體驗。因此,觸覺回饋也就成了當下人們進行HMI設計時一個重要的技術選項。
觸覺迴饋傳動器
如上文所述,實現觸覺回饋最關鍵的一個部件就是傳動器。選擇合適的觸覺回饋傳動器,也就成了Design-In的第一步。
用於觸覺回饋的傳動器可分為三種:
- 偏轉質量馬達(ERM):它是透過一個偏心旋轉的馬達產生振動,是一種最成熟、應用最廣泛的技術,在成本上優勢明顯;但是由於ERM存在慣性,因此回應速度(啟動時間)較慢,而且工作時的噪音比較大,形成的波形也比較單一。
- 線性共振傳動器(LRA):LRA與ERM同為慣性觸覺傳動器,但是機械結構不同,它是一個被線圈環繞並與一個彈簧連接的磁鐵,線圈中的電信號控制磁鐵以線性方式運動,以達到共振頻率,透過調製共振幅度實現不同的觸覺效果。LRA比ERM有更快的回應速度,且功耗較低,可以產生更多樣化的振動波形;但ERM也有其弱點,其工作頻寬較窄,對環境比較敏感,長期使用器件的一致性容易發生改變。
- 壓電式傳動器(Piezo):壓電傳動器是觸覺回饋領域的後起之秀,它是通過壓電效應產生振動——器件在載入電壓時產生彎曲,通過這種彎曲產生振動。與ERM和LRA等慣性傳動器相比,壓電式傳動器不受頻率和振幅的限制,可產生更豐富和細膩的振動波形,回應時間上可以達到毫秒級,工作噪音低,振動幅度大,外形也可以做得更緊湊;不過壓電式傳動器驅動時需要較高的峰值電壓(100-200伏),需要專門的驅動器,功耗也會比LRA高。
在設計中,開發者可以根據實際應用的需要,綜合衡量不同觸覺回饋傳動器的成本、回應時間、功耗、振動波形等特性,選取最合適的那一款。

高清驅動設計
不過,設計一個完整的觸覺回饋系統,特別是能夠提供複雜波形和更佳用戶體驗的“高清” 觸覺回饋系統,除了傳動器之外還需考慮其他要素,這些要素包括:
- 觸覺驅動器:其介於主控制器和傳動器之間,包含必要的類比功能以及數位介面,可以根據主控制器的指令為傳動器提供驅動信號。
- 軟體:用於產生觸覺回饋的波形,其可以根據系統需要運行於應用處理器、微控制器或集成驅動器中。
因此,觸覺回饋的興起,也讓相關的IC公司看到了商機,紛紛推出圍繞其生態的產品和方案。
比如今年Dialog Semiconductor就一口氣發佈了三款觸覺控制驅動IC產品,包括DA7280、DA7281和DA7282。以DA7280為例,這是一款低功耗LRA和ERM觸覺控制驅動IC,具有高達1kHz的驅動能力,可以提供更加細膩和複雜的“高清”振動波形,驅動電流高達500mA。同時360nA的空載功耗(比競品低76%),以及多種電源管理模式令其在功耗表現上也十分突出。

圖2,DA7280觸覺控制驅動IC系統框圖(圖片來源:Dialog)
Dialog的其他兩個觸覺控制驅動IC產品也各具特點:DA7281面向多驅動系統,它使用兩個原始觸發器引腳作為I2C定址引腳,可以在同一系統中同時集成多達4個DA7281;而DA7282的超低待機功耗特性更為突出,它提供一個全休眠的模式,在此模式下的待機電流僅有5nA。這幾個產品共同構成了一個完整的觸覺控制驅動IC組合,以應對不同的設計需要。
總之,觸覺回饋技術與觸控式螢幕的結合,將給HMI帶來新的想像空間。未來,誰能讓用戶在體驗上更“有感覺”,誰就會成為市場上的贏家。