使用寬能隙器件做電路設計時的注意事項

使用寬能隙器件做電路設計時的注意事項

使用寬能隙器件做電路設計時的注意事項

Milan Ivkovic
circuit board

說到功率轉換電子器件,每位元設計師都希望用到損耗最小的完美半導體開關,而寬能隙碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)器件通常被認為是接近完美的器件。不過,想要達到“完美”,只靠低損耗是遠遠不夠的。開關必須易於驅動,不應產生高電磁干擾等不利影響,而且要耐用,當然還要成本低。

柵極驅動至關重要

驅動碳化矽和氮化鎵器件的柵極可能是最重要的考慮因素,在大多數情況下,這比驅動IGBT和MOSFET更難。這兩種成熟技術可以很容易地用0–12 V的電壓驅動,以達到完全飽和,而且相比絕對最大電壓(通常為+/-20 V),還有很大餘地。穩定閾值可能在5 V左右,該條件下器件具有良好的抗噪性,同時峰值電流也比較合理,柵極驅動功率適中,至少在設備通常的切換頻率下是這樣的。

相比之下,碳化矽MOSFET和氮化鎵 HEMT(高電子遷移率電晶體)單元具有更低的柵極閾值,但會有一些滯後(hysteresis)。此外,在高溫條件下,這兩種器件的閾值都會大幅降低,因此,通常必須使用負的關斷狀態電壓來驅動柵極,以避免虛假開啟。這是器件的一個優點帶來的直接結果,即非常快的di/dt會在連接電感中產生電壓瞬變,這可以耦合到柵極電路中。因此,必須非常小心,避免開關電流和柵極驅動回路中出現任何共連接(common connection)。即使是封裝電感也可能有問題,因此許多製造商會在源極加上開爾文連接(Kelvin connection)以減輕影響。

碳化矽和氮化鎵器件非常快的dV/dt也會造成類似的效果,通過漏柵米勒電容將瞬態耦合到柵極。在實踐中,電流和電壓邊緣速率通常通過增加串聯柵極電阻和/或緩衝器故意降低,尤其是在開關頻率通常較低的電機控制應用中。在這種應用中,動態損耗的優勢不太明顯,但寬能隙器件的低傳導損耗是一個優勢。器件的最大邊緣速率通常也會降低,以便將電磁干擾控制在合適範圍內。

碳化矽MOSFET需要高柵極電壓來進行全面增強,通常在15-18 V左右,接近絕對最大值,即最低20 V。負驅動的極限通常也低於矽MOSFET在-7至-10 V左右的極限。此外,在最大建議工作柵極驅動電壓下,器件的短路耐受能力降低,因此碳化矽MOSFET柵極驅動器需要精確的控制和電壓限制,以實現可靠的性能。

氮化鎵HEMT單元與產生隔離柵氧化物的矽MOSFET和碳化矽MOSFET具有完全不同的柵特性。氮化鎵柵極像一個壓降約為3-4V的二極體,通過正向偏置,以幾毫安培電流實現單元導通。標稱閾值約為1.3 V,但在高結溫下可能更接近0.5 V,因此通常建議使用負壓關斷驅動。可以從雙極性電源傳到驅動器,但更簡單的方法,同時也是英飛淩推薦的方法,就是在柵極電路中使用串聯電容器,如下面的電路圖所示。電阻器用於分別控制前緣和下降沿上的dV/dt,並確保穩定運行。

類似二極體的輸入提供了電壓鉗位元,但電流的平均值通常不得超過20mA,以避免器件損壞。在一些積體電路封裝中使用氮化鎵器件,如Nexperia cascode GaN或STMicroelectronics MasterGaN platform,可以將氮化鎵驅動的難題轉移到封裝層面去處理,這樣設計師就不必為此而操心了。專用的氮化鎵驅動器也有利於開發更複雜的驅動方案,從而實現效率和功率密度的目標增益,並保護氮化鎵器件本身。

雪崩能力與短路保護也是要考慮的因素

IGBT和矽MOSFET具有雪崩額定值,能夠承受一定的集電極/漏極過壓產生的能量。碳化矽MOSFET的承受值目前尚不容易測定,一些製造商僅提供估計值。氮化鎵單元本身不具備承受過電壓的能力,遇到過電壓會立即失靈,因此它的最大工作電壓額定值設置得非常保守。

柵極電路串聯電容器

schematic

典型氮化鎵單元柵極驅動電路 圖片來源:英飛淩

碳化矽MOSFET確實有規定的短路額定值,與矽MOSFET相當,而氮化鎵MOSFET的額定值不太明確,具有一定的可變性,而且可能累積退化。隨著故障機制得到更好的描述,器件的參數表可能要開始包含短路額定值了。不過寬能隙器件具有自身優勢,其晶片具有更高的最高溫度額定值,而且碳化矽材料的導熱性能要更好,這有助於控制故障條件下的瞬態功耗。

反嚮導通效果不同

在許多功率轉換器電路中,電壓鉗位元需要開關反嚮導通,例如,軟開關變換器拓撲的電機驅動器用例,或者使能雙向能量流。IGBT無法做到這一點,需要外部有損反並聯二極體。矽和碳化矽MOSFET可以在低損耗的情況下反向導通,但它們有一個體二極體,可以在通道被驅動之前的死區時間內進行換向或自然傳導。控制電路通常會將這段時間降至最低,但在此期間,損耗可能會很高。在這方面,當電壓小於1V時,正向壓降約為4V的碳化矽體二極體通常比矽體二極體差很多。然而,碳化矽體二極體的反向恢復能量遠低於矽體二極體。這意味著在“硬”開關變換器拓撲中,碳化矽體二極體動態損耗要低得多。在硬開關變換器拓撲中,體二極體從正向偏置到反向偏置,有可觀的正向電流流動,而氮化鎵 HEMT單元,如同IGBT,沒有體二極體,也就沒有反向恢復損耗。不過在通道中出現反向電壓傳導,這些器件仍能自然換向。然而,通道被主動驅動之前的壓降是很複雜的。包括穿過通道電阻的壓降,加上閾值電壓,再加上任何負的關閉狀態柵極驅動電壓。很容易就增加到5V以上。下圖展示了典型600V級別器件的IGBT、碳化矽MOSFET、氮化鎵 HEMT單元和矽MOSFET之間的一些關鍵性能比較。

開關的比較

IoT Diagram

典型600V級別器件開關技術的比較

 

寬能隙器件有所不同,但能大幅提升能效

在討論了碳化矽和氮化鎵器件的一些特性後,可以發現它們的一些缺陷是顯而易見的。然而,製造商正在努力使零件更耐用、更易於使用,並在開發新的變體,如Cascode(共源共柵)的Si-MOSFET,以及碳化矽的JFET(junction-based normally on transistor types),可以解決大部分問題。儘管如此,寬能隙器件的主要優勢仍然成立:功率轉換器的能效可以更高,開關頻率也更高,能量、尺寸、重量減少,並由此帶來磁性元件和散熱器成本的降低。

關於作者

Milan Ivkovic
Milan Ivkovic

Milan Ivkovic holds advanced engineering degrees from University of Belgrade, School of Electrical E...

Helpful Links

使用寬能隙器件做電路設計時的注意事項

使用寬能隙器件做電路設計時的注意事項

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從醫療保健、物流配送,到工業組裝,AI如何引領多功能機器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵蓋汽車、工業和商業應用的圖像和深度感測器產品組合,為應對AI機器人時代的挑戰提供了有力的軟硬體支援。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展
2025年3月15日
從應用場景來看,未來eVTOL設備將主要用於城市間快速通勤、高效靈活的物流配送以及應急回應公共服務等領域。

使用寬能隙器件做電路設計時的注意事項

相關活動

未找到相關活動