202603-谁会是新一代AI“电力管家”

202603-谁会是新一代AI“电力管家”

AI大模型训练耗电惊人,谁会是新一代AI“电力管家”?

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

Gartner对2026年十大战略技术趋势的研判揭示了技术战场正在发生根本性转移,更是对所有技术决策者发出的明确信号:我们正步入一个由人工智能(AI)彻底重塑的高度互联世界。在这个世界里,算力就是新石油,而供电与散热系统——则是确保油田不枯竭、不自燃的关键命脉。

根据斯坦福《2023年AI指数报告》,AI大语言模型GPT-3单次训练耗电1287兆瓦时,该电量相当于3000辆特斯拉各行驶20万英里的总耗电量,同时训练过程会排放552吨二氧化碳。如此庞大的能耗不仅会给企业带来高额的电费开支和潜在碳税成本,加重运行负担,也会加剧社会层面的碳排放压力。而这场围绕能效与成本的破局之战,恰恰要从被忽视的电源技术革新与架构升级中寻找答案。 

性能与功耗的“死亡交叉”:为什么电源成了AI的咽喉?

AI芯片的算力竞赛已进入白热化阶段,但这条摩尔定律的延长线,正画出一道令人不安的轨迹:性能的每一次飞跃,都伴随着功耗更陡峭的攀升。

我们正在逼近“功耗墙”——单纯堆砌晶体管已无法换来等比例收益,反而让数据中心沦为“电老虎”。这不仅是成本问题,更是规模扩展的物理瓶颈。

液冷技术从“可选项”变为“必选项”,正是这场静默危机的直接体现。但比散热更前置、更根本的挑战,是“供电”。一个低效或不稳的供电单元(PSU),足以让价值数百万的AI算力集群性能打折,甚至瞬间“趴窝”。

解码下一代数据中心:从“供电”到“智电”的范式革命

未来的AI数据中心,电源系统将不再是角落里的配角,而是智能核心基础设施。它需要实现三大跨越:

从集中到分布:传统集中式供电像“大水漫灌”,线路损耗大,难以满足机架级精细化管理需求。未来趋势是向机架级、甚至芯片级的分布式、模块化供电演进,让电力更精准、高效地直达计算单元。

从通用到专用:AI负载动态范围极大,从待机到满负荷的跳跃可能在毫秒间发生。通用PSU如同家用轿车拉重卡,力不从心。专用AI PSU必须具备极高的峰值负载能力和超快动态响应,如同为数据中心配备了专业赛车引擎。

从被动到主动:智能电源将深度整合AI算法,实现预测性电力管理。通过分析工作负载历史数据,提前调度、分配电力资源,变“被动应对”为主动优化,在保障性能的同时最大化能效。

功率密度之战:12kW如何重新定义电源单元的天花板

在AI数据中心,空间就是金钱,效率就是生命。提升功率密度——即在更小体积内提供更大、更稳定的功率输出已成为技术攻坚的核心。

这背后是材料科学、半导体技术和拓扑结构设计的全方位竞赛。以业界领先的解决方案为例,安富利合作伙伴安森美推出的12kW AI云PSU参考设计 方案,便是一个标志性突破。

这款方案采用碳化硅(SiC)等先进半导体材料,能承受更高的电压、温度和开关频率,将电源转换效率推向新高,显著减少能源在转换过程中的浪费。

Who Will Be the Next-Gen AI “Power Manager”?

其12kW额定功率比当前市场主流方案高出约50%,意味着一个机柜可以支撑更密集的算力部署。更关键的是,它在提升功率密度的同时,保持了卓越的转换效率(通常超过96%),直接降低了庞大的电费开支和冷却负担。

这不仅仅是产品迭代,更是为未来超大规模AI数据中心供电架构,树立了新的性能标杆。

从单一部件到生态赋能

应对AI算力的极致电力挑战,硬件单点创新行不通,关键是构建“从电网到芯片”的全链路能力,这要求技术方案商从组件提供者转型为生态赋能者。作为全球领先的技术分销商和解决方案提供商,安富利不仅凭借高成熟度参考设计帮助客户大幅缩短产品上市周期,更通过全面的服务和解决方案组合,提供供应保证、可见度与敏捷性,精准满足客户的差异化需求。从而让客户有更多的精力聚焦AI业务与算法创新,无需重复研发底层电力工程。

2026年的技术领袖,须深谙此道:最智能的未来,必植根于最坚实的能源根基之上。

 

 

 

 

 

Helpful Links

202603-谁会是新一代AI“电力管家”

202603-谁会是新一代AI“电力管家”

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
当电机学会“思考”——Agentic AI与工业控制的三个关键环节
2026年8月10日
将Agentic AI(代理式人工智能)引入嵌入式控制架构,不仅是智能控制的升级,更是在实时控制的基础上,赋予系统决策能力、自适应性与情境感知,让控制系统真正“长出大脑”。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不见的战场:决定边缘AI上限的,不止算力,还有“信号链”
2026年7月15日
连接物理世界与数字大脑的“桥梁”——模拟前端(AFE, analog front-end),其质量直接决定了输入AI模型的“数据粮草”的质量,进而深刻影响最终的决策精度与系统可靠性。

202603-谁会是新一代AI“电力管家”

相关活动
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会