Custom Meta Tags

Hero Banner

參考解決方案

Main Title- LC - 202008S1

有效利用太陽能

Mixed Media - 202008S1

近年來,在利用可再生能源來提供動力方面,有了更大的進展。在可再生能源中,太陽能是最安全的,因為太陽光是大量可供使用的,並且有滿足巨大電力需求的潛力。目前太陽能的實際應用之一是在印度的農業領域,在推廣使用太陽能離網水泵來取代柴油水泵。為了滿足這一需求,安富利提出了兩個解決方案:以IPM為基礎的解決方案,涵蓋1Hp至3Hp的要求;以及以EasyPack為基礎的解決方案,涵蓋3Hp至5Hp的要求。
 
5Hp太陽能驅動器包含一個內置EEPROM的控制板,可用於存儲單個或多個監視器的驅動器參數。各種驅動器的運行狀況參數會顯示在內置的LCD螢幕上。控制板還提供了多個隔離式通訊端口,可透過RS232和RS485來滿足市場需求。另外還包括一個網路介面卡,用於收集數據來監視和分析太陽能水泵的使用。
Car driving at night with LED headlights

Static HTML - 202008S1

特色

  • RS232和RS485具備通訊端口
  • 網絡介面卡由隔離式RS485端口驅動
  • 隔離式I / O用於液位感測
  • 圍繞iMotion控制器構建的控制板


應用

  • 太陽能板製造
  • 馬達/水泵製造

 

Harnessing the power of the sun

 

202008S1-ads-contact-us-right

聯繫安富利設計服務

如果您對此方案感興趣,請聯繫我們,瞭解我們參考解決方案的最新資訊。

聯繫我們