202204-如何透過機器學習(ML)進入市場

202204-如何透過機器學習(ML)進入市場

如何透過機器學習(ML)進入市場

Nishant Nishant
artificial neurons
連接人工神經元使機器能夠學習。

人工智能(AI)將變得非常普遍,而被視為理所當然。我們可以自信地說出這一點,因為很多半導體製造商已經擁有專為人工智能設計的嵌入式處理器。這些設備將變得像目前的技術主力微控制器(MCU)一樣無所不在。事實上,它們是MCU的自然進化階段。

這時產生了一個相關的問題,就是如何開始使用人工智能。但這問題忽略了一個更相關問題的答案,應該這樣問“什麼樣的人工智能適合你”。是的,人工智能將無所不在,但它並不是設計的靈丹妙藥。工程師仍需要為其應用選擇最佳的解決方案。

安富利知道客戶最關心的是結果。透過了解用例,可能的解決方案通常會自己顯現。在人工智能變得如此容易獲得之前,這是真的,而現在仍然如此。在這方面,人工智能就像任何其他組件一樣。

然而,改變的是客戶的型態。人工智能出現在軟體領域,因此真正的專家是那些擁有十年以上經驗的軟體公司。將軟體推向市場,需要合適的硬體搭配,特別是在工業、醫療和航空航天等領域。

Avnet Silica 系統解決方案,人工智能/機器學習與視覺,歐洲、中東和非洲的經理 Michaël Uyttersprot 表示,這是安富利可以提供真正價值的一個領域,他說:「我的部分職責是確保我們擁有所需的專業知識和合作夥伴,來幫助這些具有計算機視覺經驗的公司成為新的用例。」

這些用例存在於所有安富利強大的垂直領域,包括工業、汽車、醫療、航空航天和國防。機器學習(ML)用於多種用例,包括預防性維護。但是,正如Uyttersprot解釋的那樣,視覺部分吸引了最多人的興趣。他說:「這些包括了在智能城市使用的應用程序,像是攝影機被用於偵測活動,例如在駕駛時使用手機。」

為使用機器學習(ML)的工業視覺選擇正確的硬體

在開發機器視覺系統時,選擇正確的圖像感測器是最重要的設計決策之一。當使用機器學習分析圖像數據時,這一點更為重要。

「如果你想使用具備機器學習的機器視覺來檢查快速移動的東西,比如生產線上的瓶子,會需要使用帶有全局快門的相機模組。滾動快門在此應用程序中不起作用,因為有可能會遺漏細節」Uyttersprot說。

同樣地,圖像感測器需要適合操作環境。在某些應用中,有必要選擇一個同時具有適當低光性能的圖像傳感器。使用機器視覺時必須考慮這些因素,但在產生將使用機器學習解釋的數據時,這些考慮因素變得更加相關。

因為數據是由算法而不是由人來分析的,所以這提供了在機器視覺系統中引入不同感測模式的機會。這可能包括圖像感測器以外的模式,例如飛行時間、雷達和激光雷達。隨之而來的則是對感測器融合的需求。

感測器融合是指從多個來源獲取數據,並將其合併為一個單一的數據集,以輸入神經網絡的過程。這是一個關鍵階段,因為每個感測器數據的加權方式將影響其與最終數據集的相關性。

每個用例都不同,因此沒有一套標準的方法,這表示感測器融合可能交由製造商來負責。當您與安富利合作時,相關專家會負責傳感器融合。通常來說,這些專家是開發機器學習應用程序的軟體公司,但也可能是客戶,由安富利及其合作夥伴協助。

工業中的機器學習的訓練和遷移學習

創建一個演示器來證明機器學習的概念並不像以前那樣困難,尤其是在與可以提供評估模組和開發套件的夥伴合作時。將該概念應用於生產仍然是困難。

“「標準數據集可用於演示目的,但這些標準數據集通常不適合實施。客戶可能需要從有建立數據經驗的公司購買數據,或者他們需要自己建立數據」Uyttersprot 說。

這就是遷移學習等技術有用的地方,它可以將為一個用例創建的數據移植到一個新的但相似的用例。這只是其中一種解決方案。另一個可能是使用3D建模虛擬創建的合成數據。這方法可以快速創建許多圖像,而這些圖像可用於訓練機器學習算法,而無需實際建立案例。

合成數據有其優勢,但與機器學習中的大多數事情一樣,它不一定容易。了解挑戰是取得最佳結果的重要部分。當安富利開始與客戶合作時,第一步是介紹機器學習以及它可以提供什麼。 下一步是了解客戶真正想要實現的目標。在某些情況下,它可能只需要沒有機器學習的計算機視覺。在與合作夥伴一起開發解決方案之前,確保客戶充分了解這些選項是非常重要的。

邊緣與雲運算

隨著人工智能向網絡邊緣移動,這個問題時常出現。然而,Uyttersprot指出,兩者將繼續共存,因為都有各自的優點。

例如,如果安全性或延遲是用例中的特殊需求,則由邊緣處理比較適合;但如果應用程序需要能夠持續改進算法,則在雲中處理才是更好的解決方案。

「同時使用邊緣和雲是有意義的。」Uyttersprot說,「如果您在不同位置有許多產品,例如智能恆溫器,則可以使用邊緣處理。但是通過雲共享數據可使算法改進,可以在整個恆溫器網絡中推行。」

結論

機器學習在工業領域中的使用一直在增加,部分原因是越來越多的高性能處理器配備強大AI加速技術。但無論是在訓練還是部署方面,軟體仍然是等同重要的關鍵。建模技術和遷移學習可以提供幫助,處理器製造商提供的資源和軟體工具也可以協助。要開發成功的機器學習用例,硬體和軟體必須共同工作。

安富利及其合作夥伴可以幫助您了解如何使用機器學習進入市場。請聯繫您當地的安富利代表來了解更多信息。

下載文章

關於作者

Nishant Nishant
Philip Ling

Philip Ling is a senior technology writer with Avnet. He holds a post-graduate diploma in Advanced M...

202204-如何透過機器學習(ML)進入市場

202204-如何透過機器學習(ML)進入市場

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當電機學會思考:Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節
2026年8月10日
將 Agentic AI導入嵌入式控制架構,不只是智慧控制的升級,更是在即時控制的基礎上,賦予系統決策能力、自我調整能力與情境感知能力,讓控制系統真正長出「會思考的大腦」。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的戰場:邊緣 AI 的上限,不只取決於算力,更取決於信號鏈
2026年7月15日
連接物理世界與數位大腦的「橋樑」——類比前端(AFE, analog front-end),其品質會直接影響輸入 AI 模型的資料品質,進而牽動最終決策精度與系統可靠性。

202204-如何透過機器學習(ML)進入市場

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar