2411 - 不止SiC,電動汽車中的“小兵”

2411 - 不止SiC,電動汽車中的“小兵”

不止SiC,電動汽車中的“小兵”

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在綠色出行浪潮的推動下,電動汽車(EV)作為一種重要的環保交通工具,正以勢不可擋之勢融入我們的日常生活。然而,要讓這些“鋼鐵俠”自由馳騁,高效可靠的充電基礎設施必不可少。

碳化矽(SiC)作為電動汽車充電系統的“心臟”,無疑成為了萬眾矚目的明星。但確保這顆“心臟”強勁有力地跳動,還需要眾多“配角”的默契配合。高性能的電感器、電容器和連接器等被動元件,就好比是電動汽車充電系統的“神經網路”,它們共同構築起一個高效、穩定的充電系統。這些“幕後英雄”雖然默默無聞,卻在電動汽車的快速充電過程中發揮著不可或缺的作用。 

SiC:電動汽車充電的“超級英雄”

SiC是一種新型半導體材料,它擁有耐高溫、耐高壓、低損耗等優異性能。在電動汽車領域,SiC所帶來的新技術和更高的能效,使電動汽車受益良多。SiC器件可以大幅提升充電效率,縮短充電時間,同時還能減小充電器的體積和重量。

安富利的SiC高功率密度3.3KW雙向PFC方案,憑藉英飛淩CoolSiC和CoolMOS,在50%負載時實現了接近99.2%的轉換效率。並且該設計支援雙向功率流,適用於電池充電、儲能、電池化成等應用,確保高效的能量存儲和轉換。SiC在其中的作用功不可沒。

eBeyond SiC: the quiet achievers in EVs

SiC高功率密度3.3KW雙向PFC解決方案


市場研究機構Yole Developpement的資料顯示,隨著新能源汽車行業的蓬勃發展,SiC功率器件的市場需求呈現出爆炸式增長。預計到2029年,全球SiC器件市場規模將突破百億美元大關,2023-2029年CAGR為25%。

然而,在現代汽車中,僅僅依靠SiC器件,並不能完全實現高效、可靠的充電系統。無源元件,如電感器、電容器等,作為系統中的“無名功臣”,在其中扮演著至關重要的角色。

電動車加速“狂飆”, MLCC強力“加持”

在電動汽車中,被動元件的作用不可小覷,尤其是多層陶瓷電容器(MLCC),它在整個無源元件中可謂位居C位。作為一種關鍵的電子元件,MLCC在電動汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)和車載連接技術中發揮著至關重要的作用。

MLCC的結構由交替的陶瓷層和金屬層構成,因其體積小、電容值高和優越的可靠性,已成為電動汽車電子系統中不可或缺的一部分。值得注意的是,一輛電動汽車中所需的MLCC數量可達1萬至1.5萬個,它們仿佛是微型充電站,為電池提供持續的能量支援。

隨著電動汽車、高級駕駛輔助系統(ADAS)和車載連接的日益普及,對MLCC的需求更是水漲船高。更嚴格的排放和燃油效率法規也在推動汽車電子對MLCC的需求。

根據RationalStat最新的行業分析,2023年全球汽車多層陶瓷電容器市場價值估計為123億美元,預計在2023至2030年的預測期內將以超過6.0%的強勁複合年增長率增長。

這一趨勢吸引了眾多行業巨頭加大對汽車MLCC領域的投資,以搶佔市場先機。大容量的MLCC是業界追逐的方向之一,電動汽車上搭載的MLCC必須能夠承受從電池傳遞來的大功率電壓,以實現超高速充電和動力傳達。此外,隨著電動汽車所需的車載零件數量增加,為確保半導體的穩定運轉,必須具備大容量的特性。

充電無憂,未來可期

SiC器件正在為電動汽車充電開啟一個全新的時代,而無源元件如MLCC則為這一變革提供了堅實的支撐。通過合理選擇和優化無源元件,可以進一步提升充電系統的效率、可靠性和性能。未來,電動汽車充電系統將繼續朝著高效、智慧和可持續的方向發展。隨著技術的進步,SiC技術和高性能無源元件的應用將更加普及。

未來,安富利將利用最新技術推出更多的電動汽車充電解決方案,為綠色能源的推廣做出積極貢獻。讓我們共同期待,在不久的將來,電動汽車能夠像燃油汽車一樣方便快捷地“補充能量”,為我們的綠色生活帶來更多的便利。


 

  • 99.2%效率-SiC高功率密度3.3KW雙向功率PFC電源解決方案
  • 2411 - 不止SiC,電動汽車中的“小兵”

    2411 - 不止SiC,電動汽車中的“小兵”

    相關文章
    Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
    重新定義軟體定義時代下的車輛架構
    2026年4月1日
    來自汽車產業正在經歷的根本轉變—從傳統機械平台,進化為高度互聯、以軟體定義的智慧移動終端。
    Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
    AI大模型訓練耗電驚人,誰會是新一代AI“電力管家”?
    2026年3月1日
    應對AI演算力的極致電力挑戰,硬體單點創新行不通,關鍵是構建“從電網到晶片”的全鏈路能力,這要求技術方案商從元件提供者轉型為生態賦能者。

    2411 - 不止SiC,電動汽車中的“小兵”

    相關活動

    未找到相關活動