随着数据安全性变得越来越重要,宜鼎 (Innodisk)最近跨出了成功的一大步,在新推出的 InnoAGE™ SSD中内建Microsoft Azure Sphere物联网安全整合平台。这个新解决方案可实现多 功能管理,包括智能数据分析和更新、数据安全性以及透过云服务进行远程控制,而这些都受 到Microsoft Azure Sphere的保护。
整合Microsoft Azure Sphere为InnoAGE™SSD提供多一层的安全保护和远程监控。 凭借这些功 能,InnoAGE™SSD非常适用于服务器,车载应用和监控等应用。InnoAGE™SSD透过其客制化 的云端管理平台提供了易于使用的接口。 技术上来说,由Innodisk开发的韧体经由与Azure的 第二个连接从Azure Sphere接收命令。 因此,它能够执行SSD除错讯息以及监测读/写行为模 式,进而延长存储设备的使用寿命。 更重要的是,在设备或系统崩溃的情况下,系统操作员可 以从连接云端的仪表板快速恢复为预设组态。换句话说,InnoAGE™SSD支持频内和频外网络管 理,即使操作系统崩溃或严重受损,导致频内管理受到影响无法开机,可以透过频外管理来恢 复运行。