从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航
量化心跳,为健康护航
2023年10月15日
近距离了解心率检测仪,特别是光学心率检测仪的相关技术,应用和发展
以超低功耗预算来设计可穿戴装置的七大策略
By
Philip Ling
-
2023年2月15日
可穿戴装置的设计要求在嵌入式系统中是独特的。设计工程师无法自由地以尺寸换取重量,或是以性能换取功率。
可穿戴式诊断装置:设计的挑战和机会
By
Karen Field
-
2023年2月15日
从保留小尺寸规格和保持较低的系统功率要求,到注重数据的完整性和降低成本,可穿戴式诊断装置的设计领域充满了复杂性。
好声音,LE Audio造!
2021年6月16日
未来从蓝牙耳机或者其他无线音频设备中流出的好声音,越来越多地都会贴上LE Audio的标签。
LE Audio:助听器市场的神助攻
2021年6月16日
有了LE Audio这样过硬的技术做支撑,及其连带的整个蓝牙技术社区的影响力,势必会促使更多的注意力和推动力
提升TWS耳机续航,需要什么样的“充电桩”?
2020年9月1日
TWS耳机在过去几年中一直保持着100%的增长率,2019年的出货量达到了1.2亿台,而2020年底有望突破2亿台。
未来的“战疫”,如何打得赢?这四个故事告诉你~(下)
2020年6月1日
Opportunities are already emerging from the COVID-19 pandemic. While grasping these opportunities is no simple task, we can learn from the success stories of the recent past.
未来的“战疫”,如何打得赢?这四个故事告诉你~(上)
2020年6月1日
The idea of using IoT technology to deploy healthcare resources more efficiently, to cover a wider population and to provide more convenient treatment services, has gained traction.
定制化IoT解决方案–带来竞争优势及安全性挑战
无论您是拥有内部团队还是要将基础开发导出给可靠的合作伙伴,请确保在实施和部署物联网解决方案时,提出正确的问题。
健康可穿戴设备中主要模拟设计考虑因素之间的连接性
2020年2月26日
超低功耗模拟人体传感器、数字微控制器以及创新电源和电池管理电路的开发正在推动可穿戴医疗保健产品的增长。应用已从运动跟踪扩展到血氧水平、血糖水平、体温等的持续监测。