AI赋能汽车技术生态:深度解析智能驾驶中的感知与决策技术
	
    
        
       2025年10月15日
       对于汽车产业来说,AI不仅是技术工具,更是未来交通生态的核心基础设施。
    
   
   
    
	从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?
	
    
        
       2025年9月15日
       安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
    
   
   
    
	利用UWB和IMU技术实现指向性遥控器
	
    
        
       2025年8月14日
       安富利北京实验室利用TDK IMU和村田UWB模组,UWB模组内置NXP SR150 UWB芯片
    
   
   
    
	从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
	
    
        
       2025年8月14日
       室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航
    
   
   
    
	AI算力狂飙不怕“发烧”?探索高效液体冷却方案
	
    
        
       2025年7月8日
       为防止芯片“高烧不退”,新型液冷技术浮出水面,正在改写芯片散热规则。
    
   
   
    
	基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱方案
	
    
        
       2025年6月10日
       安富利推出基于高通SA8295核心板,搭载英飞凌车规级WiFi6/6E&Bluetooth 二合一集成芯片(CYW89570XR)无线模块和英飞凌,TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱解决方案。
    
   
   
    
	下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池
	
    
        
       2025年6月10日
       在电动出行(e-mobility)的新时代,掌控一辆车的,不再是发动机,而是数据、算法与电流的流动。
    
   
   
    
	DeepSeek引爆AI热潮,边缘智能决胜未来
	
    
        
       2025年5月10日
       如何将这些强大的AI能力从云端成功迁移至实际应用,尤其是在资源受限的边缘环境中,已成为技术领袖们亟待攻克的战略要地。
    
   
   
    
	看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
	
    
        
       2025年4月15日
       面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利推出的AVT9152  模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用。
    
   
   
    
	eVTOL助力“低空经济”蓬勃发展
	
    
        
       2025年3月15日
       从应用场景来看,未来eVTOL设备将主要用于城市间快速通勤、高效灵活的物流配送以及应急响应公共服务等领域。
    
   
   
    
	安富利创新方案推动多功能机器人为工业自动化与智慧未来赋能
	
    
        
       2025年2月15日
       随着技术的不断进步,我们有理由相信,多功能机器人将在未来的工业和生活中发挥更加重要的作用。
    
   
   
    
	安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
	
    
        
       2025年1月14日
       作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。
    
   
   
    
	边缘AI来袭:安富利助力工业设备 “独立思考”
	
    
        
       2024年12月16日
       边缘AI作为推动工业智能化转型的核心力量,正在以惊人的速度崭露头角,成为实现更高效、智能化生产的关键引擎。
    
   
   
    
	不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
	
    
        
       2024年11月15日
       SiC器件正在为电动汽车充电开启一个全新的时代,而无源元件如MLCC则为这一变革提供了坚实的支撑。通过合理选择和优化无源元件,可以进一步提升充电系统的效率、可靠性和性能。
    
   
   
    
	最潮的打工人,已经开始骑电单车了
	
    
        
       2024年10月15日
       安富利将借助在电动汽车充电领域的成功经验,围绕ADAS和高效EV充电器两大核心技术,为Ebike的普及和性能提升提供全方位的支持,让更多人享受科技的魅力,感受自由骑行的乐趣。
    
   
   
    
	“声”活新体验:AI声纹识别技术,让家更懂你
	
    
        
       2024年9月16日
       声纹识别技术自20世纪四五十年代起步,最初应用于电话系统,并在21世纪迎来飞速发展。
    
   
   
    
	4D雷达:ADAS领域的新一代感知神器
	
    
        
       2024年8月15日
       高速NOA、环线NOA甚至城市NOA的不断普及,标志着L2+大范围落地的趋势正在加速。实现NOA的三种主要传感技术(摄像头、毫米波雷达和激光雷达),三种解决方案各有优劣,能够相互补充。
    
   
   
    
	工业运营数字化?低功耗、高性能、超强连接才是“超能力”!
	
    
        
       2024年7月15日
       全球约有1000万家以上的工厂,总价值46万亿美元,因此工业数字化对于制造业创新而言是极其重要的。低功耗、高性能和连接三大技术趋势在工业运营数字化转型中发挥了关键作用。
    
   
   
    
	多技术融合,开启智慧医疗新时代
	
    
        
       2024年6月14日
       安富利在智能健康领域,提供一系列传感、处理和嵌入式技术,这些技术能够为医疗设备制造商、健康科技公司以及其他需要智能健康解决方案的企业提供支持,助力优化医疗流程,并促进�
    
   
   
    
	完善充电基础设施建设,引领可持续技术发展
	
    
        
       2024年5月15日
       充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
    
   
   
    
	轻松呼吸:电化学传感器如何保障空气质量
	
    
        
 By 
       
      Avnet Staff 
       
       
         -        
       2024年4月29日
       寻求开发更具可持续性设备的设计工程师可以使用电化学气体传感器来实现各种应用,以减少碳排放、保护环境和保障人类健康。
    
   
   
    
	AI TRiSM 如何引领 AI 的未来 - 建立信任、掌控风险、守护安全的智慧之源
	
    
        
       2024年4月15日
       AI TRiSM代表人工智能 (AI) 信任、风险和安全管理。在AI、数据通信和图形处理单元(GPU)迅速发展的今天,AI TRiSM框架的重要性日益凸显。
    
   
   
    
	将毫米波波束成形引入新应用
	
    
        
 By 
       
      Steven Fireman 
       
       
         -        
       2024年4月9日
       随着 5G 的推出和相控阵天线的帮助,30 至 300 GHz 的射频频谱,特别是毫米波频段,正在进入自动驾驶等应用领域。
    
   
   
    
	在物联网时代使用开放标准模块
	
    
        
 By 
       
      Avnet Staff 
       
       
         -        
       2024年4月8日
       当您考虑嵌入式计算模块时,您应该从小处着眼。
    
   
   
    
	破解物联网“三座大山”:供电、软件碎片化、部署
	
    
        
       2024年3月15日
       在物联网迈向更广阔应用领域的征途中,存在着三座难以逾越的“大山”:供电问题、软件的碎片化以及系统部署的复杂性。
    
   
   
    
	家用储能系统:走向绿色能源的关键一步
	
    
        
       2024年2月15日
       随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,我们可以期待家用储能系统在未来发挥更大的作用,推动全球能源向更清洁、更高效、更可持续的方向发展
    
   
   
    
	协作机器人:工厂自动化的“新宠”
	
    
        
       2024年1月15日
       协作机器人强调与人类工人的互动与协同,它们是工业自动化领域的一股清新之风,代表了自动化技术的一个新方向。
    
   
   
    
	数字化、智能化时代,可编程技术发挥重要作用
	
    
        
       2023年12月15日
       无论是可编程增益放大器(PGA),还是可编程IC,这些可编程技术凭借着诸多优点正在当今数字化时代,扮演着愈发重要的角色。
    
   
   
    
	制造商(OEM)如何乘上物联网的快车?
	
    
        
       2023年11月15日
       通过采用现成的模块、预先认证的通信方案,以及强大的云服务,企业能够更加迅速和高效地实现其目标。
    
   
   
    
	量化心跳,为健康护航
	
    
        
       2023年10月15日
       近距离了解心率检测仪,特别是光学心率检测仪的相关技术,应用和发展