2309一路狂奔的专用5G网络有多强

2309一路狂奔的专用5G网络有多强

一路狂奔的专用5G网络有多强?

Conceptual image of smart car in purple

5G,即第五代移动网络是无线通信技术的最新发展。5G 不仅仅与手机通讯有关,与前几代技术(如 4G)相比,它在速度、容量、延迟和功能方面都有了显著提高。5G在海量数据处理以及设备连接方面的增强,使其可以支持从高质量视频流到实时数据分析等各种应用。

也就是说,基于技术进步及其所赋能的新的性能和功能,5G网络能为各类用户提供各种新的业务,新的体验以及几乎无限的可能性。
 

更值得一提的是 5G 在对专用网络应用和支持方面做了很大的改进和增强。3GPP制定的 5G 协议具有支持专用网络的关键要素。新增功能包括时间敏感网络(TSN)和移动边缘计算(MEC)。以太网已经支持 TSN,用于汽车、工业和实时多媒体传输。TSN 可保证传输时间,并优先考虑高关键性数据的网络访问。 最近发布的 3GPP 标准为 5G 无线技术提供了这一功能。MEC 对隐私和延迟都很重要。 MEC 可确保流量保持在一组本地节点内,而不是中继到集中核心再返回。5G 核心标准的改进使得新的应用成为可能。


5G专用网络的特点

专用 5G 网络是 5G 技术的一种独特实现方式。 传统的公用 5G 网络为广大用户提供服务,而专用 5G 网络则为单个组织使用而构建。这种专有性带来了几大好处:
 

  • 定制解决方案:专用 5G 网络是定制设计的,可精确满足组织的独特通信需求。通过这种定制,可以优化特定任务和应用的性能。
  • 增强安全性:由于这些网络不与公众共享,因此具有更高的安全性。企业可以实施严格的措施来保护其数据和通信。
  • 可靠性和低延迟: 专用 5G 网络提供可靠的连接,延迟极低。这对于实时应用、远程操作和要求快速响应的行业至关重要。
  • 覆盖范围和容量: 部署在特定地点的专用 5G 网络可确保在最需要的地方(如大型制造设施或广阔的校园)实现充分的覆盖和高容量。
  • 物联网管理: 专用 5G 网络非常适合管理庞大的物联网 (IoT) 设备网络。它们使企业能够高效地处理各种物联网部署。
  • 行业应用: 这些网络可应用于制造、医疗保健、物流等各行各业。它们实现了智能工厂和远程医疗保健等服务的创新。
  • 监管控制: 在使用专用 5G 网络时,企业可以更好地控制特定行业法规和标准的合规性。

由以上可以看出,5G 是一种先进的无线技术,而专用 5G 网络则利用其功能供组织专用。这种专业化带来了量身定制的解决方案、更高的安全性、连接性以及有效满足特定行业需求的能力  

The wonders of dedicated 5g networks
 

5G 专用网络的应用实例

随着企业和行业寻求对其网络基础设施进行更多控制,以提高连接性和安全性,专用 5G 网络正变得越来越流行。以下为几个典型的5G专用网络实例,他们利用专用 5G 网络满足各自行业的特定需求,提高连接性、效率和安全性。

  • 汉莎技术公司: 汉莎技术公司(Lufthansa Technik)是一家领先的飞机维护、修理和大修服务提供商,它在德国汉堡基地实施了一个专用 5G 网络。该网络可使用增强现实(AR)应用对飞机进行实时监控和维护。技术人员在维修飞机时使用 AR 眼镜接收实时视频和技术信息,从而提高了效率和准确性。
     
  • 宝马集团: 宝马在德国雷根斯堡的工厂建立了专用 5G 网络。该网络支持互联和自动化生产流程,使机器人和机器能够无缝通信。这提高了生产线的灵活性和效率,同时维护了数据安全。
     
  • 荷兰皇家壳牌石油公司: 壳牌在荷兰佩尔尼斯的化工厂部署了专用 5G 网络。该网络通过实现传感器、设备和控制系统之间的实时数据交换,协助优化炼油厂的运营。这有助于提高安全性、运营效率和维护实践。
     
  • 韩国西部电力公司: 这家韩国能源公司建立了一个专用 5G 网络,以支持其智能电厂计划。该网络可对发电设施和设备进行实时监控,从而提高能源效率,减少停机时间。
     
  • 汉堡港: 欧洲最大的海港之一汉堡港也部署了一个专用 5G 网络,以加强其物流和运输业务。该网络有助于管理和协调港区内集装箱、卡车和船舶的移动。
     
  • 伯明翰大学医院: 该医院信托基金在英国伯明翰伊丽莎白女王医院部署了一个专用 5G 网络。该网络支持一系列医疗保健应用,包括远程诊断、病人监控以及使用物联网设备追踪医疗设备。
     
  • 迪斯尼世界度假区: 迪斯尼正在探索在其主题公园和度假区内使用专用 5G 网络,以提升游客体验。这些网络可实现增强现实景点、改进移动服务和高效公园管理。

     

The wonders of dedicated 5g networks

专用5G网络的几个关键组件

与公用5G网络一样,专用5G网络由很多的设备和系统组成,其中处理器 Processor、射频IC集成电路和 IP&E 连接器是构建专用 5G 网络的关键组成部分。处理器处理数据和网络管理,射频 IC实现无线通信,IP&E 连接器建立物理连接以确保可靠的数据传输。这些组件共同打造了一个强大而高效的专用 5G 网络,能够为各种应用提供高性能、低延迟和安全的连接。

  • 处理器: 处理器是 5G 专用网络的计算动力室,负责协调数据处理、网络控制和实时操作。它们在确保高效数据管理、QoS 执行和网络协调方面发挥着关键作用。处理器将随着性能的提高、人工智能的集成、能效的提升以及先进安全功能的增强而不断发展。
     
  • 射频IC电集成电路: 射频集成电路IC是专用 5G 网络中的通信推进器,可促进无线连接、信号质量优化和高效频谱使用。这些集成电路是实现无缝数据传输、频率管理和支持新兴应用的关键。未来的趋势包括更高的数据传输速率、毫米波技术、大规模多输入多输出(MIMO)和软件定义无线等功能。另外一个值得一提的是,射频IC集成电路可实现波束成形,这是一种将信号集中到特定方向的技术,可增强覆盖范围和容量,这在先进的专用 5G 网络中,对于特定的应用显得尤为重要。
     
  • IP&E 连接器(Interconnect, Passive, and Electromechanical,互连、无源和机电):IP&E 连接器是在专用 5G 环境中建立物理链路、保持信号完整性和确保网络可靠性的无名英雄。它们对于在处理器、射频集成电路、天线和其他网络组件之间建立稳健的连接至关重要。未来的发展包括支持更高的数据传输速率、小型化、增强可靠性以及光连接解决方案的潜在崛起。

     

The wonders of dedicated 5g networks

专用5G网络及其关键组件的功能和未来发展方向

随着市场需求的增长和技术的进步,专用5G网络也在不断的发展演进中。专用 5G 网络的未来涉及为特定行业量身定制解决方案、管理不断增长的物联网生态系统、利用边缘计算进行实时处理以及与工业 4.0 技术集成。这些网络还将推进网络切片、优化频谱利用、加强安全措施,并促进利益相关者之间的合作,以实现互操作性和特定行业解决方案。法规和政策的演变将继续影响各行各业私有 5G 网络的部署和扩展,为实现互联和高效的未来协作铺平道路。

对于上文提到的专用5G网络的关键组件,下表汇总了他们的主要功能和未来发展方向,以飨读者。
 

专用5G网路的关键组件功能与未来发展方向
主要组件 主要功能 未来发展方向

处理器

数据处理和管理

提高效能,处理不断增长的数据需求

 

管理网络控制和资源分配 集成人工智能,实现智能网络优化

 

执行服务质量 (Qos) 策略 注重能源效率,实现可持续运营

 

支持实时数据处理 增强数据保护的安全功能

射频IC电集成电路

实现无线通信和连接

更高的数据传输速率,以适应新兴应用

 

优化信号质量和吞吐量 集成毫米波技术,提高带宽

 

管理频率分配和干扰 推动大规模多输入多输出(MIMO)技术,提高覆盖范围

 

支持物联网和工业4.0等新兴应用 用于动态网络调整的软件定义无线

IP&E 连接器

为数据流建立物理连接

支援更高的数据传输速率。以适应网络增长

 

保持信号完整性和可靠性 微型化,实现更密集的网络安装

 

可承受恶劣的环境和条件 持续关注耐用性和耐环境性

 

促进网络的可扩展性 可能采用光学连接器进行高速链接


 

 

 

2309一路狂奔的专用5G网络有多强

2309一路狂奔的专用5G网络有多强

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
利用UWB和IMU技术实现指向性遥控器
2025年8月14日
安富利北京实验室利用TDK IMU和村田UWB模组,UWB模组内置NXP SR150 UWB芯片
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航

2309一路狂奔的专用5G网络有多强

相关活动
安富利与英飞凌 5G 基础设施建设 / 应用网络研討會
Date: 2020年6月23日
Location: 网络研讨会