202302-從血氧儀的普及,看可穿戴健康醫療設備的發展和挑戰

202302-從血氧儀的普及,看可穿戴健康醫療設備的發展和挑戰

從血氧儀的普及,看可穿戴健康醫療設備的發展和挑戰

Point at a beating heart

一“儀”難求

隨著新冠疫情防控的不斷優化和個人居家防護要求的提高,血氧儀受到了前所未有的關注度。中國百度指數顯示,2022年12月血氧儀搜索指數日均值為19,257,同比增長6,342%。一時間,血氧儀銷量暴增,一“儀”難求,甚至一度出現斷貨的境況。

血氧儀又名血氧飽和儀,或者脈氧儀,它利用血紅蛋白的吸收光譜在含氧狀態和不含氧狀態下存在的差異,利用光學原理,通過檢測充血末梢組織中攜帶氧的血紅蛋白與不攜帶氧的血紅蛋白的比例,來即時監測血氧飽和度,進而提供診斷參考。

血氧儀是可穿戴健康醫療設備的一種,用於監測患者的脈搏、血氧飽和度(SpO2)、血流灌注指數等指標的醫療器械,根據使用場景可分為可擕式脈搏血氧儀和床邊/桌面脈搏血氧儀。前者包括指夾式、掌上型、可穿戴式脈搏血氧儀,適合居家使用。

2023年1月7日,阿里巴巴宣佈捐贈1.25億元採購緊缺醫療物資,為中國60多萬個村衛生室每個配備2台血氧儀,基本覆蓋全中國鄉村。

( 資料來源 : https://new.qq.com/rain/a/20230108A0693U00)


可穿戴健康醫療設備應用和發展趨勢

從血氧儀的快速普及,我們可以看到可穿戴診療設備的需求會越來越大。據預測,僅在2022年,全球有超過3.2億台可穿戴健康醫療設備出貨,到2024年將增長到4.4億台,年複合增長率為17%。它包括智慧手錶、智慧貼片、以及其他各種各樣的可穿戴醫療設備。

(資料來源: https://finance.eastmoney.com/a2/202112182218423029.html)

隨著人們生活水準的提高和對健康的重視,及時和個性化的護理服務需求變得越來越受歡迎。可穿戴健康技術不但可以使消費者及時掌控自己的健康狀況,其提供的資料可以有效説明醫護人員根據患者的需求進行治療和護理方案的定制,這對人們的醫療保健品質提供了極大的方便性和價值。

穿戴健康醫療設備將在以下幾個主要應用中開始並發展。

早期疾病診斷

醫療可穿戴設備可以協助患者在疾病早期階段得到診療。可穿戴設備可以持續、全天候地跟蹤關鍵的健康生命體征——心率、出汗、皮膚溫度或血糖水準。這種持續的監測可以幫助護理人員在疾病變得過於嚴重或對病人產生負面影響之前能及早發現。可穿戴設備所提供的連續和及時的資料,提高了在平常預約診療中因為資料不足或者患者症狀變化引起的診斷和治療方案的針對性。

一些常見的慢性病,比如心臟病、神經系統疾病和糖尿病等,在患病前期都是可以在可穿戴設備的監測下,做到早發現,早治療。

健康狀況監測

The Rise of Oximeters and Other Wearable Medical Devices

通過醫療可穿戴設備,醫療服務提供者可以監測和跟蹤已知病情的病人的狀況。患者的資料被持續收集並與醫療保健提供者共用,然後醫療保健提供者可以對疾病管理計畫進行即時調整。這一點對於老人或者患有長期基礎病的患者特別重要。

這個應用最典型的就是包括血壓、血氧飽和度監測和計算血糖濃度值功能,它們可以幫助人們即時測量血壓、血氧、心率等生命體征資料,這些對高血壓、糖尿病、心臟病等中老年人群及時瞭解自己的身體狀況會有很大的幫助。本文開頭提到的在COVID-19新冠的防治中,可穿戴設備如血氧儀就可以被用來測量血氧含量,從而為醫護提供診斷和治療依據。

康復治療

使用的便捷性,使可穿戴設備在患者的康復治療中得以大顯身手,患者無論是在醫院還是在家裡,甚至在路上都可以接受康復治療。比如,包括EMG感測器(肌電圖感測器)和呼吸感測器,還有協助中風康復的智慧手套和無線感測器,以及慢性病患者的家庭護理和心臟監測等。通過這些可穿戴設備,護理人員可以評估病人的康復情況,並建議進一步的治療以幫助他們康復。

活動跟蹤

具有活動追蹤功能的可穿戴設備在改善病人的健康和生活品質方面開始發揮著越來越重要的作用。 這些設備記錄和分析病人日常身體活動的品質和數量。醫護團隊可以據此對其健康狀況進行評估並給出最佳的活動建議和提醒。

這方面的例子包括智慧手錶,或基於手腕活動的追蹤器以及其它穿在身上或裝在衣服上的感測器。通常用於高齡人士的身體活動跟蹤和監測,以及接受減肥手術的患者。

通過以上的應用分析,我們可以發現,可穿戴醫療設備擁有諸多的好處。它通常使用起來簡易方便,同時具有極強的針對性和個性化。在異常情況時,不但可以及時預警其記錄的關鍵生物資料,在需要時也更容易回溯紀錄,從而使醫療服務更加的精准和高效。

可穿戴健康診療設備的挑戰

可穿戴設備正在獲得市場越來越廣泛的關注,從測量空氣污染的項鍊到監測睡眠、心率、活動水準和溫度的戒指,其應用範圍和場景也變的越來越廣闊。同時,我們也看到,從需要保持小的外形尺寸和低系統功率要求到對資料完整性和成本的關注,使可穿戴診斷設備的設計和製造充滿了複雜性。

可穿戴設備的應用各不相同,但作為一個市場領域,它們有共同的特點,就是盡可能的佔用最小的空間,這意味工程師們需要在設備的大小、重量、性能和能耗之間找到最佳的方案。這種設計要求在嵌入式系統中是獨一無二的。

近日,安富利與Molex合作,對世界各地直接參與可穿戴設備設計和開發的600多名工程師進行了一項問卷調查。結果顯示,開發新的、更小、更節能的可穿戴診斷設備,三個最主要的考慮因素和挑戰分別是成本(38%)、耐久性(37%)和供電(35%)。(瞭解更多,請參見:診斷性可穿戴設備,設計挑戰和機遇)

The Rise of Oximeters and Other Wearable Medical Devices

值得慶幸的是,隨著可穿戴設備的普及,能量收集技術也在快速發展中,同時,隨著半導體工藝的發展,它們可以提供體積更小,功耗更低的集成器件,這些都是擴大可穿戴技術潛在應用的重要因素。


未來

據預測,可穿戴健康技術市場將成為未來十年最大和增長最快的市場之一。可穿戴健康技術有可能顛覆一些平行市場,同時大大降低醫療成本。

目前,醫療保健行業正處於向以病人為中心、以消費者為主導的模式轉型的過程中。傳統的方式中,即醫生根據零散的病史或醫療記錄做出治療方案的模式,正在受到挑戰。 這其中一個主要的推動因素便是可穿戴診療技術和設備的進步和普及,其提供的豐富可用資料和可能性將推動行業向新模式的發展。

 

202302-從血氧儀的普及,看可穿戴健康醫療設備的發展和挑戰

202302-從血氧儀的普及,看可穿戴健康醫療設備的發展和挑戰

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從醫療保健、物流配送,到工業組裝,AI如何引領多功能機器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵蓋汽車、工業和商業應用的圖像和深度感測器產品組合,為應對AI機器人時代的挑戰提供了有力的軟硬體支援。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推動IoMT醫療物聯網創新,助力診療與保健模式變革與發展
2025年1月14日
As a leader in technological innovation, Avnet will continue to explore the limitless possibilities of IoMT, contributing to the creation of a smarter, more connected future for healthcare.

202302-從血氧儀的普及,看可穿戴健康醫療設備的發展和挑戰

相關活動

未找到相關活動