the-evolution-of-home-automation

the-evolution-of-home-automation

從“可用”到“前瞻”:家庭自動化的發展

Person holding smartphone running home automation app, by door.

安富利的智能樓宇自動化 

一百年前,智慧家庭是指擁有第一台家用電器的家庭。發展到20世紀80年代,根據美國住房建築商協會的標準,智慧家庭指“電腦化建築”的樣本(網路空間對建築的影響)。到 2008 年,地球上的互聯設備數量超過了人口數量。

現在,我們在三個層面的家庭自動化領域取得了許多進步:“可用”、“互聯”到“前瞻”。

今天:家庭“可用”的時代
想一想最基本的 Google 搜索:無需自己上網到安全網站尋找答案,搜尋引擎可以為您效勞。目前的家用技術也主要出於同樣的對安全性或便利性的需求。家用冰箱讓生活更輕鬆,家裡的安全系統讓家庭感覺更安全。

問題是所有這些系統都處於一種封閉狀態:它們彼此沒有聯繫,獨自各司其職,並且都需要高度的人為參與。

對於 20 世紀而言,這已經足夠了。然而,隨著對智慧家庭技術的需求不斷增長,其他物聯網 (IoT) 應用中用到的連接能力也越來越有必要出現在家庭中。實際上據Gartner 預測,到 2020 年互聯物品將超過 200 億件,幾乎是全球人口的三倍。

對工程師而言,這意味著需要管理與相關軟體正確通信的硬體協定。對設計師而言,需要在品質、成本和美觀之間取得平衡,確保天線的放置具有功能性和可擴展性。

“互聯”家庭即將到來
隨著搜索行為的發展,搜索技術也在發展。我們不再需要輸入兩個或三個關鍵字;在網址欄輸入完整的句子和短語就得得到結果,另外,虛擬助理會將口頭查詢的完整句子轉換為類似效果,這就是連接。

感測器、互連產品以及相應設備等硬體技術的不斷增加,與軟體、應用、閘道和雲端技術聯合作用,為這種連接在家庭中的應用創造了適當的環境。

隨著互聯家庭技術的發展,設計師要應對的不僅僅是LonWorks、EnOcean、Thread、KNX® 和 BACnet等家庭自動化標準的各種細節。應用要真正取得成功,就必須將傳感、無線連接和雲端連接融合到一個平臺中。此外,該平臺不僅要允許智慧家庭中的各種不同物品彼此交流,還要以同樣的、安全的語言進行交流。

未來:“前瞻”家庭中的預測技術
Google甚至在您提出問題前就開始預測會提出什麼問題時;那就是預測。家庭也將經歷這一演變。人工智慧和機器學習是“互聯”家庭和“前瞻”家庭之間的主要差距。

機器學習不僅僅收集資料,它還將説明智慧設備深入瞭解這些資料。該設備除了能遵循程式設計好的指令,還可以根據房主的喜好進行更個性化的設置。然後,在沒有人為干預的情況下,機器也會變得更加智慧,適應不斷變化的需求。其結果就是機器將以越來越接近人類的方式與人類互動。想想家庭中的 Siri:自然語言處理與認知系統相結合,遍佈整個家庭。

設計師和工程師前進的道路
2016 年的一項研究表明,千禧世代近 72% 的房主願意為智慧家庭功能多支付數千美元。從可以根據外部環境做出反應的灌溉系統和電動窗簾,到慢慢習慣於房主偏好的照明方案和暖通空調系統,未來的家庭必須具備預測力才能保持競爭優勢。

要構建這些家庭,請尋找能夠縱觀全域並瞭解細節的合作夥伴。產品開發人員需要的不僅僅是零部件專家,他們需要的是各種資源和專業知識構築的生態系統,來幫助他們實現未來的“前瞻”家庭。

the-evolution-of-home-automation

the-evolution-of-home-automation

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
氫能HVAC:寬禁帶半導體賦能下的能源新範式
2026年5月1日
在全球碳中和目標與能源轉型的大背景下,建築與工業領域的能源自主化已成為重要發展趨勢。用氫能驅動冷暖——這不僅是技術的進化,更是一場能源邏輯重構。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗
2025年4月15日
面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利推出的AVT9152 模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,

the-evolution-of-home-automation

相關活動

未找到相關活動