202003 定制化IoT解决方案–带来竞争优势及安全性挑战

202003 定制化IoT解决方案–带来竞争优势及安全性挑战

定制化IoT解决方案–带来竞争优势及安全性挑战

Guillaume Crinon Headshot
Business people around a table in a meeting about IoT security

将软硬件列入安全性解决方案考虑中

如同之前曾讨论过的:没有一种通用的物联网解决方案,因为每个产业、垂直市场和业务都是不同的。无论您是拥有内部团队还是要将基础开发导出给可靠的合作伙伴,请确保在实施和部署物联网解决方案时,提出正确的问题。

例如:为了负担这些成本需要多少的收益?未来的规划中有什么可能的发展?是否准备好在内部进行IoT部署?然后将每种连接可能性和安全通讯协议列入考虑之中。

没有一种万能的技术可以将物体、机器、传感器、装置和设备连接到因特网。在理想的世界中,我们会提供每个传感器无限的能源和无限的无线宽带及IPv6的网络访问联机。但是,在真实世界中,无线连接必须在和无线电频谱、能源和硬件之间做出取舍。以部署的应用程序及服务的财务方程式来权衡此成本的取舍,由总体拥有成本(TCO)和投资报酬率(ROI)来决定。

就像连接人与人曾是无法想象的奢侈品一样,如今它已经成为跨多个行业的成熟业务;而随着市场的不断扩大,降低了物联网的部署成本,于是连接事物将很快地从奢侈品变成必需品。例如,虽然可能连接了简单而复杂的机器和物体,但却可能没有连接智能和一次性传感器。依个案实际情况的成本和功率限制,仅有以下几种连接技术适用:

  • 低成本的配件可以靠着具有蓝牙功能的近距离智能手机来扮演网关的角色。如此一来,这些装置就可用钮扣电池运作数月或数年。
  • 由主电源供电的家庭自动化装置和机器,例如厨房电器、语音助手和加热器等,可以桥接到DSL或光纤盒的家庭WiFi网络。
  • 以电池供电的家用电器,例如烟雾探测器、恒温器和宠物追踪器等,则需要部署基于Zigbee、Thread、LoRaWAN或其他专属通讯协议的低功耗区域网。
  • Always-on(不断电)的自动贩卖机或显示面板可使用2G / 3G / 4G蜂巢式连接。
  • 以电池供电的智能电表或环境传感器可利用蜂巢式低功率广域网(LPWAN)的优势,例如SIGFOX,公共LoRaWAN和Cat-NB1(NB-IoT)。
  • 对于位于复杂无线电的环境中且讯号覆盖范围很差的工业资产,例如工厂,就需要安装能够自行管理或由外部供货商管理的NaaS(网络即服务)LoRaWAN网络,来从墙壁和地板后提取信号。

接着,解决方案的负责人应该进行准备就绪的评估,评估成本、价值,及投资报酬率(ROI),甚至进行前导测试来获得适当的支持。而内部开发可完全依照您的需求来客制IoT解决方案。是否需要特定的通讯协议来协助传感器取得讯息,将讯息传达到云,然后再将其传递给适用于iOS和Android的自定义应用程序?内部团队的内部开发应与内部业务目标保持一致,并相对应地客制开发。

然而,利用来自全球网络的集体知识,是意味着世界上的某个人正在利用来自您的竞争对手或在其他产业之创新公司的物联网部署和解决方案。这种内置的竞争情报可以帮助他们客观地审查业务案例,跑完诊断程序来向高阶主管证明ROI,并在开发阶段就可推荐最佳解决方案;而且不仅透过现场部署,还使用生命周期管理来确保安全性和维护。

无论哪种方式,检查您的假设是否有效,以确保客制化不会让您容易遭受IoT安全挑战。

感觉够安全了吗?来下载我们的白皮书,了解有关如何确保物联网安全的更多讯息:

 

物联网未来的安全性和连接性

关于作者

Guillaume Crinon Headshot
Guillaume Crinon

Guillaume Crinon is the Global IoT Strategy Manager at Avnet, responsible for security and connectiv...

202003 定制化IoT解决方案–带来竞争优势及安全性挑战

202003 定制化IoT解决方案–带来竞争优势及安全性挑战

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
重新定义软件定义时代下的车辆架构
2026年4月1日
汽车产业正在经历的一场深刻转型—— 汽车正从以机械为核心的交通工具,演进为以软件定义的智能移动平台。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航

202003 定制化IoT解决方案–带来竞争优势及安全性挑战

相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会