疫情启示:暖通空调(HVAC)赋能智慧建筑,护卫健康!
新冠疫情爆发三年以来,疫情的防控也由最初的被动应对逐渐进入了更加系统和主动的阶段,政府、企业、个人也都积极采取多种新技术以及创新的方法,通过各种方式护佑人们的健康和正常生活。其中,最直接最有效的方法,便是提高建筑的智能化,让建筑成为人们的“贴身”健康卫士。
提起智能建筑,人们想到更多的是建筑的精致设计和结构,及其在提高居住者和使用者的舒适度和工作效率方面的多种功能属性,还有它的节能环保特点,但往往忽略了一个最基本也是最必要的需求,那就是一个健康、安全和智能的暖通空调(HVAC,Heating,VentilationandAirConditioning)系统。
HVAC系统重要性
目前已经有不少案例和研究证实,在一定条件下,包括新型冠状病毒在内的病毒是有可能通过气溶胶传播的,比如在新冠患者的病房、或是人员密集以及病毒浓度较高的地方。
这不是危言耸听,给您举几个例子:
- 回溯到疫情爆发初期,2020年年初的日本钻石号公主邮轮发生了因为管理不到位以及未及时关闭老旧中央空调从而导致的超700人的大型感染事件。紧接着后来相继发生的多起包括“至尊公主”号邮轮以及歌诗达大西洋邮轮等邮轮上发生感染事件,虽与邮轮上的密闭生活空间和人员高密度有关,但缺乏智能的HVAC系统是发生疫情感染的一个主要因素。
- 在新冠疫情早期,全国志愿者奔赴湖北支援抗疫,武汉当地酒店行业自发为医护人员提供免费休息点时,也曾专门强调要求酒店不开启中央空调。
目前,虽无确切科学数据表示新型冠状病毒一定通过空调系统传播,但如宾馆酒店、办公场所、商城、学校、健康美容机构等场所更应未雨绸缪,提前布局优化建设HVAC系统,避免同类事件发生。

HVAC系统简介
很显然,HVAC系统是智能建筑的关键和核心之一,在护卫住户和使用者健康方面起着至关重要的作用,那么,什么是HVAC系统,下面就让我们一起来了解一下吧。
I. 暖通空调系统基本组成
暖通空调系统的子系统主要有:供暖系统、通风系统和空调系统。
供暖系统主要包括热水采暖和蒸汽采暖。在建筑中热水采暖更为普及,即利用热水与二次热交换器循环换热来保持室内的温度。
通风是指在室内空间中送入新鲜空气,排除废旧空气的过程。通风的主要目的是为了保证室内空气品质,适当的通风也可以降低室内空间的气温。通风包含自然通风和机械(强制)通风两种形式。
空调系统是一种由多种部件组成,在人为控制下来调节建筑内部的空气,以达到设定条件的设备组合。其基本功能是将送入建筑的空气处理到一定状态,用以消除室内的余热和余湿,使得温度和湿度保持在人体可接受的范围内。

II. 暖通空调系统的分类及基本原理
- 按使用目的分类
舒适性空调——要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。
工艺性空调——对温湿度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。
- 按设备布置情况分类
集中式(中央)空调——空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如商场、超市、餐厅、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决,但集中式空调系统的输配系统中风机、水泵的能耗较高。
半集中式空调——既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。适用于宾馆、酒店、办公楼等有独立调节要求的民用建筑,半集中式空调的输配系统能耗通常低于集中式空调系统。
局部式空调——每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单台独立式空调机组,也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度。
- 按照承担负荷介质分类
全空气系统——仅通过风管向空调区域输送冷热空气。在典型的全空气系统中,新风和回风混合后通过制冷剂盘管处理后再送入室内,对房间进行采暖或制冷。
全水系统——房间负荷由集中供应的冷、热水负担。中央机组制取的冷冻水循环输送到空气处理单元中的盘管(也称为末端设备或风机盘管)对室内进行空气调节,
空气—水系统——空调房间的负荷由集中处理的空气负担一部分,其他负荷由水作为介质进入空调房间,对空气进行再处理。
最后一种是直接蒸发式机组系统——又称冷剂式空调系统,空调房间的负荷由制冷剂直接负担,制冷系统蒸发器(或冷凝器)直接从空调房间吸收(或放出)热量,对房间的空气和温度进行控制。
HVAC系统简介发展趋势
随着环境的变化和技术的进步,我们可以看到HVAC行业正在通过加强“连接”而变得更加的节能环保,从而让使用它的建筑变得更加智慧。
- 增强连接性以变得更加智能
今天几乎所有的新建建筑物都大量安装智能电表、恒温器和传感器,在不断降低能源成本的同时,人们通过这些智能互联的设备能够方便地控制建筑物内的温度,湿度和空气质量。随着技术的进步,HVAC将可以配备具有“对话”能力的传感器,这些系统可以跟踪户外条件,例如温度、湿度、亮度甚至太阳的位置,对建筑物的工作条件根据人们预先的设定进行智能自动控制。
更进一步,HVAC软件将收集数据并将其编译成报告,以识别使用趋势、系统状态和过去的性能,这些数据可用于通知预防性维护并在出现故障时识别故障源以加快维修速度。一些现代软件支持的HVAC系统可以自我诊断,使HVAC技术人员能够快速修复问题,最大限度地减少停机时间。
- 环保节能更绿色
随着人们环保意识的提升,节能HVAC系统和设备正在获得越来越多的青睐,其中包括使用太阳能电池板和风力涡轮机来降低能源成本。同时,地热加热和冷却方法的使用也在增加,甚至于一些建筑物结合了天然气和太阳能,允许业主在两者之间无缝切换以控制电力成本,节能HVAC系统和设备的使用有效地降低了对电力的需求,从而使HVAC系统和整个建筑变得更加绿色环保。