智能家庭技术的4项能源应用

智能家庭技术的4项能源应用

智能家庭技术的4项能源应用

Woman controlling thermostate temperature via mobile device

物联网应用并不仅限于冰箱

2010 年,一群工程师发明了一种智能家庭应用,能将平均能源开支减半,并使美国的能源消耗降低了大约 10%。继开发 iPod 之后,他们试图寻找某种新的突破性事物,而他们找到了:他们的这项发明成长为一个产品系列,后来被 Google 以超过 30 亿美元的现金收购。

这并不是一种新奇的照明解决方案或厨房电器。

它是由家庭自动化公司 Nest Labs 首创的、被Mashable誉为“全球最迷人”的Nest智能恒温器 。

许多工程师觉得难以找到适于集成到整个互联家庭中的应用。但是,有四种能源和公用事业类应用可以将一次性的技术转化为未来家庭不可或缺的组成部分。另外,我们还将揭秘哪些互联和天线技术可以帮助您实现这些应用。

气象站

气象站绝非新技术。然而,智能气象站技术在过去十年中发展迅速。从紫外线指数到风雨感应技术和温度计,智能气象站融合了多种面向消费者的感应技术创意。此外,它们还可以连接到其他智能家庭解决方案,例如暖通空调(HVAC)系统等,从而在室外温度达到某一设定值时启动空调。

实现该应用的所需组件如下:

  • 线对线连接器系统
  • USB 产品
  • Milli-grid 连接器系统
  • 电容式和金属触摸开关
  • FFC/FPC 连接器

水传感器

水管破裂的平均保险索赔额为 15,000 美元。因此,对于房主而言,对水传感器的需求虽不及遥控照明之类的解决方案有趣,但却相当必要。如果采用支持各种无线连接协议的正确天线,设计精良的水传感器其重要性不亚于其它任何一种家庭自动化技术。

实现该应用的所需组件如下:

  • 天线
  • 线对线连接器系统
  • 电容式和金属触摸开关
  • 板到板连接器
  • FFC/FPC 连接器

智能水表、燃气表和电表

在英国,未来三年内每一个家庭和小型企业都将配备智能水表、燃气表和/或电表。此举旨在“让消费者控制自己的能源使用量”并鼓励“节能措施”,而随着这些举措在全球范围内的推行,这将是工程师需要抓住的计量表量产的机会。

实现该应用的所需组件如下:

  • Milli-grid 连接器系统
  • 电容式和金属触摸开关
  • FFC/FPC 连接器
  • SIM 和组合卡连接器

智能恒温器
最后这项应用将我们带回了起点:智能恒温器技术。由于美国平均能源使用量的近一半与他们可以控制的恒温器直接相关联,因此这可能是将新创新带入互联家庭的不二之选。尽管全球智能温控器市场在2015 年只有不到 8 亿美元,但到 2022 年,预计增长率将达 18.7%,这对新进者来说充满了机会,即使这一领域已经有Nest 这样的大玩家。

实现该应用的所需组件如下:

  • 板到板连接器
  • FFC/FPC 连接器
  • 电容式和金属触摸开关
  • 天线
  • 线到板连接器系统

您对新的互联家庭有什么好想法?要与其他志同道合的工程师一起分享,请访问 Hackster.io 或 element14 等在线社区,初创企业和大企业都在这里各抒己见,探讨未来家庭中可能采用的技术。

智能家庭技术的4项能源应用

智能家庭技术的4项能源应用

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
氢能HVAC:宽禁带半导体赋能下的能源新范式
2026年5月1日
在全球碳中和目标与能源转型的大背景下,建筑与工业领域的能源自主化已成为重要发展趋势。用氢能驱动冷暖自由——这不仅是技术的进化,更是一场能源逻辑重构。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2025年4月15日
面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利推出的AVT9152 模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用。

智能家庭技术的4项能源应用

相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]