不要在物联网中重复无用的工作
 
探索如何使用 安富利和 ON Semiconductor 的先进软件和硬件让您的下一个物联网解决方案成为现实。
作为制造商,您的目标是通过采用创新技术的产品,快速、一致地为客户提供差异化的价值。
智能、互联且可信的技术有可能极大地改变公司管理流程和运营的方式。让客户能够通过远程资产监控解决方案来实现物联网增强的操作,可以帮助他们提高运营效率,并为您所在组织产生新的服务模式,带来可重复性营收,从而让组织获得成功。
物联网产品开发的成功之路既复杂又严格,但其最终会让您收获丰硕的财务成果。
通过安富利和 ON Semiconductor 让您的物联网解决方案成为现实。要了解更多信息,请单击此处。
由于物联网能提供洞察,而洞察力始于一个定义了要预先解决的问题的用例,因此将物联网解决方案推向市场通常需要仔细的规划、明智的定位、战略合作伙伴和新的专业知识。即使是经验丰富的 OEM 也需要此方面的帮助,因为物联网不仅需要一种解决硬件和软件需求的新方法,还涉及到比传统技术项目更多的利益相关者。
像您这样的制造商正面临着越来越大的压力来提供高品质的产品和服务,让自己在竞争中表现不俗,并让客户满意。物联网的强大功能为成功实现这一目标带来了独特的希望,但要在未来投资与当前注重 ROI 的业务压力之间取得平衡是个难题。诸如此类的项目通常会带来间接或无形的成果,并且由于如今每家公司都可以成为技术公司,因此您迫切需要交付适当的产品来帮助这些公司启动,最好是能够迅速启动。
客户需要将您的产品组合转变为智能、互联且安全的支持物联网的产品系列。实现这一点可能会面临重重困难,成本高昂且相当耗时。
好消息是什么呢?物联网并没有通用的解决方案,但这并不意味着像您这样的组织就必须重复无用工作,才能为不断增长的客户群提供支持物联网的产品。
为了满足初创公司和类似企业的期望,您需要一个不仅安全可靠、而且可管理和可扩展的物联网、人工智能和数据平台。这样的平台促进了设备、机器、人员和系统的连接,有利于捕获数据、提升洞察力并采取行动。随之而来的是与行业或垂直市场有关的一些交叉技术、协议和细节。
您的客户正在寻求提高效率、进一步节约成本并在每个环节最大程度利用其资产。通过提供先进的物联网解决方案,您可以帮助他们实现这些目标 — 但您的收获远不止这些。在您使用最前沿的技术帮助客户优化业务的同时,产品中的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 引擎正努力收集和分析客户积累的数据。同一份数据,在让您的客户受益的同时对您也极具价值,因为它可以揭示对客户使用情况的重要洞察力,并最终通过建立基于服务的产品来引导您优化产品、开发新解决方案,甚至设计新的经常性收入来源。
成本不断上涨,而预算又捉襟见肘,这意味着在为便携式医疗设备、车队管理或资产跟踪系统设计解决方案时,您必须尽量做到价格低廉,又能够尽快产生可衡量的结果。为了满足客户日益严苛的需求,您可能认为需要从头开始,实际上大可不必。
安富利提供可扩展且可重复的垂直软件即服务 (SaaS) 应用程序,为零售、医疗保健、工厂和运输领域的客户提供支持。我们的 SaaS 应用程序建立在我们专有的 IoTConnect 平台之上,根据业务需求,每个应用程序的完整性在 60% 到 80% 之间。此外,我们还拥有物联网专家,可以帮助您定制和完善解决方案。
安富利的智能应用程序将先进的软件功能与最新的半导体组件技术相结合,例如 ON Semiconductor 的 RSL10 SiP 多传感器平台,该紧凑而全面的平台借助领先的传感器技术和业界最低功耗的 Bluetooth® 低能耗 SoC 简化了物联网应用程序的开发过程。
在安富利和 ON Semiconductor 等专业合作伙伴的支持下,您可以开发将实时运营数据转化为有价值信息的产品,从而有助于做出更明智的战略决策。我们可以帮助您开发支持最先进的支持物联网的解决方案,让您的最终客户能够:
- 获取市场上最先进的技术
- 监控并简化其运营
- 增加他们的数据价值
- 让每一分钱产生最大的影响
使用安富利的全球电子元件和集成业务能让您收获良多,包括收集设计专业知识、组件选择、供应链和物流方面的信息。您可以根据需要选择要在解决方案中使用的服务量。
在如今的物联网开发世界中,无需从头开始构建即可打造完美适配的产品。
通过与 安富利和 ON Semiconductor等值得信赖的全球技术伙伴合作,您可以更好地将宝贵资源重点用于知识产权创新和其他可产生强大竞争优势的领域。我们通过设计优化为您提供支持,既能帮助您加快产品上市时间,又能让您的产品在市场中脱颖而出。与安富利建立合作关系,便可实现先进互联设备的安全可靠运行,从而改善业务成果和客户旅程。