202103-自動駕駛:從L1到L5,我們應該如何上臺階?

202103-自動駕駛:從L1到L5,我們應該如何上臺階?

自動駕駛:從L1到L5,我們應該如何上臺階?

A group of colleagues working in a computer security room having a discussion

自動駕駛無疑是汽車產業畫給用戶的一張“大餅”,能夠手離方向盤,將開車這種枯燥乏味且極具風險的“力氣活兒”變成一種享受,太有誘惑力了。

但現實是,雷聲大雨點小,我們似乎離真正的自動駕駛還有相當的距離。如果你找個業內人士聊聊,他可能會列舉出從技術到安全,從商業模式到法律法規等一系列苦衷,來向你說明自動駕駛的“路還很漫長”。趨勢在那,面對這個人人都在奮鬥的終極目標,恐怕是有條件要上,沒有條件創造條件也要上。但是這條路究竟應該如何走,如何走得更順,就需要一個合理的規劃了。

其實從技術上來講,實現自動駕駛一直面臨著一個擴展性的問題,因為自動駕駛的終極目標是根據分級、分階段實現的,而不是一步到位,因此在這個漫長的過程中如何打造一個可擴展的技術架構去應對所有自動駕駛級別在計算能力、安全性等方面的要求,就成了一個十分重要的課題。而且這樣的可擴展的架構,對於在這個過程中形成高中低端的差異化產品,適應不同使用者市場的需要,及時將技術投入變現,也大有裨益。

自動駕駛的分級

為了完美地解答這個問題,我們還是要先回到自動駕駛的分級上。按照美國汽車工程師學會SAE給出的定義,自動駕駛從L1到L5分為五級,分別對應著駕駛支援、部分自動化、有條件自動化、高度自動化和完全自動化。

Figure1-Illustration of autonomous driving levels
圖1:自動駕駛的分級說明(圖片來源:NXP)

圖1中對這五個級別的內容進行了更詳細的描述,從中不難看出,各個級別之間的差異是根據駕駛控制權的歸屬來界定的,自動駕駛級別越低,駕駛員對車輛的控制權就越強。比如在L1中,包括自動巡航、自動制動和車道保持等幾個內容,它們實際上只允許車輛在一個方向上做加速或減速的自動控制,而不包括轉向的操作,駕駛員仍然對車輛具有絕對的控制權,必須通過親自觀察環境做出正確的判斷和決策;而到了L5,車輛則處於無需駕駛員干預的完全自動化狀態,在大多數情況下駕駛員甚至對車輛的駕駛沒有“發言權”。

從這個分級規則中我們也可以看出,在L3到L4之間,其實存在一個很高的“臺階”。如果說,從L1到L3的自動駕駛系統還是一個駕駛員導向的產品,核心要義還是由人去操控汽車,那麼到了L4和L5,汽車基本上就等同於一個機器人了,在大多數情況下是處於與“人”切斷聯繫的狀態,自主運行。也可以說從L1至L3,產品廣告詞吹得再玄妙,也還是ADAS,只有到了L4和L5,才是真正進入了的自動駕駛的境界。

從L1到L5的這種跨度,反觀上文中所提到的技術架構的可擴展性,就顯得更具挑戰性了。


可擴展的技術架構

想要解決這個問題,首先需要在深入理解的基礎上對其進行簡化。目前業內一種比較主流的認知是,可以將自動駕駛決策(THINK)分為兩個部分(域):一個是感知和建模(Perception and Modeling),一個是安全計算(Safe Computing)。

具體來講,感知和建模是對來自車輛感測器的資料進行特徵提取、分類、識別、跟蹤等處理,得出目標是什麼、目標的XYZ座標位置,以及目標移動的速度和角度等資訊,並輸出一個網絡圖。而感知和建模域的輸出,則可作為安全計算域的輸入,安全計算要做的就是將目標的網絡圖與環境資訊融合,進行最佳路線的規劃,並動態預測未來幾秒內可能的變化,其計算結果輸出為車輛加減速和轉向兩種控制信號,這樣的計算處理過程反復進行,就可形成連貫的自動駕駛行為。

由於感知和建模、安全計算這兩個領域的功能不同,具體的技術訴求也是不同的,這主要反映在功能安全性和計算效率上。

對於感知和建模來說,由於前端輸入來自多個傳該器——包括攝影鏡頭、毫米波雷達和雷射雷達三種類型——為了適應複雜應用場景,至少需要兩種感測器去滿足全面、準確的資料獲取要求,這種感測器的多樣性和冗餘性,使得單一感測器的感知和建模系統只需滿足ASIL-B的功能安全要求,即可在整體上達到ASIL-D的功能安全水準。而在計算能力上,定點計算即可滿足大多數感知和建模資料處理的要求。

而安全計算則很不一樣,由於經過感測器融合之後,沒有了資料的多樣性和冗餘性,因此安全計算處理器必須要達到ASIL-D的功能安全要求。同時由於計算複雜性要高,必須同時使用定點運算和浮點運算——浮點運算主要是進行向量和線性代數加速——而且從安全性的角度,神經網路因為不能回溯而無法勝任,因為必須使用確定性的演算法,這些計算效率上的要求,都需要與其相適應的計算架構的支持。

試想一下,如果用單一的計算架構去同時完成感知和建模、安全計算兩個任務,顯然是不經濟的,而且喪失了靈活性。比如,當你希望擴展感測器的數量或類型時,就不得不對整個處理器結構進行替換。所以一種可擴展架構的思路就是,分別為兩個域設計不同的處理器晶片與之相對應,這樣後續的系統擴展升級也會更容易。比如恩智浦就是按照這樣的思路進行產品規劃的。

Figure2 NXP's scalable technology architecture for autonomous driving
圖2,恩智浦針對自動駕駛的可擴展技術架構(圖片來源:NXP)

針對感知和建模,恩智浦分別推出了做視覺感知和建模的S32V和用於雷達感知應用的S32R兩種處理器,處理來自攝影鏡頭和毫米波雷達的資料,而且充足的算力還可以使其作為安全輔助處理器,提升整個系統的安全性。這樣的架構在L1和L2級的ADAS應用中完全可以勝任。

而針對L3到L4級別的系統,如果需要添加攝影鏡頭和雷達,相應地增加S32V和S32R處理器即可。與此同時,安全計算在這個級別的自動駕駛中已經必不可少了,這個任務恩智浦就交給了S32G和Layerscape LX2去完成,其中S32G作為安全處理器和汽車週邊介面處理設備,LX2則用於提高計算性能,以及支援高頻寬和網路傳輸功能。

這樣的架構,如果要想擴展到L4和L5級別,則可以通過繼續增加前端感知和建模處理器,以及在系統中添加協力廠商的加速器來實現,為開發帶來了極大的靈活性。

Figure3 NXP's self-driving technology architecture is flexible and scalable
圖3,恩智浦自動駕駛技術架構靈活的可擴展性(圖片來源:NXP)

這樣一來,一個架構就可以滿足從L1到L5所有自動駕駛級別的技術要求,開發者不論是做面向未來的技術探索,還是做針對當下市場需求的產品研發,都可以進退有據,遊刃有餘。有了這樣的認識和技術支撐,在通往自動駕駛的臺階上,你的步伐是不是也會更篤定呢?

 

202103-自動駕駛:從L1到L5,我們應該如何上臺階?

202103-自動駕駛:從L1到L5,我們應該如何上臺階?

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展
2025年3月15日
從應用場景來看,未來eVTOL設備將主要用於城市間快速通勤、高效靈活的物流配送以及應急回應公共服務等領域。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,電動汽車中的“小兵”
2024年11月15日
SiC器件正在為電動汽車充電開啟一個全新的時代,而無源元件如MLCC則為這一變革提供了堅實的支撐。通過合理選擇和優化無源元件,可以進一步提升充電系統的效率、可靠性和性能。

202103-自動駕駛:從L1到L5,我們應該如何上臺階?

相關活動

未找到相關活動