202509-AI如何引领多功能机器人革新

202509-AI如何引领多功能机器人革新

从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

当小米汽车在15个月内交付30万台SU7时,整个汽车行业为之震动。这一成绩不仅在国产新能源汽车的交付速度中表现突出,更刷新了新能源车企产能爬坡纪录。支撑这一“飞轮效应”的是汽车工厂每76秒下线一辆车的智能制造体系——超过700台机器人协同作业,在200多道关键工序中,自动化率达到100%。这场效率革命的背后,是人工智能(AI)对工业机器人的深度变革,其影响已从智能制造延伸至医疗、物流等更广阔领域。

机器视觉:工业制造的“火眼金睛”

以汽车工厂压铸车间为例,9100吨级巨型压铸机一次性将铝板锻造成车身部件。确保每个压铸件完美无瑕的是一套基于深度学习的X光智能检测系统,它像经验丰富的老师傅一样,通过X光片识别微米级缺陷,效率比人工提升数十倍。

新一代机器视觉技术的典型应用,解决了传统工业视觉依赖预设规则,难以应对复杂场景的难题。前沿方案融合了3D视觉感知、点云处理与视觉大模型三重突破:高精度RGB-D相机能在强光、反光条件下实现毫米级定位;动态目标识别算法可处理乱序堆叠工件;视觉大模型能在样本少的X光图像中准确识别内部缺陷。这一技术使质检系统达到99.9%的准确率,将传统汽车制造中耗时最长的质检环节压缩至瞬间完成。
 

智能决策:从机械执行到自主优化

视觉系统赋予机器人“眼睛”,AI决策引擎则为其装上了“大脑”。先进的汽车组装工厂是一个完整的智能闭环:AGV自动运输部件、机器人精准组装、中央系统实时优化生产节奏。这种协同依赖三大技术支柱:动态生产调度平台整合设备状态,利用质量数据实现可视化调控;混流生产系统支持多车型柔性切换,单一产线能同时满足多种生产需求;最具革命性的工业大模型应用,如“免注册任意物体泛化抓取”,使机器人面对新零件也能快速适应,大幅降低产线换型时间。这种零样本学习能力正是未来“黑灯工厂”的核心价值。
 

具身智能:跨领域协同的“眼脑手”系统

新兴具身智能(Embodied AI)打破了传统工业机器人对结构化环境的依赖。突破性的“眼脑手”一体化平台利用多模态感知技术,仅需视觉数据就能让机器人理解自身形态;自主规划系统可实时输出物体6D位姿;灵巧操作将车门安装间隙控制在±0.3mm内。

当下,这种闭环模式正突破工厂界限,向更为广阔的领域加速拓展。在繁忙的物流仓库中,3D视觉如同“智慧之眼”,精准引导机器人灵活分拣形态、大小各异的包裹,高效而有序;在关乎生命的手术室里,视觉伺服机械臂凭借卓越性能实现了±0.02mm的超高精度操作,宛如技艺精湛的外科大师。这一切无不昭示着,通用机器人时代大幕已徐徐拉开。
 


 

顺应时代浪潮,破局AI与机器人发展挑战

Statista市场预测数据显示,全球AI机器人市场规模将从2024年的170亿美元增长至2027年的300亿美元,2032年有望飙升至825亿美元,这得益于赋能技术可用性的持续提升。

AI为下一代机器人赋予了适应动态环境、与人互动及执行复杂任务的能力,但挑战也随之而来。数据安全边界方面,工业大模型训练依赖海量生产数据,如何在保护知识产权与推动技术共享间找到平衡,成为亟待解决的难题。人机协作安全方面,尽管微视系统能在0.5秒内识别人体并急停,但在高速场景下,仍需更可靠的保障机制。

为应对上述挑战,安富利基于亚马逊云科技(AWS)服务打造了IOTCONNECT™ 平台,以低层抽象接口简化了AWS服务集成,让大规模开发和部署自主机器人等互联解决方案易如反掌。

此外,安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,以其在复杂照明条件下的出色表现、高动态范围和卓越的低光性能,确保系统在各种环境中稳定运行,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
 

202509-AI如何引领多功能机器人革新

202509-AI如何引领多功能机器人革新

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
当AI集群冲上1.6T:别只盯GPU,IP&E才是数据中心的“隐形总线”
2026年10月1日
算力芯片定义了性能的“天花板”,而IP&E则决定了它能否在极限负载下稳固不坠。从AEC铜缆到LPO光模块,从背板连接器到被动器件,恰恰构成了1.6T时代数据流动的真实路基。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现
2026年9月1日
全球汽车电气基础设施正加快向48V系统迁移。这不仅仅是电压数值的提升,而是涉及整车功率管理、能效优化及安全防护体系的系统性重构。

202509-AI如何引领多功能机器人革新

相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会