202607-why-the-analog-front-end-matters

202607-why-the-analog-front-end-matters

看不見的戰場:邊緣 AI 的上限,不只取決於算力,更取決於信號鏈

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

從感測器到模型,類比前端(AFE)正在成為決定邊緣 AI 精準度、可靠性與能效的關鍵第一步。

當工業設備透過振動感測器預測故障、智慧手錶以心電訊號監測健康,或安全監控攝影機藉由聲音辨識異常時,多數人會把突破歸功於更強大的 AI 演算法與數位晶片。然而,所有來自真實世界的資訊,例如影像、聲音、振動、溫度與生物電,本質上都是類比信號。連接物理世界與數位大腦的「橋樑」——類比前端(AFE, analog front-end),其品質會直接影響輸入 AI 模型的資料品質,進而牽動最終決策精度與系統可靠性。

隨著邊緣 AI 從概念驗證走向規模化落地,AFE 設計也面臨前所未有的挑戰。 在功耗、面積、延遲與信號特徵擷取效率都受到嚴格限制的應用情境中,傳統以「資料擷取」為核心的設計思路,已不一定能滿足 AI 對信號完整性的要求。換言之,AFE 不再只是把信號轉成數位資料的前段電路,而是決定 AI 能否「看懂」物理世界的關鍵環節。一場圍繞 AFE 能效與信號保真度的技術革新,正在悄悄展開。
 


邊緣 AI 為 AFE 帶來的設計新考量

傳統 AFE 的核心目標,是輸出乾淨、穩定且易於解讀的數位信號;但在機器學習情境中,過去可能被視為雜訊而濾除的微小變化,有時反而是設備早期故障、健康狀態變化或環境異常的重要特徵。因此,設計者需要重新檢視 AFE 的濾波、失真控制、時間同步與功耗架構,避免在前端處理階段就讓 AI 模型失去關鍵資訊。

避免過度濾波,保留 AI 所需的原始特徵

AI 模型理解資料的方式與數位訊號處理器不同。對一般訊號處理有幫助的濾波策略,未必適合 AI 推論;例如過於積極的低通或高通濾波,雖然能讓輸出訊號更容易被人類工程師解讀,卻可能掩蓋對 AI 有價值的細微特徵。因此,更理想的做法是盡可能保留原始資訊,並在轉換後以數位方式進行後段濾波,以兼顧 AI 模型與其他下游應用的需求。

嚴格控制失真,並同步記錄增益變化

若在訓練資料中混入虛假信號,可能會影響模型訓練結果,因此 AFE 必須更謹慎地控制失真。對於具有寬動態範圍的信號,可採用自動增益控制(AGC);同時,放大倍數的變化也應傳遞至數位轉換器,並與感測器資料同步記錄,讓模型在訓練期間能正確理解信號來源與尺度變化。

確保精準時間同步,降低群延遲影響

在多感測器融合設計中,不同感測器必須依據一致的時間基準運作。若濾波深度或數位化鏈路不同,所造成的群延遲差異可能改變信號之間的相對關係,進而影響多模態 AI 模型的推論準確性。

採用分級架構,最佳化整體能源效率

邊緣設備常處於「始終在線」的低功耗模式。此時,系統可先以較低精度擷取訊號,並讓 AI 模型維持非活動狀態;當信號超過門檻值,再喚醒 AI 加速器並切換至高精度採集模式。系統也可導入獨立的納瓦級低精度 AFE 電路,透過多級喚醒限制完整 AI 模組的啟動時間,進一步降低整體能耗。

規劃獨立資料路徑,兼顧 AI 與後端分析需求

在 IoT 逐步走向 AIoT 的應用中,感測器資料往往同時肩負兩種任務:一方面支援後端系統進行常規資料分析,另一方面也作為 AI 模型的即時輸入。為避免不同用途相互干擾,設計時可考慮為不同資料需求配置獨立路徑。
 


從器件到方案:以整體信號鏈應對複雜場景

面對上述設計挑戰,AFE 的難點往往不只在單一器件的規格比較,而在於多電壓域、多感測器介面、高整合度與高可靠性並存的複雜場景下,如何組合出全域最佳的可靠方案。這也對設計團隊的選型、驗證能力,以及供應商的資源廣度與技術支援深度提出更高要求。

作為全球領先的技術分銷商與解決方案提供商,安富利憑藉完整的供應鏈體系與技術積累,可為工程師提供關鍵支援。例如,安富利可提供來自 13 家頂級供應商、近 1,800 款類比開關與多工器產品,協助客戶在開發與量產階段快速匹配合適器件,降低供應鏈摩擦與設計風險。

延伸閱讀|類比開關與多工器產品

想了解更多類比開關與多工器產品資訊,請掃描 QR Code,或點擊下方連結查看。

Analog Switches & Multiplexers
View Product Portfolio

 


安富利 × onsemi:為高可靠 AFE 打造穩固基礎

安富利的長期合作夥伴 onsemi,在邏輯器件領域擁有豐富產品組合,可為高可靠 AFE 設計提供堅實基礎。以多感測器系統為例,onsemi 的類比開關與多工器具備低導通電阻、高頻寬與低串擾等特性,有助於確保多路感測器信號在切換過程中的品質。

同時,onsemi 產品提供極致小型化封裝,尺寸小至 0.62 × 0.32 mm²,可滿足可穿戴設備等空間受限應用的需求。這些產品能協助工程師簡化設計、減少元件數量、提升系統可靠性,並滿足邊緣 AI 對信號完整性的嚴格要求。若需更多產品資訊,歡迎點擊文末「閱讀原文」了解。

The Hidden Factor Limiting Edge AI Performance: Why the Analog Front End Matters


結語:先夯實信號鏈,才能釋放邊緣 AI 的真正價值

在半導體技術持續演進的今天,邊緣 AI 的性能提升不再只依賴單一晶片或演算法進步,而更仰賴「感知-計算-執行」整條信號鏈的協同最佳化。AFE 作為連接物理世界與數位世界的第一道關口,其重要性正日益凸顯。唯有把「信號處理」這個關鍵起點打穩,邊緣 AI 才能取得高品質資料來源,進一步釋放更可靠、更智慧的應用價值,服務於更多產業場景。

 

 

Helpful Links

202607-why-the-analog-front-end-matters

202607-why-the-analog-front-end-matters

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當 AI 叢集邁向 1.6T:別只看 GPU,IP&E 才是資料中心的「隱形匯流排」
2026年10月1日
運算晶片定義了效能的「天花板」,IP&E 則決定系統能否在極限負載下穩定運作。從 AEC 銅纜、LPO 光模組,到背板連接器與被動元件,正是 1.6T 時代資料流動的真正基礎。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽車智慧化加速升級,48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
2026年9月1日
隨著軟體定義汽車(SDV)與智慧電動車快速發展,車輛正搭載越來越多高功率電氣設備,48V電氣系統正迅速從輕混動力輔助技術,演進為下一代智慧車輛的重要基礎設施。

202607-why-the-analog-front-end-matters

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar