2505-DeepSeek引爆AI熱潮

2505-DeepSeek引爆AI熱潮

DeepSeek引爆AI熱潮,邊緣智慧決勝未來

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

2025年以來,DeepSeek發佈的大模型熱度居高不下,再次點燃了全球對人工智慧的無限熱情。深度學習模型以指數級速度膨脹,性能不斷突破極限,成本效益也在向著更低的趨勢發展,這為各行各業帶來了顛覆性變革。然而,如何將這些強大的AI能力從雲端成功遷移至實際應用,尤其是在資源受限的邊緣環境中,已成為技術領袖們亟待攻克的戰略要地。

邊緣計算:AI落地的黃金賽道

邊緣計算,這一顛覆性範式,將AI演算法直接部署於物聯網設備、感測器、本機伺服器等邊緣節點,而非依賴於遙遠的雲端。這種“近水樓臺”的處理方式,實現了資料的即時回應,大幅降低了延遲,強化了資料安全,並顯著減少了頻寬消耗。從自動駕駛的毫秒級決策,到智慧城市的精細化管理,再到工業自動化的智慧巡檢,邊緣計算的應用場景正以前所未有的速度擴張。

市場調查機構Allied Market Research的報告清晰地勾勒出這一趨勢 :全球人工智慧邊緣計算市場規模在2020年已達90.9億美元,預計到2030年將飆升至596.3億美元,年複合增長率高達21.2%。這不僅是一組數字,更是邊緣智慧時代加速到來的強有力證明。

在這種高速發展的邊緣計算市場背景下,硬體平臺也開始加速向AI躍進。安富利推出的MaaXBoard OSM93憑藉其卓越的硬體設定脫穎而出,成為構建高性能邊緣AI解決方案的理想之選。
 

MaaXBoard OSM93: 為邊緣AI應用提供強大動力

MaaXBoard OSM93搭載恩智浦(NXP)i.MX 93 SoC,集成雙核Arm® Cortex®-A55(最高1.7 GHz)與Arm® Ethos-U65 NPU。這一黃金組合,不僅能流暢運行通用計算任務,更通過專用AI加速器,將機器學習(ML)和人工智慧(AI)模型的推理速度提升至全新高度。1 GHz的Ethos-U65 NPU,以其大規模平行計算能力,使邊緣設備具備了即時智慧處理的“超能力”。

The Future of AI is at the Edge 
                                                 MaaXBoard OSM93

此外,該開發板還具有充足的記憶體,包括 2 GB LPDDR4 SDRAM、16 GB eMMC 5.1 快閃記憶體和 16 MB QSPI NOR 快閃記憶體。OSM 焊接在主SBC載板上,為三個 USB 2.0 埠、雙 1 Gbps 乙太網、MIPI-DSI、MIPI-CSI 以及帶有 UART、SPI、I2C、I2S 和 GPIO 連接的標準 40 針接頭提供附加介面。該載板還包括 JTAG、調試、ADC、CAN-FD、SAI 數字音訊、兩個 PDM 麥克風和一個 M.2 連接器的介面,可支援連接到 WiFi/BT.802.15.4 無線模組。

在資料隱私與設備安全日益重要的今天,MaaXBoard OSM93的EdgeLock安全區域,為AI任務構築了一道堅不可摧的防線。可信的硬體隔離區,有效防止AI資料洩露與惡意攻擊,確保設備在複雜環境下的安全可靠運行。
 

碳足跡下的邊緣AI能效之道

在邊緣AI的實戰中,效能與性能同樣重要。如何在高強度計算任務下,保持設備的“冷靜”與“持久”,是決定應用成敗的關鍵。

權威市調機構Gartner發佈的《2025年十大戰略技術趨勢》報告 指出,碳足跡已成為IT組織必須正視的議題。AI訓練、模擬、優化、媒體渲染等計算密集型應用,正成為企業碳排放的“頭號大戶”。為此,Gartner預測,到2020年代末,光學計算、神經形態計算、新型加速器等低功耗計算技術將迎來爆發。

像MaaXBoard OSM93就配備恩智浦PCA9451電源管理晶片,採用Energy Flex架構,實現了對不同處理域的精細化功耗控制,在性能與能耗之間取得了完美平衡。獨立的應用域(Cortex-A55)、即時域(Cortex-M33)、Flex域(Ethos-U65 NPU),均可根據任務負載動態調整頻率與電壓,杜絕資源浪費,實現能效最大化。這樣的精細化電源管理,不僅延長了電池續航,降低了設備過熱風險,更大幅降低了整體功耗。
 

結語

未來,隨著AI技術的普及和綠色計算理念的深入,邊緣設備將成為推動智慧世界發展的重要力量。它們將更好地滿足不同行業的需求,並在不依賴傳統雲端計算的情況下,依靠高效的電源管理和智慧演算法,提供持續、智慧的服務。

 

 

Helpful Links

2505-DeepSeek引爆AI熱潮

2505-DeepSeek引爆AI熱潮

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AI賦能汽車技術生態:深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術
2025年10月15日
對於汽車產業來說,AI不僅是技術工具,更是未來交通生態的核心基礎設施。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從醫療保健、物流配送,到工業組裝,AI如何引領多功能機器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵蓋汽車、工業和商業應用的圖像和深度感測器產品組合,為應對AI機器人時代的挑戰提供了有力的軟硬體支援。

2505-DeepSeek引爆AI熱潮

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar