2302-物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備

2302-物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備

物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備

Philip Ling
doctor using tablet computer

像COVID-19這樣的全球大流行病的影響,在最初影響之後很久之後都能感受到。在上班和休閒活動等日常活動中,我們都可以強烈感受到行動和身體互動受到限制的直接影響。但多虧了網際網路,很多個人每天做的許多事情都可以在線上進行。然而,有一個領域實際到場是必要的,那就是臨床試驗。而在大流行病期間,臨床試驗可以說是更為重要,但對旅行的限制,阻礙了臨床試驗的進展。

全球臨床試驗註冊專家Continuum Clinical說明,由於試驗參與者的取得和接觸受到限制,大多數客戶不得不在大流行高峰期間重新安排臨床試驗的研究。自我隔離、減少進入工作場所以及對旅行的普遍限制,導致製藥公司和臨床研究組織 (CROs) 重新思考如何進行試驗。

隨著物聯網 (IoT) 介入,填補了其他領域的空缺,臨床醫生也在詢問物聯網能否在虛擬世界中進行臨床試驗。使用最新技術在家中監測患者能否成為解決方案?簡短的回答是「是」,而較完整的回答是物聯網將對未來進行臨床試驗的方式甚為重要。轉向虛擬試驗還可將進行臨床試驗所需的時間從幾年縮短到幾個月,在某些情況下甚至不到一天。


在今日是如何進行臨床試驗?

臨床試驗一直是藥物研發的重要環節。研究提供了藥物有效性的證據,但獲取數據需要時間。 這使得臨床試驗的過程漫長且昂貴。臨床試驗耗時數年、成本高達數十億美元的情況並不少見。

典型試驗由四個階段所組成,如下圖所示。每個階段都有特定的目的。每個階段的相關時間和成本將取決於正在開發的藥物。每個階段針對不同的群體,因此每個階段都需要招募參與者。 即使在行動或旅行不受限制的時期,這也是一項挑戰。
 

階段 1 該藥物將在一小群的健康參與者身上進行試驗。可得知藥物是否會造成嚴重的副作用。
   
階段 2 該藥物將在一組受感染的患者身上進行測試。這提供了其功效的證據。
   
階段 3 增加更多組別,測試更多受感染的患者,以長期評估所開發藥物的有效性。
   
階段 4 在獲得食品和藥物管理局 (FDA) 批准後,該藥物將在更廣泛、更多樣化的患者群體中,進行更長時間的測試。


在未來,物聯網將改變這一點,並為招募臨床試驗參與者提供更容易的途徑。這將減輕在藥物開發的每個階段中找尋患者這個非常現實的問題。

儘管藥物開發成本高昂,但這不僅是成本問題。不惜任何代價找尋和留住參與者是很困難的。 製藥公司通常規模龐大,因此位於或鄰近都市地區。這限制了參與者的涵蓋範圍,那些距離較遠的人們,參與臨床試驗的可能性要小得多。

臨床研究參與資訊與研究中心 (CISCRP) 於2018年開展的研究顯示,80%的臨床試驗因為登記參加問題而被推遲,87%的試驗未能招募到足夠的患者。同一項研究表明,54%的潛在患者願意參加虛擬試驗。

這些數字和對應的證據促使FDA在2019年發布指導草案,督促改善臨床試驗參與者的多樣性。標題為「減輕參與者參與試驗的負擔」的段落指出,應採用先進的行動工具以限制患者現場訪問的需要。


使用物聯網(IoT)進行臨床試驗

成本和患者的招募是臨床試驗的兩個重要方面,但還有其他部分,包括:

  • 需要進行數據輸入,這通常是手動進行的
  • 生命徵象測量的準確性
  • 招募訓練有素且經驗豐富的工作人員來進行試驗
  • 數據的可用性和取得

這些主要是以數據為中心的考慮因素。物聯網被有效地構建為捕獲真實世界的數據和處理複雜的數據集。此外,物聯網不知道什麼是真實的,什麼是虛擬的,因此對於來自不同領域的數據沒有成見。虛擬試驗可以像從醫療場所中的患者那裡獲取數據一樣簡單,也可以監測地球另一端的生命徵象統計數據。

數據可以由經過培訓的工作人員或可穿戴感測器來收集。智能連網裝置將取得患者數據並將其安全地發送給CRO。這些已經正在發生–使用像智能手機和智能手錶這樣普遍且無處不在的裝置,連接到網路的家庭醫療裝置的使用正在加速。患者已經在監測自己的醫療狀況,包括血糖水平、心臟健康、體重、睡眠模式等等。這些數據可與遠在數英里之外的醫療專業人員共享。 同樣的技術也適用於虛擬臨床試驗,使CROs和參與者更容易進行試驗。

優點包括:

  • 患者可以使用自己的智能裝置
  • 遠端監控參與者和患者
  • 物聯網提供對實時數據的即時和連續獲取
  • 智能觸發器和警報可提供更快的回應
  • 安全的物聯網基礎設施支援遠端篩檢、患者驗證和在線招募
  • 藥物和其他補給品可以送到患者家中
  • 透過始終在線的連網裝置,參與者會感到與試驗有更多的聯繫

隨著這一概念的確立,遠端取得的數據預先處理來用於人工智能 (AI) 等先進技術。這將使得醫學專家能夠以更加整合的方式來利用技術、數據和偏好的分析方式,來支援基於風險的監測 (RBM)。在臨床試驗中採用 RBM 很重要,因為它可以識別可能影響所收集數據品質的風險。 RBM平台可以提供以下功能:

  • 提高研究的品質
  • 使患者更加安全
  • 提供更好的監控
  • 提供集中的數據存取
  • 增加試驗的透明度
  • 幫助實施矯正措施

在不久的將來,參與者和患者將會期望CRO提供虛擬臨床試驗的選項。這是目前鼓勵CROs採用的以患者為中心之方法的一部分。但這不僅是與患者有關,CROs也將從虛擬臨床試驗中受益,如下圖所示。

chart

CROs正在使用物聯網來進行虛擬臨床試驗,這為 CRO 和參與者都帶來了益處。


虛擬化臨床試驗

物聯網將直接使患者和CROs受益。虛擬臨床試驗將成為常態,而非特例,因為有真實的且可證明的需求。科技有時會讓人感到強加於人,但在這種情況下,它將被賦予改變的力量。

當然,每個參與者都有一個學習曲線。就如同現今狀況一樣,每個臨床試驗都有一些常見要求,但它們也將是個性化和獨特的。這表示要為每個實例來客制虛擬試驗。幸運的是,在虛擬領域中可輕鬆客制。

如果您想進一步了解我們經驗豐富的專業物聯網開發團隊如何幫助您的專業臨床醫生團隊,請與我們聯繫。

 

關於作者

Philip Ling
Philip Ling

Philip Ling is a Technical Content Manager with Avnet. He holds a post-graduate diploma in Advanced ...

2302-物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備

2302-物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從醫療保健、物流配送,到工業組裝,AI如何引領多功能機器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵蓋汽車、工業和商業應用的圖像和深度感測器產品組合,為應對AI機器人時代的挑戰提供了有力的軟硬體支援。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推動IoMT醫療物聯網創新,助力診療與保健模式變革與發展
2025年1月14日
As a leader in technological innovation, Avnet will continue to explore the limitless possibilities of IoMT, contributing to the creation of a smarter, more connected future for healthcare.

2302-物聯網已為虛擬臨床試驗的時代做好準備

相關活動

未找到相關活動