重新定义物联网的 nanopower
现今物联网中诸多趋势皆以高大上的目标(无论是人工智能还是区块链)为中心,但如果物联网最具革命性的部分之一是设计人员需要每天考虑的设备要素呢?
研究表明, 低功耗物联网不仅是一个正在增长的市场,而且在未来五年内可以轻松推动 26 亿美元的投资。
虽然这可能很容易被视为仅仅是将 LoRaWAN 用作连接和通信协议的扩展,甚至只是 MCU 等器件的更好电源管理,但是这种能力极大程度地依赖 nanopower,特别是模拟 nanopower。
颠覆 nanopower 的定义
谈及当今的 nanopower,很容易将其定义为静态电流小于 1µA 的器件。
尽管这是事实,但它并没有完全涵盖 nanopower 对于技术创新、将智能推向前沿,或是下一个模拟边界的意义。
那么,nanopower 的真正定义是什么?它刺激创新的能力。
通过更高的效率和更长的电池寿命,它可以在新一代超低功耗设备中实现新应用,而又不会牺牲性能。这包括 SWaP 的所有要素:更小的尺寸、更低的散热以及在如此小尺寸上开发新一代技术中蕴含的其他功能。
它延长了电池寿命,并将功能分解以提高效率。另外,它还可以增强系统控制能力。但是,关于 nanopower 将如何真正影响未来创新,需要考虑的因素有很多。
用于新应用的技术
在观察行业趋势时,我们发现有更多的设备可以或必须利用 nanopower 运行。这尤其适用于以“智能化”处理大量日常动作的物联网。
但是,以智能锁为例。它需要运行的时间(可能一天只有几次)相当少,但发生故障时的影响相当大。因此,nanopower 及其利用标称静态电流待机的特性确保其随时准备运行,这使其高于让设备处于休眠但在最需要时不在就绪状态的关断电流方式。
但是,nanopower 使设计人员能够通过智能设备设计决策将此类决策权掌握在自己手中。选择操作时间以及新增特定的睡眠、测量和传输周期相关参数意味着 nanopower 能够支持更广泛的应用,之前在这些应用中,电池通常是电路板上最大和最重的组件。
广泛影响互联技术
Analog parts play a critical role in bringing connected technology like building automation to market. Source: Maxim Integrated采用智能锁的思路,将它从一个家庭扩展到一个街区,再扩展到整个城市的智能建筑物。就 nanopower 而言,仅对智能城市的影响就令人惊奇,包括:
- 智能建筑,nanopower 技术可连接其中的安全设备、环境传感器、HVAC、照明等,使建筑物更智能、更高效
- 智能环境,监控温度、主要空气污染物、气压、光、振动、环境声强、行人和车辆交通,以打造更宜居的生态系统
- 智能停车解决方案,可缓解交通拥堵,同时提高设施效率和用户体验
加上人工智能带来的影响,低延迟、实时决策减少数据瓶颈,节能电源确保边缘设备不仅可以使现有资产更智能,还能预测故障、断电或甚至比以往更高效的方式来更好地利用这些资产。
nanopower 是许多颠覆性的模拟电源功能之一
通过 nanopower 技术间运行时间延长只是模拟正推动创新的方式之一。考虑能在高性能与更小尺寸和更低温度之间取得平衡的降压、升压和升/降压稳压器,或平衡高精度与低噪声运行的 LDO。
所有这些需求之间的平衡对于下一代物联网应用至关重要,当需要将创新落实为成品时,强大的模拟合作伙伴能帮助您考虑如何实现这种独特的能融合。
了解有关 模拟要素 的更多信息。