“声”活新体验:AI声纹识别技术,让家更懂你
声纹识别技术自20世纪四五十年代起步,最初应用于电话系统,并在21世纪迎来飞速发展。20011年,苹果公司在Siri智能助手中引入声纹识别功能,极大地提升了公众对这一技术的认知。如今,声纹识别已实现毫秒级响应速度和高准确率。
声纹,指的是语音中蕴含的、能表征说话人特征的音频数据及其建立的语音模型。它类似于指纹,具有高度的唯一性。与专注于理解内容的语音识别不同,声纹识别关注的是“谁在说话”,因此也称作说话人识别。
声纹识别技术的崛起,正在为智能家居领域注入新的活力。
声纹识别:解锁智能家居个性化的新钥匙
在智能家居领域,声纹识别技术能够为我们带来哪些改变呢?
个性化定制服务:每个人都有独特的声纹,通过声纹识别,智能家居设备可以精准识别用户身份,提供个性化的服务。
增强安全性:声纹识别技术可以作为一种强有力的身份认证方式,有效防止未经授权的访问。例如,您可以设置声纹锁,只有通过声纹验证的人才能解锁智能门锁。
提升交互体验:声纹识别技术使得人机交互更加自然和便捷。您只需动动嘴,就能控制家中的各种设备,无需繁琐的操作。
声纹识别技术可以应用于各种智能家电,例如智能音箱、智能冰箱、智能洗衣机、灯光、空调等等,实现个性化的设置和操作。
一句话就能控制全屋,你心动了吗?然而,要将这些将概念转化为产品并推广上市并不容易。
 

声纹识别进家门:那些你不知道的“拦路虎”
声纹识别技术作为一种生物识别技术,在家庭应用场景中有着广阔的前景。然而,要实现大规模的商业化应用,还面临着一些挑战。
噪音干扰:家庭环境中存在各种各样的背景噪音,如电视声、音乐、宠物叫声等,这些噪音会对声纹识别的准确率产生干扰。因而,需使用先进的噪音抑制技术和声音过滤算法。
声纹特征变化:人的声带随着年龄、健康状况等因素的变化,声纹特征也会发生相应的变化。而且不同情绪下,人的声音特征也会有所差异,这可能导致识别错误。这就需要不断改进声纹识别算法。
伪装攻击:攻击者可以通过录制目标人的声音进行模仿,从而绕过声纹识别系统。生成式人工智能的发展,使得伪造语音往往更加贴近真实说话人语音,且更新换代快,对使用语音的相关系统造成威胁。近年来,抗攻击鉴伪算法和系统成为了业界关注的焦点。
设备兼容性:不同的家庭设备可能有不同的声纹识别标准和技术,如何实现跨设备的兼容和一致性,保证系统的无缝体验,是一大挑战。
在智能家居领域,安富利深耕物联网领域多年,拥有丰富的标准认证经验。安富利可为您提供一站式解决方案,涵盖EnOcean、KNX®、Thread、LonWorks 和 BACnet 等多种主流标准,以及蓝牙、Wi-Fi等无线通信技术。我们的专家团队将为您量身定制标准化解决方案,确保您的产品符合全球市场要求,加速产品上市。
隐私保护:声纹识别涉及个人的生物特征数据,如何保护用户的隐私和数据安全是一个重要问题。必须采取有效的加密和安全措施,以防止数据泄露或滥用。
安富利的专家团队会在加密选项当中为您做出详细的解答,包括公共密钥和私钥的差异与适用场景,确保您的数据传输安全可靠。无论是对于有线还是无线连接,我们都能为您找到最合适的解决方案。
产品开发周期长:智能家居产品开发涉及多个环节,从硬件设计到软件开发,再到系统集成,每个环节都可能耗费大量的时间和精力。
安富利丰富的产品线选型、开发工具和专业的技术支持,可以帮助您快速搭建原型系统,显著缩短您的产品开发周期。借助安富利的专业知识和丰富的资源,已有不少客户快速完成了产品开发成功将开发周期缩短了50%。

安富利可以提供打造应用所需的技术选择:让您设计带有各种组件的电路板,如处理器、模拟器和连接器。若您倾向于嵌入式系统构造模块,我们可提供具备不同外形规格和性能选择的线路板、无线和附加模块。若您的重点是开发知识产权 (IP) 且需要硬件设备来运行代码,我们可提供各种各样的服务器或集成系统,满足您的需求。
作为您的可靠合作伙伴,安富利将为您提供全方位的支持,帮助您克服诸如声纹识别这样创新的智能家居在开发过程中的种种挑战,加速产品上市。