制造商(OEM)如何乘上物联网的快车?
在技术飞速进步的今天,物联网(IoT)以其深远的连通性和巧妙的数据处理能力,正成为引领变革的力量。原始设备制造商(OEM)站在一个关键的十字路口,他们不仅需要思考如何将IoT的力量融入现有产品,提升智能化水平,更要探索如何借助这股力量驱动整个行业的创新与进步。
借助现成模块快速实现物联网转变
在这个充满活力和快速变化的技术领域中,物联网不只是设备间的互联互通。它是一个通过收集、分析并运用数据来提升效率、解决难题,甚至预防问题发生的全面系统。那么,制造商要如何实现这一转型呢?
关键的选择往往在于“是自主开发还是外部采购”。尽管OEM有能力构建自有系统,但这往往需要大量的时间、资源和专业的知识。相比之下,选择市场上现成的解决方案,如系统模块(SoM)或单板计算机(SBC),能大大简化开发流程。
这些预构建模块不仅使设计和实施流程更为简洁,还通过其预认证的无线通信功能,减少了复杂的合规障碍。以RF(射频)设计的复杂性为例,采用预认证的无线模块可以显著缩短产品上市时间,并减少认证过程中可能遇到的风险和成本。

然而,物联网的真正力量不仅仅在于硬件;它还在于数据和连接性。通过将IoT设备与强大的云平台相结合,制造商可以从他们的产品中收集宝贵的数据,这些数据可以被分析并用于改进操作、提高效率或创建新的商业机会。
值得注意的是,OEM无需从零开始建立自己的云基础设施。众多现成的商业云平台已经建立了必要的基础架构,并提供了处理大量IoT数据的微服务。如今,AWS和Microsoft Azure等云服务巨头们,已采用了名为“微服务”的创新系统,可以被视为一系列小而强大的工作单元,它们共同运作,以灵活高效的方式处理大数据和设备。这种方法不仅节省时间和资源,还确保数据管理和分析得到专业处理,让OEM能够专注于他们最擅长的领域——创造卓越的产品。
但要实现这一目标,云平台必须具备可扩展性。这就如同为一个繁忙的火车站设计轨道系统,必须能够在高峰时段处理所有列车。在此背景下,原始设备制造商(OEM)面临一个挑战:他们需要开发一种特殊的通信协议,即我们所说的应用程序接口(API),以确保他们的设备能够与这些微服务顺畅交流。

安富利的IoT Connect的智能工具很好地的解决了这一挑战,该工具不仅知道如何有效地与云服务进行“对话”,还能帮助设备制造商节省学习和开发所需的宝贵时间。值得一提的是,安富利甚至预先创建了一些“对话模板”,这些模板被打包成所谓的“加速器”,专门针对像智能城市或工厂自动化这样的领域。这就像是给OEMs的一本食谱书,他们可以根据自己的需求添加自己的“香料”。
物联网技术正处于快速演进之中,不断涌现出更多智能功能,如利用人工智能实现面部识别或通过机器学习进行预测性维护。在这一背景下,安富利的IoTConnect利用其“合作伙伴引擎”精简了整个流程,使制造商能够轻松集成这些尖端功能。
“软件即服务”(SaaS)扩展物联网边界
 

在我们日益数字化的世界里,“软件即服务”(SaaS)与物联网(IoT)的结合仿佛是一段注定的“佳话”。随着物联网设备不断收集大量数据。SaaS可以提供云中基于互联网的应用程序,用于存储、管理和分析从IoT设备收集的数据。通过SaaS平台,企业能够实时分析这些数据并获得宝贵的洞见,从而改进产品,优化操作,并做出基于数据的决策。
所谓的“软件即服务”,其概念类似于图书馆的运作方式:我们通过订阅获得软件的使用权,而软件提供商则承担软件的维护和更新责任。
对于OEMs来说,SaaS已经超越了传统的软件销售模式。它实际上是一种持续的服务承诺,类似于电视流媒体服务,其中新内容的不断更新是留住用户的关键。那么,这是如何实现的呢?这背后的秘密力量是OTA(Over-the-Air)技术,它允许远程、在线更新。就像我们的手机应用程序需要更新时,我们不必去实体店购买新版本,而是可以直接在线更新。OTA正是赋予SaaS持续价值的关键技术。
但这也带来了挑战。首先,安全至关重要。OTA就像是你家的前门,如果不加锁,任何人都可能进入。因此,加强安全措施是任何SaaS产品成功的前提。
此外,数据所有权的问题也不容忽视。在SaaS模式下,必须明确由设备生成的数据如何流动,谁有权利使用这些数据,这需要明确的指导原则和规则。想象一下,如果快递公司不知道谁是包裹的合法接收者,会发生什么?数据的情况也是一样的。因此,建立可靠的数据管理和所有权协议是至关重要的。
安富利在帮助客户开发SaaS解决方案方面拥有丰富的经验。其IoTConnect平台不仅支持SaaS业务模式,而且提供了物联网所需的高级安全功能、设备管理能力和无与伦比的可扩展性。
综上所述,对于企业来说,采用SaaS不仅是在销售一个产品,更是在提供一个全方位的服务体验。这就像经营一家餐厅,不仅要提供美味的食物,还要确保顾客享有卓越的就餐体验。因此,持续的客户支持和产品不断改进是SaaS长期成功的关键因素。
结语
总的来说,物联网为制造商打开了一扇空前的机会之窗。在当今这个物联网盛行的时代,从零开始构建所有产品和服务并不总是最有效或最经济的选择。事实上,通过采用现成的模块、预先认证的通信方案,以及强大的云服务,企业能够更加迅速和高效地实现其目标。OEMs通过结合自身的创新和利用外部资源,不仅能够紧跟物联网的快速发展,还能通过SaaS提供持续而深远的客户价值体验,从而在激烈的市场竞争中占得先机。