2308-工业储能让美好明天更可持续

2308-工业储能让美好明天更可持续

工业储能:让美好明天更可持续

Nishant Nishant
Conceptual image of smart car in purple

提到可持续发展,您想到的是什么呢?

如绿色、可再生、环保、生态友好、清洁能源、循环利用、环境保护等等都是我们一切关于可持续发展的美好愿景,这些都和能源的产生,使用和发展密不可分。正如联合国在气候行动报告中指出,能源是气候挑战和可持续发展的核心,也是解决问题的关键。

能源存储,是能源产生和使用链条中最关键的部分,也是影响能源效率最大,技术发展最快的部分。下面,让我们从以下几个方面来了解可持续发展大背景下的工业储能技术。


能源与可持续发展

  • 可再生能源技术:可再生能源是从自然资源中获得的能源,其补充率高于消耗率。
    • 太阳能:太阳能电池板,又称光伏电池,可将太阳光转化为电能。聚光太阳能(CSP)利用镜子或透镜将太阳光聚焦在一个小区域,产生高温热量用于发电。
    • 风能:风力涡轮机捕捉风的动能,并通过连接发电机的叶片旋转将其转化为电能。
    • 水力发电:水力发电厂利用流水(河流或瀑布)的能量驱动涡轮机发电。大坝可将水储存在水库中,从而实现更可控的发电。
    • 地热能源:地热发电厂利用地球内部的热量发电。这种能源来自地心的自然热量,用于产生蒸汽驱动涡轮机。
    • 生物质能:生物质能源包括使用有机材料,如农业残留物、木材或生物燃料,通过燃烧或生物化学过程产生热量和电力。
       

    Industrial Energy Storage for a Sustainable Future

  • 能源效率和智能电网技术
    • 储能系统:储能系统包括各类型的电池、抽水蓄能和热能储存,可在低需求时段储存多余的能量,并在需要时释放出来,从而提高电网的稳定性和效率。
    • 节能技术:节能照明、电器和智能恒温器可减少建筑物和工业的能源消耗,促进资源保护和成本节约。
    • 智能电网技术:智能电网整合了先进的通信和自动化技术,以优化能源分配、管理需求,并实现可再生能源的无缝整合。
       
  • 清洁交通技术:
    • 电动汽车(EV):电动汽车由储存在电池中的电力驱动,尾气零排放,减少空气污染和对化石燃料的依赖。
    • 充电基础设施:充电站和网络通过提供方便的充电点,支持电动汽车的广泛采用。
       

另外还包括可持续建筑和设计技术,可持续建筑实践的重点是使用环保材料、设计节能结构、实施被动式太阳能供热以及最大限度地利用自然通风,以减少建筑物的能源消耗等。
 

Industrial Energy Storage for a Sustainable Future

工业储能系统

工业储能系统是一种能够储存电能并在需要时释放电能的系统,广泛应用于工业、商业和住宅等环境中提供能源的管理和优化。它通常由电池组、控制系统、热管理系统和监控系统等部分组成,能够按照需求储存和释放电能,稳定满足应用的同时,提高能源的整体使用效率。

工业储能系统的有以下几个典型的应用场景:

  • 平衡电力网络:在电力需求高峰时,储能系统可以释放储存的电能以平衡电力系统。
  • 新能源优化:通过存储太阳能发电和风能发电等新能源的电力,用于电力负荷需求平衡。
  • 储能发电:在电力需求低谷时,通过储能系统储存电力以备发电机组发电。
  • 紧急备用电源:在突发电力中断的情况下,储能系统可以作为备用电源,提供紧急电力给相关设备。

Industrial Energy Storage for a Sustainable Future

很明显,工业储能系统有助于优化电力系统,提高电网的可靠性和可持续性。由于其高效能和可靠性,它正在成为越来越多的工业、商业和住宅应用的关键组成部分,也是可持续发展不可或缺的一项技术。

工业储能让美好明天更可持续

可持续发展与储能系统(ESS)密切相关,因为储能系统在促进和提高各种可持续能源技术的有效性方面发挥着至关重要的作用。通过以下的描述即可了解储能对可持续发展的重要性。

  • 整合可再生能源:可持续技术通常围绕利用太阳能、风能和水能等可再生能源展开。然而,这些能源都是间歇性的,且依赖于天气条件。储能系统可将有利条件下产生的多余能量储存起来,并在需求旺盛或可再生能源不活跃时释放出来,从而帮助解决这一难题。这种整合确保了可再生能源持续可靠的电力供应,减少对化石燃料的依赖和温室气体的排放。
     
  • 电网稳定和灵活性:太阳能和风能等可持续技术由于其可变性,会给电网带来波动。储能系统可以在低需求段储存多余的能量,并在高峰需求段或可再生能源暂时不可用时释放出能量。这种电网稳定措施提高了可持续能源的可靠性,使电力系统更加灵活、反应更快。
     
  • 能源转移和高峰负荷管理:可持续技术,尤其是太阳能发电,在阳光充足的时段会产生比即时需要的能量。有了储能系统,这些能量就可以储存起来日后使用,从而减少在需求高峰期时对传统能源的依赖。能源转移有助于避免使用化石燃料调峰电厂,可以有效缩减温室气体排放,降低运营成本。
     
  • 电动汽车一体化:可持续技术不仅包括可再生能源发电,还包括可持续交通。电动汽车(EV)是这一模式的重要组成部分。储能系统对电动汽车至关重要,它们提供了储存和输送电力以推动车辆所需的电池。这些电池可使电动汽车在不产生尾气排放的情况下运行,从而有助于减少空气污染和改善城市空气质量。
     
  • 微电网和离网解决方案:可持续技术与储能系统相结合,促进了微电网和离网解决方案的发展。在接入主电网有限的偏远地区或社区,太阳能电池板和小型风力涡轮机等可持续技术可与储能系统相结合,创建自给自足的能源系统。这些微电网可促进能源独立,减少对化石燃料的依赖,促进偏远地区的可持续发展。
     
  • 循环经济与电池回收:可持续技术涉及到清洁能源的生产和资源管理尤其是使用电池的储能系统,就是这种循环经济方法的一部分。通过在设计电池时考虑可回收性并实施高效的回收流程,可以最大限度地减少电池生产和处置对环境的影响,从而支持整个储能生态系统的可持续发展。

Industrial Energy Storage for a Sustainable Future

由以上可以看出,储能系统是可持续技术的重要推动力和补充。它们能促进可再生能源的整合与利用,提高电网稳定性,支持可持续运输,并在各种环境下实现能源自给自足。可持续技术与储能的结合是向更可持续、更低碳的能源未来过渡的关键。

近年来,中国以风电、光伏发电为代表的新能源装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升,成本快速下降,进入发展的新阶段。但有些地方出现了弃风弃光现象,究其根源是一定区域内的新能源电源建设速度超出消纳能力,从而造成能源的规模化发展和高效消纳利用之间的矛盾。

风光水电等可再生能源就像农特产品,随着种植规模扩大,当地消费不完,深加工能力跟不上,外送物流渠道又不畅通,只能将一部分白白扔掉。但值得庆幸的是,工业储能技术为推动能源产业更加高效和高质量的发展,提供了诸多优秀的解决方案。

Industrial Energy Storage for a Sustainable Future

 

关于作者

Nishant Nishant
Avnet Staff

We use Avnet Staff as a collective byline when our team of editors and writers collaborate on the co...

2308-工业储能让美好明天更可持续

2308-工业储能让美好明天更可持续

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2025年4月15日
面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利推出的AVT9152 模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用。

2308-工业储能让美好明天更可持续

相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]