一流产品是您的模拟设计的唯一考虑因素吗

一流产品是您的模拟设计的唯一考虑因素吗

一流产品是您的模拟设计的唯一考虑因素吗?

metal nut in venier calipers measuring tool

当提到设计时,我们很容易就能找到最顶尖的。不论“最好”的部分是什么,对您的设计而言,可能就是最吸引人的部分,对吗?

这就是这种思路的问题所在。

“最好”通常代表最强大、最新颖,甚至最便宜,但通常不考虑互操作性、效率或灵活性。

“最前沿”和“最好”很容易让人们信赖,且引发关注;但是,为特定设计选择组件时,这并不是唯一要考虑的要素。事实上,有一个最重要的因素在设计中往往会被遗忘:这些一流组件之间功能的适当组合。

互操作性挑战随着当前的设计周期而增加

工程师和开发人员需要考虑的特性众多,不仅在功能组合方面,也要关注价格方面,这些仅用任何单一的“最”无法清楚表达。

让我们考虑一下基本要点:设计工程师需要什么?在提到基准电压时,很容易想到 SWaP 需求(更小的尺寸、更轻的重量和更低的功耗),然后决定采用较小功耗。但是,对于某些产品来说,这也代表牺牲精度,而精度对医疗或安全部署极为重要。在这种情况下,您需要合适的功耗水平来获得所需的精度。

所需功能的正确组合可最大程度地在应用中发挥设备的优势。设计人员不需要、也不应该折衷,而是应该找到能产生最好结果的组合或最佳选择。

合适的功能组合如何影响模拟技术

我们认为合适功能组合影响创新的主要途径之一是在模拟技术发展领域。

我们都知道设计周期缩短和技术复杂性增加使产品开发过程比以往更为艰难。因此毫无疑问,仰赖模拟技术的新一代系统开发也属于这一范畴。

但是为了平衡更高性能、更小尺寸和创新功能,它们所需要的 LDO 不仅要功能最强大,还要能与其他功能一起发挥最佳效能。设计者需要的不仅仅是强大、可靠的模拟解决方案,例如:

  • 低功耗解决方案最理想的高效电源集成电路
  • 完美适用于测量应用的精密传感器信号调节器和转换器 IC
  • 针对电路内或远程通信设计的坚固耐用型有线/无线连接和接口 IC
  • 用于检查和维护系统环境的可靠保护装置

同时他们也需要这些部件中的每一个都能具备高功效、高精度、坚固耐用和可靠保护,以确保未来的创新产品前景可期。

实现这一目标的技术:关键产品应用框图

例如,Maxim 的 KEYPAD 通过可以使使设计领先一步的框图将这些合适的功能组合落实。借助跨汽车、通信、消费类、工厂自动化、FPGA 电源、工业、医疗、电机控制、感测接口以及测试和测量应用等领域的 100 多个图表,设计人员可以使用方便易用的产品选型表,确保不需要以损害可靠保护为代价就能实现低功耗。

作对该庞大的框图库的补充,安富利通过专家和参考设计为您的应用提供推荐的产品,以及以降低的成本和复杂性进行设计所需的专业知识——让您以产品保持领先于竞争对手的速度进行设计。

通过 Maxim 和安富利了解更多有关模拟要素 的信息。

一流产品是您的模拟设计的唯一考虑因素吗

一流产品是您的模拟设计的唯一考虑因素吗

相关文章
A_smarter_world_relies_on_sensors
Take the programmable approach to smart sensing
By Avnet Staff   -   2023年3月20日
A smart world depends on the data generated all around us. Take the programmable approach to capturing a smarter analog world. The right programmable gain amplifier (PGA) offers high analog performance with convenient digital control.
A close-up of a PCB showing integrated circuits
Let’s explore the technology inside IoT endpoints
By Steven Dettloff   -   2023年1月6日
When it comes to the IoT, almost anything is possible. Engineers within OEMs using the latest semiconductor solutions can be more innovative when developing endpoints. And new technologies are creating new business opportunities.

一流产品是您的模拟设计的唯一考虑因素吗

相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]