202510-深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術

202510-深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術

深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

AI賦能汽車技術生態

當汽車開始像人類一樣感知世界、做出決策,一場由AI驅動的交通革命已悄然發生。

AI正重塑人類社會的方方面面,不僅改變知識體系、思維模式和社會分工,甚至觸及道德與倫理領域。對於汽車產業來說,AI不僅是技術工具,更是未來交通生態的核心基礎設施。隨著技術發展,汽車正從純粹的機械產品逐步轉化為“機械+電子+資訊”的複合產品,最終成為“智慧移動空間”。

正如世界汽車工程師學會聯合會終身名譽主席趙福全所言,車企All in AI具有必要性、緊迫性、全面性和科學性。今天,汽車智慧化不再是選擇題,而是一道生死題。車企全力投入AI不僅僅是跟風,而是面對行業變革的必然選擇。
 

汽車從“功能機”向“智慧體”演變

當前,汽車產品正由SDV(軟體定義汽車)逐漸進入AIDV(AI定義汽車)。智慧汽車將從單一功能智慧演進為複合智慧體形態。
 

  • 智慧座艙:從功能堆砌到認知協同

傳統智慧座艙圍繞“冰箱電視大沙發”展開,而AI原生座艙正在重新定義人車關係,從被動應變為主動服務。關鍵技術在於多模態感知與大模型的深度應用。系統通過車內攝影鏡頭、麥克風陣列等感測器,綜合判斷使用者的情緒、疲勞狀態甚至意圖,並由車端或雲端大模型進行理解與決策。真正的智慧座艙,是你上車時說“我有點冷”,它會自動調高空調溫度、關閉指定車窗並推薦一個能讓你暖身的餐廳目的地。

  • 自動駕駛:感知與決策的“雙腦革命”

自動駕駛技術的兩大核心是感知世界的“眼睛”和思考決策的“大腦”。感知層通過感測器融合技術將雷射雷達、毫米波雷達、攝影鏡頭等不同感測器的資料融合互補,構建出車輛周圍360度、無死角的精准環境模型,有效克服雨雪霧等惡劣天氣的干擾。決策層則正經歷從“規則驅動”到“端到端AI驅動”的範式轉移。新一代系統像一個老司機,不再需要程式師預先編寫無數條“IF-THEN”規則,而是直接將感測器資料登錄一個龐大的神經網路,瞬間輸出控制指令(如轉向、刹車),應對複雜場景的能力更強、更擬人化。

  • V2X:讓車“看見”彎道後的路

V2X技術能消除單車智慧的物理極限,讓車與萬物互聯,實現“上帝視角”。V2V(車與車)可將前車發現的突發障礙物資訊即時共用給後車,實現超視距預警;V2I(車與路)則利用智慧路側單元將前方紅綠燈狀態、秒數甚至建議通行車速發送給車輛,實現綠波通行,提升效率的同時節能減排;雲端平臺通過彙聚全路網車輛即時資料,利用AI演算法精準預測未來短時內交通流量變化,為動態調整信號燈配時、發佈繞行方案提供支援,全域優化交通流。

  • 車輛安全與維護:從被動防護到主動預警

AI還能將車輛安全從事故發生時的“被動防護”升級為事故發生前的主動預警與干預。主動安全基於感知演算法,車輛可提前識別潛在碰撞風險(如“鬼探頭”),並採取預警或自動緊急制動(AEB)等措施,防患於未然;利用車輛聯網、資訊安全技術構建的縱深防禦體系,可防止遠端攻擊和惡意控制;通過持續分析發動機、電池等關鍵元件運行資料,提前預測潛在故障並提醒使用者維修,大幅提升用車安全與可靠性。
 


 

擁抱AI,迎接智能夥伴

汽車不再只是鋼鐵機械,而是正成為擁有矽(硅)大腦的智慧夥伴。透過多感測器融合與AI演算法,車輛正在學會感知世界、做出決策,逐步掌握人類駕駛的精髓。未來的交通系統將由“聰明的車”與“智慧的路”共同構建,實現人、車、環境的深度協同。

2025 Avnet eMobility Forum以”AI引領汽車變革,共迎智慧駕駛時代”為主題,10月31日在台北,11月14日在高雄,圍繞尖端技術與前沿趨勢展開深度分享。安富利還聯合眾多合作夥伴展示了30多套前沿解決方案,覆蓋BMS、高性能駕艙、輔助駕駛、智慧閘道、感知交互、網域控制站、智慧車燈、全車電機控制及驅動方案,智慧鑰匙及門禁等,為下一代智慧汽車設計提供了模組化、可擴展的技術實現路徑。

未來3-5年,AI將徹底重塑汽車生態,帶來全新體驗與商業模式。行業需應對資料處理、軟硬體協同、算力能耗平衡與合規性等挑戰。尤其在供應鏈層面,高性能晶片、感測器及邊緣計算平臺的需求激增,正考驗著產業的穩定性。安富利透過長期、穩定、持續的設計與供應鏈服務,持續助力客戶駕馭這場由AI驅動的出行革命。


 

202510-深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術

202510-深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的戰場:邊緣 AI 的上限,不只取決於算力,更取決於信號鏈
2026年7月15日
連接物理世界與數位大腦的「橋樑」——類比前端(AFE, analog front-end),其品質會直接影響輸入 AI 模型的資料品質,進而牽動最終決策精度與系統可靠性。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
Gartner點名的2026核心趨勢:物理AI到底在改變什麼?
2026年6月1日
作為讓機器真正“看懂”並“駕馭”物理世界的核心技術,物理AI正從實驗室走向產業一線。

202510-深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar