2309一路狂奔的專用5G網路有多強

2309一路狂奔的專用5G網路有多強

一路狂奔的專用5G網路有多強?

Conceptual image of smart car in purple

5G,即第五代移動網路是無線通訊技術的最新發展。5G 不僅僅與手機通訊有關,與前幾代技術(如 4G)相比,它在速度、容量、延遲和功能方面都有了顯著提高。5G在大量資料處理以及設備連接方面的增強,使其可以支援從高品質影片流到即時資料分析等各種應用。

也就是說,基於技術進步及其新的性能和功能,5G網路能為各類使用者提供各種新的業務、新的體驗以及幾乎無限的可能性。

更值得一提的是,5G 在對私人網路絡應用和支持方面做了很大的改進和增強。3GPP制定的 5G 協定具有支援私人網路的關鍵要素。新增功能包括時間敏感網路(TSN)和移動邊緣計算(MEC)。乙太網已經支援 TSN,用於汽車、工業和即時多媒體傳輸。TSN 可保證傳輸時間,並優先考慮高關鍵性資料的網路訪問。 最近發佈的 3GPP 標準為 5G 無線技術提供了這一功能。MEC 對隱私和延遲都很重要。 MEC 可確保流量保持在一組本地節點內,而不是中繼到集中核心再返回。5G 核心標準的改進使得新的應用成為可能


5G私人網路的特點

專用 5G 網路是 5G 技術的一種獨特實現方式。 傳統的公用 5G 網路為廣大使用者提供服務,而專用 5G 網路則為單個組織使用而構建。這種專有性帶來了幾大好處:
 

  • 定制解決方案:專用 5G 網路是定制設計的,可精確滿足組織的獨特通信需求。通過這種定制,可以優化特定任務和應用的性能。
  • 增強安全性:由於這些網路不與公眾共用,因此具有更高的安全性。企業可以實施嚴格的措施來保護其資料和通信。
  • 可靠性和低延遲: 專用 5G 網路提供可靠的連接,延遲極低。這對於即時應用、遠端操作和要求快速回應的行業至關重要。
  • 覆蓋範圍和容量: 部署在特定地點的專用 5G 網路可確保在最需要的地方(如大型製造設施或廣闊的校園)實現充分的覆蓋和高容量。
  • 物聯網管理: 專用 5G 網路非常適合管理龐大的物聯網 (IoT) 設備網路。它們使企業能夠高效地處理各種物聯網部署。
  • 行業應用: 這些網路可應用於製造、醫療保健、物流等各行各業。它們實現了智慧工廠和遠端醫療保健等服務的創新。
  • 監管控制: 在使用專用 5G 網路時,企業可以更好地控制特定行業法規和標準的合規性。

由以上可以看出,5G 是一種先進的無線技術,而專用 5G 網路則利用其功能供組織專用。這種專業化帶來了量身定制的解決方案、更高的安全性、連線性以及有效滿足特定行業需求的能力。 

The wonders of dedicated 5g networks
 

5G 私人網路的應用實例

隨著企業和行業尋求對其網路基礎設施進行更多控制,以提高連線性和安全性,專用 5G 網路正變得越來越流行。以下為幾個典型的5G私人網路絡實例,他們利用專用 5G 網路滿足各自行業的特定需求,提高連線性、效率和安全性。

  • 漢莎技術公司: 漢莎技術公司(Lufthansa Technik)是一家領先的飛機維護、修理和大修服務提供者,它在德國漢堡基地實施了一個專用 5G 網路。該網路可使用增強現實(AR)應用對飛機進行即時監控和維護。技術人員在維修飛機時使用 AR 眼鏡接收即時視頻和技術資訊,從而提高了效率和準確性。
     
  • 寶馬集團: 寶馬在德國雷根斯堡的工廠建立了專用 5G 網路。該網路支援互聯和自動化生產流程,使機器人和機器能夠無縫通信。這提高了生產線的靈活性和效率,同時維護了資料安全。
     
  • 荷蘭皇家殼牌石油公司: 殼牌在荷蘭佩爾尼斯的化工廠部署了專用 5G 網路。該網路通過實現感測器、設備和控制系統之間的即時資料交換,協助優化煉油廠的運營。這有助於提高安全性、運營效率和維護實踐。
     
  • 韓國西部電力公司: 這家韓國能源公司建立了一個專用 5G 網路,以支援其智慧電廠計畫。該網路可對發電設施和設備進行即時監控,從而提高能源效率,減少停機時間。
     
  • 漢堡港: 歐洲最大的海港之一漢堡港也部署了一個專用 5G 網路,以加強其物流和運輸業務。該網路有助於管理和協調港區內集裝箱、卡車和船舶的移動。
     
  • 伯明罕大學醫院: 該醫院信託基金在英國伯明罕伊莉莎白女王醫院部署了一個專用 5G 網路。該網路支援一系列醫療保健應用,包括遠端診斷、病人監控以及使用物聯網設備追蹤醫療設備。
     
  • 迪士尼世界度假區: 迪士尼正在探索在其主題公園和度假區內使用專用 5G 網路,以提升遊客體驗。這些網路可實現增強現實景點、改進移動服務和高效公園管理。
     

The wonders of dedicated 5g networks

專用5G網路的幾個關鍵元件

與公用5G網路一樣,專用5G網路由很多的設備和系統組成,其中處理器 Processor、射頻IC積體電路和 IP&E 連接器是構建專用 5G 網路的關鍵組成部分。處理器處理資料和網路管理,射頻 IC實現無線通訊,IP&E 連接器建立物理連接以確保可靠的資料傳輸。這些元件共同打造了一個強大而高效的專用 5G 網路,能夠為各種應用提供高性能、低延遲和安全的連接。

  • 處理器: 處理器是 5G 私人網路絡的計算動力室,負責協調資料處理、網路控制和即時操作。它們在確保高效資料管理、QoS 執行和網路協調方面發揮著關鍵作用。處理器將隨著性能的提高、人工智慧的集成、能效的提升以及先進安全功能的增強而不斷發展。
     
  • 射頻IC電積體電路:射頻積體電路IC是專用 5G 網路中的通信推進器,可促進無線連接、信號品質優化和高效頻譜使用。這些積體電路是實現無縫資料傳輸、頻率管理和支援新興應用的關鍵。未來的趨勢包括更高的資料傳輸速率、毫米波技術、大規模多輸入多輸出(MIMO)和軟體定義無線等功能。另外一個值得一提的是,射頻IC積體電路可實現波束成形,這是一種將信號集中到特定方向的技術,可增強覆蓋範圍和容量,這在先進的專用 5G 網路中,對於特定的應用顯得尤為重要。
     
  • IP&E 連接器(Interconnect, Passive, and Electromechanical,互連、無源和機電):IP&E 連接器是在專用 5G 環境中建立物理鏈路、保持信號完整性和確保網路可靠性的無名英雄。它們對於在處理器、射頻積體電路、天線和其他網路元件之間建立穩健的連接至關重要。未來的發展包括支援更高的資料傳輸速率、小型化、增強可靠性以及光連接解決方案的潛在崛起。

 

The wonders of dedicated 5g networks

專用5G網路及其關鍵元件的功能和未來發展方向

隨著市場需求的增長和技術的進步,專用5G網路也在不斷的發展演進中。專用 5G 網路的未來涉及為特定行業量身定制解決方案、管理不斷增長的物聯網生態系統、利用邊緣計算進行即時處理以及與工業 4.0 技術集成。這些網路還將推進網路切片、優化頻譜利用、加強安全措施,並促進利益相關者之間的合作,以實現互通性和特定行業解決方案。法規和政策的演變將繼續影響各行各業私有 5G 網路的部署和擴展,為實現互聯和高效的未來協作鋪平道路。

對於上文提到的專用5G網路的關鍵元件,下表匯總了他們的主要功能和未來發展方向,以饗讀者。

專用5G網路的關鍵元件功能與未來發展方向
主要元件 主要功能 未來發展方向

處理器

資料處理和管理

提高效能,處理不斷增長的數據需求

 

管理網路控制和資源分配 整合人工智慧,實現智慧網路優化

 

執行服務品質 (Qos) 策略 注重能源效率,實現永續運營

 

支援實時資料處理 增強資料保護的安全功能

射頻IC電集成電路

實現無線通訊和連接

更高的數據傳輸速率,以適應新興應用

 

優化訊號品質和吞吐量 整合毫米波技術,提高帶寬

 

管理頻率分配和干擾 推動大規模多輸入多輸出(MIMO)技術,提高覆蓋範圍

 

支援物聯網和工業4.0等新興應用 用於動態網路調整的軟體定義無線

IP&E 連接器

為數據流建立實體連接

支援更高的資料傳輸速率。 以適應網路成長

 

保持訊號完整性和可靠性 微型化,實現更密集的網路安裝

 

可承受惡劣的環境和條件 持續關注耐用性和耐環境性

 

促進網路的可擴展性 可能採用光學連接器進行高速鏈接


 

 

2309一路狂奔的專用5G網路有多強

2309一路狂奔的專用5G網路有多強

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
釐米級定位+意圖預判:無線傳感技術如何開啟“無感時代”
2026年2月16日
當技術協同趨近於完美時,體驗將變得無比自然:空間會理解你,設備會輔助你,而你,將完全感受不到複雜技術交織的存在。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽車感知新時代!4D成像雷達讓車輛“看”得更透徹
2026年1月12日
4D成像雷達與攝影鏡頭、雷射雷達的智慧融合,將創造出更安全、更可靠的自動駕駛體驗。

2309一路狂奔的專用5G網路有多強

相關活動

未找到相關活動