什么鬼?USB Type-C市场的第一桶金真的靠它们?
USB Type-C要火!这是一个挡不住的事实——作为目前应用范围最广的接口标准,USB早已从最初的PC外设接口扩展到便携终端和家电领域,在电子产品空间紧张的各种接口竞争中牢牢地占据着一席之地。如今从 Type-A进化到了Type-C,真可以算是将所有能够想到的用户需求都放到了一个“篮子里”,让人难以拒绝。
在今年七月份發表的USB 3.2, 也是利用USB Type-C現有的架構, 將傳输速率從10Gbps提升到20Gbps,把数据带宽整整翻了一倍。同时,作为电子设备功率传输接口,Type-C支持最新的USB-PD协议,可承载的功率高达100W,这几乎能将目前在20W上下盘桓的快充技术瞬间秒成渣。在结构上,Type-C看齐苹果的 lightning接口,支持无方向的正反插,终结了“USB总也插不准”的用户体验历史。最后,Type-C同时支持数据和音视频信号的传输,这使得其适用面更为广泛。
苹果在最新的MACbook Pro上配置了USB Type-C的接口,这被业界视为Type-C市场启动的关键信号。2015年6月, Intel也决定将其独守N年的 Thunderbolt接口,在3.0版本时与USB Type-C全面融合。看着这些巨头在Type-C方面接连放大招,你的心中是不是也会痒痒的?
但凡技术标准的更迭之秋,也恰是行业洗牌的关键时刻,你的前途和“钱”途都融在这过程之中了。该用什么样的产品去追逐成长中的市场?有哪些产品创意可以帮助你圈得用户的心?——这些问题没有标准答案。不过下面这些USB Type-C的产品创意,倒是值得细细品味,也许从中你可以悟出一些什么,也许你在Type-C市场上的第一桶金,就在里面。
USB Type-C PD3.0 45W 电源转接器解决方案
如果您正在寻找能搭配 USB PD 3.0 经强化的电源供应功能和弹性的电源转接器,那就不用再找了,因为我们的 45W USB PD 3.0 电源转接器解决方案就是您最好的选择。此解决方案结合安富利所设计高电源效率的 AC/DC 电路,以及 Renesas 最新 USB TYPE C (PD3.0) 控制器 (R9A02G011) 的超低待机功率。输入电压范围介于 85V 至 265Vrms,最大功率为 45W,也符合能源之星 (Energy Star) Level 6,以及美国与欧洲的 SMPS 要求。
USB (PD2.0) + QC3.0 移动电源 (Renesas)
USB Type C 支持双重用途埠 (DRP),不用再为了调整电源输入或输出而改变 USB 端口或连接线的方向。这项简单方便的设计也能在安富利的 DRP (PD2.0) 移动电源上找到。这款全面适用的快充整合式移动电源解决方案符合 PD2.0 标准,支持 30W 输入与 60W 输出。TYPE A 电源甚至也支持 QC3.0。
USB PD 车充解决方案 (ST 平台)
自 Apple 推出 MacBook 后,USB Type C 应用变得无所不在。安富利的 USB TYPE C 电源转接器便是为了迎合这项需求而生,其完全兼容 USB 电源供应 2.0 标准,是目前市面上最先进的 USB PD 电源转接器解决方案。USB PD 车充解决方案进一步善用这项优势,让更多人都能边开车边利用这项功能。其全负载下的效率超过 98%,最大输出功率为 45W。