2311-製造商如何搭上物聯網的快車

2311-製造商如何搭上物聯網的快車

製造商(OEM)如何搭上物聯網的快車?

Conceptual image of smart car in purple

在技術飛速進步的今天,物聯網(IoT)以其深遠的連通性和巧妙的資料處理能力,正成為引領變革的力量。原始設備製造商(OEM)站在一個關鍵的十字路口,他們不僅需要思考如何將IoT的力量融入現有產品,提升智慧化水準,更要探索如何藉助這股力量驅動整個行業的創新與進步。


藉助現成模組快速實現物聯網轉變

在這個充滿活力和快速變化的技術領域中,物聯網不只是設備間的互聯互通。它是一個通過收集、分析並運用資料來提升效率、解決難題,甚至預防問題發生的全面系統。那麼,製造商要如何實現這一轉型呢?

關鍵的選擇往往在於“是自主開發還是外部採購”。儘管OEM有能力構建自有系統,但這往往需要大量的時間、資源和專業的知識。相比之下,選擇市場上現成的解決方案,如系統模組(SoM)或單板電腦(SBC),能大大簡化開發流程。

這些預構建模組不僅使設計和實施流程更為簡潔,還通過其預認證的無線通訊功能,減少了複雜的合規障礙。以RF(射頻)設計的複雜性為例,採用預認證的無線模組可以顯著縮短產品上市時間,並減少認證過程中可能遇到的風險和成本。

How are OEMs Joining the IoT Trend?

然而,物聯網的真正力量不僅僅在於硬體;它還在於資料和連線性。通過將IoT設備與強大的雲端平臺相結合,製造商可以從他們的產品中收集寶貴的資料,這些資料可以被分析並用於改進操作、提高效率或創建新的商業機會。

值得注意的是,OEM無需從零開始建立自己的雲基礎設施。眾多現成的商業雲端平臺已經建立了必要的基礎架構,並提供了處理大量IoT資料的微服務。如今,AWS和Microsoft Azure等雲端服務巨頭們,已採用了名為“微服務”的創新系統,可以被視為一系列小而強大的工作單元,它們共同運作,以靈活高效的方式處理大資料和設備。這種方法不僅節省時間和資源,還確保資料管理和分析得到專業處理,讓OEM能夠專注於他們最擅長的領域——創造卓越的產品。

但要實現這一目標,雲端平臺必須具備可擴展性。這就如同為一個繁忙的火車站設計軌道系統,必須能夠在高峰時段處理所有列車。在此背景下,原始設備製造商(OEM)面臨一個挑戰:他們需要開發一種特殊的通信協議,即我們所說的應用程式介面(API),以確保他們的設備能夠與這些微服務順暢交流。

How are OEMs Joining the IoT Trend?

安富利的IoT Connect智慧工具很好地解決了這一挑戰,該工具不僅知道如何有效地與雲服務進行“對話”,還能説明設備製造商節省學習和開發所需的寶貴時間。值得一提的是,安富利甚至預先創建了一些“對話範本”,這些範本被打包成所謂的“加速器”,專門針對像智慧城市或工廠自動化這樣的領域。這就像是給OEMs的一本食譜書,他們可以根據自己的需求添加自己的“香料”。

物聯網技術正處於快速演進之中,不斷湧現出更多智慧功能,如利用人工智慧實現面部識別或通過機器學習進行預測性維護。在這一背景下,安富利的IoTConnect利用其“合作夥伴引擎”精簡了整個流程,使製造商能夠輕鬆集成這些尖端功能。


“軟體即服務”(SaaS)擴展物聯網邊界
 

How are OEMs Joining the IoT Trend?


在我們日益數位化的世界裡,“軟體即服務”(SaaS)與物聯網(IoT)的結合仿佛是一段註定的“佳話”。隨著物聯網設備不斷收集大量資料。SaaS可以提供雲中基於互聯網的應用程式,用於存儲、管理和分析從IoT設備收集的資料。通過SaaS平臺,企業能夠即時分析這些資料並獲得寶貴的洞見,從而改進產品,優化操作,並做出基於資料的決策。

所謂的“軟體即服務”,其概念類似於圖書館的運作方式:我們通過訂閱獲得軟體的使用權,而軟體提供商則承擔軟體的維護和更新責任。

對於OEMs來說,SaaS已經超越了傳統的軟體銷售模式。它實際上是一種持續的服務承諾,類似於電視流媒體服務,其中新內容的不斷更新是留住用戶的關鍵。那麼,這是如何實現的呢?這背後的秘密力量是OTA(Over-the-Air)技術,它允許遠端、線上更新。就像我們的手機應用程式需要更新時,我們不必去實體店購買新版本,而是可以直接線上更新。OTA正是賦予SaaS持續價值的關鍵技術。

但這也帶來了挑戰。首先,安全至關重要。OTA就像是你家的前門,如果不加鎖,任何人都可能進入。因此,加強安全措施是任何SaaS產品成功的前提。

此外,資料所有權的問題也不容忽視。在SaaS模式下,必須明確由設備生成的資料如何流動,誰有權利使用這些資料,這需要明確的指導原則和規則。想像一下,如果快遞公司不知道誰是包裹的合法接收者,會發生什麼?資料的情況也是一樣的。因此,建立可靠的資料管理和所有權協定是至關重要的。

安富利在説明客戶開發SaaS解決方案方面擁有豐富的經驗。其IoTConnect平臺不僅支援SaaS業務模式,而且提供了物聯網所需的高級安全功能、設備管理能力和無與倫比的可擴展性。

綜上所述,對於企業來說,採用SaaS不僅是在銷售一個產品,更是在提供一個全方位的服務體驗。這就像經營一家餐廳,不僅要提供美味的食物,還要確保顧客享有卓越的就餐體驗。因此,持續的客戶支援和產品不斷改進是SaaS長期成功的關鍵因素。


結語

總的來說,物聯網為製造商打開了一扇空前的機會之窗。在當今這個物聯網盛行的時代,從零開始構建所有產品和服務並不總是最有效或最經濟的選擇。事實上,通過採用現成的模組、預先認證的通信方案,以及強大的雲服務,企業能夠更加迅速和高效地實現其目標。OEMs通過結合自身的創新和利用外部資源,不僅能夠緊跟物聯網的快速發展,還能通過SaaS提供持續而深遠的客戶價值體驗,從而在激烈的市場競爭中占得先機。

2311-製造商如何搭上物聯網的快車

2311-製造商如何搭上物聯網的快車

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推動IoMT醫療物聯網創新,助力診療與保健模式變革與發展
2025年1月14日
As a leader in technological innovation, Avnet will continue to explore the limitless possibilities of IoMT, contributing to the creation of a smarter, more connected future for healthcare.
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
“聲”活新體驗:AI聲紋識別技術,讓家更懂你
2024年9月16日
聲紋識別技術自20世紀四五零年代起步,最初應用於電話系統,並在21世紀迎來飛速發展。

2311-製造商如何搭上物聯網的快車

相關活動

未找到相關活動