安富利和微軟Azure Sphere:硬體、軟體和邊緣裝置的物聯網(IoT)安全
工業4.0如何隨著技術領導者採納人工智能而日趨成熟
物聯網(IoT)透過自動化而改變了各個產業,但與物聯網相關的安全問題與此技術所帶來的市場機會卻是一樣大。物聯網解決方案中軟體和硬體的漏洞已造成網絡攻擊。隨著聯網裝置數量的日益增加,面臨的安全問題更加挑戰。
我們在日常生活中使用的所有物聯網裝置都有一個很小的晶片,稱為微控制器(MCU)。實際上,全球每年會製造和部署超過90億個以MCU驅動的裝置。MCU如同裝置的大腦,具有計算、存儲和記憶體功能,且裝置中具有操作系統(OS)。為了確保物聯網網絡的安全,MCU必須保持安全。
為了保護MCU,避免安全漏洞招來攻擊,必須將硬體、軟體和雲服務整合到一個安全的解決方案中。微軟幾年前就發現這種需求,並且開發了一種端到端的解決方案Azure Sphere,根據研究識別出了必須確保為安全的七個關鍵屬性:
- 硬體式信任根
- 深層防禦
- 小型信賴運算基礎
- 動態區隔化
- 憑證式驗證
- 錯誤回報
- 可更新的安全性
- Azure Sphere 認證MCU
- Azure Sphere OS
- Azure Sphere安全性服務
物聯網必須是全面性的安全,因此Azure Sphere及其合作夥伴也必須是全方位的。這就是為什麼軟體領導者–微軟,信任安富利的硬體專業知識,選擇安富利為第一家發布Azure Sphere的技術供應商。因為安富利不僅在硬體安全方面擁有豐富的經驗,還能提供MCU的專業以及整體因應物聯網發展的能力。
Azure Sphere和邊緣分析
物聯網裝置的數量不斷地在增長。根據Statista的預測,到2020年,全球的物聯網裝置將增加到310億個。如此龐大的裝置成長,預計將產生超過500 ZB的數據,而企業可透過數據分析從中獲得有用的見解。
在今日,大部分的數據都在雲端處理。但由於某些應用程序需要即時分析,因此企業開始致力於在裝置或邊緣上處理和分析數據。邊緣計算和分析功能可透過短而快的移動路徑使智能更接近裝置,進而與公共雲的功能匹配。
企業將邊緣分析功能與其物聯網平台整合在一起,其中包括安富利利用微軟Azure的SmartEdge Agile產品。
邊緣計算很重要,因為它支援:
- 低運營成本
- 快速回應時間
- 即時數據分析
- 較少的網絡流量
- 間歇性網路連接可連續運行
- 遠程資產管理
Azure Sphere對物聯網部署的影響
Azure Sphere套件將安全內置在矽晶片中,並且透過雲服務提升安全,來改善物聯網網絡識別危險的方式,因而從整體上建立可信物聯網。有了這種程度的端到端安全性的保證,企業將真正能夠從較小的物聯網部署轉向大規模的業務部署,尤其是在製造等領域。另外,Azure Sphere的生態系統使預測性維修系統的部署、管理和安全更加容易實施,因此可幫助製造商加強和擴展其現場服務。
在過去,安全性和擴展的挑戰一直是物聯網部署的主要顧慮。利用Azure Sphere這個絕佳的機會,可從基礎重塑業務並實現新價值與見解。解決了安全威脅後,企業可將更多的精力集中在能為業務帶來真正附加利益的物聯網目標上,例如將人工智能和機器學習納入網絡。
了解如何在物聯網數位解決方案中使用Azure和Azure Sphere。