202302-从血氧仪的普及,看可穿戴健康诊疗设备的发展和挑战

202302-从血氧仪的普及,看可穿戴健康诊疗设备的发展和挑战

从血氧仪的普及,看可穿戴健康诊疗设备的发展和挑战

Point at a beating heart

一“仪”难求

随着新冠疫情防控措施的不断优化和个人居家防护要求的进一步提高,血氧仪受到了前所未有的关注度。 百度指数显示,2022年12月血氧仪搜索指数日均值为19,257,同比增长6,342%。一时间,血氧仪销量暴增,一“仪”难求,甚至一度出现断货的境况。

血氧仪又名血氧饱和仪,或者脉氧仪,它利用血红蛋白的吸收光谱在含氧状态和不含氧状态下存在的差异,利用光学原理,通过检测充血末梢组织中携带氧的血红蛋白与不携带氧的血红蛋白的比例,来实时监测血氧饱和度,进而提供诊断参考。

血氧仪是可穿戴健康诊疗设备的一种,用于监测患者的脉搏、血氧饱和度(SpO2)、血流灌注指数等指标的医疗器械,根据使用场景可分为便携式脉搏血氧仪和床边/桌面脉搏血氧仪。前者包括指夹式、手持式、可穿戴式脉搏血氧仪,适合居家使用。

2023年1月7日,阿里巴巴宣布捐赠1.25亿元采购紧缺医疗物资,为全国60多万个村卫生室每个配备2台血氧仪,基本覆盖全国乡村。(数据来源: https://new.qq.com/rain/a/20230108A0693U00)


可穿戴健康诊疗设备应用和发展趋势

从血氧仪的快速普及,我们可以看到可穿戴诊疗设备的需求会越来越大。据预测,仅在2022年,全球有超过3.2亿台可穿戴健康诊疗设备出货,到2024年将增长到4.4亿台,年复合增长率为17%。它包括智能手表、智能贴片、以及其他各种各样的可穿戴诊疗设备。(数据来源:https://finance.eastmoney.com/a2/202112182218423029.html)
 

随着人们生活水平的提高和对健康的重视,及时和个性化的护理服务需求变得越来越受欢迎。可穿戴健康技术不但可以使消费者及时掌控自己的健康状况,其提供的数据可以有效帮助医护人员根据患者的需求进行治疗和护理方案的定制,这对人们的医疗保健质量提供了极大的方便性和价值。

可穿戴健康诊疗设备将在以下几个的主要应用场景中开始并发展。

早期疾病诊断

医疗可穿戴设备可以帮助患者在疾病早期阶段得到诊疗。可穿戴设备可以持续、全天候地跟踪关键的健康生命体征——心率、出汗、皮肤温度或血糖水平。这种持续的监测可以帮助护理人员在疾病变得过于严重或对病人产生负面影响之前能及早发现。可穿戴设备所提供的连续和及时的数据,极大的提高了在平常预约诊疗中因为数据不足或者患者症状变化引起的诊断和治疗方案的针对性。

一些常见的慢性病,比如心脏病、神经系统疾病和糖尿病等,在患病前期都是可以在可穿戴设备的帮助下,做到早发现,早治疗。

健康状况监测

The Rise of Oximeters and Other Wearable Medical Devices

通过医疗可穿戴设备,医疗服务提供者可以监测和跟踪已知病情的病人的状况。患者的数据被持续收集并与医疗保健提供者共享,然后医疗保健提供者可以对疾病管理计划进行实时调整。这一点对于老人或者患有长期基础病的患者特别重要。

这个应用最典型的就是包括血压、血氧饱和度监测和计算血糖浓度值功能,它们可以帮助人们实时测量血压、血氧、心率等生命体征数据,这些对高血压、糖尿病、心脏病等中老年人群及时了解自己的身体状况会有很大的帮助。本文开头提到的在COVID-19新冠的防治中,可穿戴设备如血氧仪就可以被用来测量血氧含量,从而为医护提供诊断和治疗依据。

康复治疗

使用的便捷性,使可穿戴设备在患者的康复治疗中得以大显身手,患者无论是在医院还是在家里,甚至在路上都可以接受康复治疗。比如,包括EMG传感器(肌电图传感器)和呼吸传感器,还有协助中风康复的智能手套和无线传感器,以及慢性病患者的家庭护理和心脏监测等。通过这些可穿戴设备,护理人员可以评估病人的康复情况,并建议进一步的治疗以帮助他们康复。

活动跟踪

具有活动追踪功能的可穿戴设备在改善病人的健康和生活质量方面开始发挥着越来越重要的作用。 这些设备记录和分析病人日常身体活动的质量和数量。医护团队可以据此对其健康状况进行评估并给出最佳的活动建议和提醒。

这方面的例子包括智能手表,或基于手腕活动的追踪器以及其它穿在身上或装在衣服上的传感器。通常用于高龄人士的身体活动跟踪和监测,以及接受减肥手术的患者。

通过以上的应用分析,我们可以发现,可穿戴医疗设备拥有诸多的好处。它通常使用起来简易方便,同时具有极强的针对性和个性化。在异常情况时,不但可以及时预警其记录的关键生物数据,在需要时也更容易回溯复盘,从而使医疗服务更加的精准和高效。

可穿戴健康诊疗设备的挑战

可穿戴设备正在获得市场越来越广泛的关注,从测量空气污染的项链到监测睡眠、心率、活动水平和温度的戒指,其应用范围和场景也变的越来越广阔。同时,我们也应看到,从需要保持小的外形尺寸和低系统功率要求到对数据完整性和成本的关注,使可穿戴诊断设备的设计和制造充满了复杂性。

可穿戴设备的应用各不相同,但作为一个市场领域,它们有共同的特点,就是尽可能的占用最小的空间,这意味工程师们需要在设备的大小、重量、性能和能耗之间找到最佳的方案。这种设计要求在嵌入式系统中是独一无二的。

近日,安富利与Molex合作,对世界各地直接参与可穿戴设备设计和开发的600多名工程师进行了一项调研。结果显示,开发新的、更小、更节能的可穿戴诊断设备,三个最主要的考虑因素和挑战分别是成本(38%)、耐久性(37%)和供电(35%)。(了解更多,请参见:诊断性可穿戴设备,设计挑战和机遇)

The Rise of Oximeters and Other Wearable Medical Devices

值得庆幸的是,随着可穿戴设备的普及,能量收集技术也在快速发展中,同时,随着半导体工艺的发展,它们可以提供体积更小,功耗更低的集成器件,这些都是扩大可穿戴技术潜在应用的重要因素。


未来

据预测,可穿戴健康技术市场将成为未来十年最大和增长最快的市场之一。可穿戴健康技术有可能颠覆一些平行市场,同时大大降低医疗成本。

目前,医疗保健行业正处于向以病人为中心、以消费者为主导的模式转型的过程中。传统的方式中,即医生根据零散的病史或医疗记录做出治疗方案的模式,正在受到挑战。 这其中一个主要的推动因素便是可穿戴诊疗技术和设备的进步和普及,其提供的丰富可用数据和可能性将推动行业向新模式的发展。

202302-从血氧仪的普及,看可穿戴健康诊疗设备的发展和挑战

202302-从血氧仪的普及,看可穿戴健康诊疗设备的发展和挑战

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
2025年1月14日
作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。

202302-从血氧仪的普及,看可穿戴健康诊疗设备的发展和挑战

相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会