完善充电基础设施建设,引领可持续技术发展
 
在绿色出行的大潮中,电动汽车以零排放、低噪音、高效能等特性,成为新时代的交通宠儿。而充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示,截至2023年11月,中国充电基础设施保有量已达826.4万台,同比增长67%,而这一增长势态还在持续加速中。未来随着新能源市场进一步下沉,完善充电基础设施将在推动全球可持续事业中发挥更为重要的作用。
快充、超充:电动汽车发展的新速度
近两年,虽然电动汽车的市场规模不断扩增,但其过长的能量补给时间依然影响消费者的购买意愿。在此背景下,快充与超充作为解决续航焦虑的关键技术,正推动整个行业进入全新的竞速赛道。
快充即快速充电,或称地面充电,一般采用高功率直流电充电模式,通过提升电流或电压来缩短充电时间,实现短时间内为电动车补充大量电量的目标。直流充电桩内置功率转换模块,能将电网或者储能设备的交流电转换为直流电直接输入车内电池,无需经过车载充电机进行转换,因此可实现快速充电效果。
除此之外,实现快充,控制系统也极其重要。高压充电设备在转化的过程中要需要和电动汽车上的电池管理系统相配合,从而根据电池的实时状态改变充电方案,以确保在安全和保障电池寿命的前提下完成快充。快速充电模式的电流和电压一般在150~400A和200~750V,充电功率大于50kW。特斯拉V3超级充电站便是快充模式代表,其快充功率可达250kW ,半小时能充满80%电量,充电倍率接近2C。
当然,若想实现真正的“超充”效果,并非易事。它需要超充桩、高压快充新能源汽车以及高倍率电池的协同配合,才能达成充电的最大峰值功率。然而,即便快充与超充技术取得了显著进展,仍然有诸多限制,如充电设施的覆盖不足、充电接口标准化以及充电过程繁琐等局限性。因此,在充电方式上寻求创新变得尤为重要。
因此,无线充电技术正成为电动汽车充电领域的一股新兴力量。无线充电技术可以帮助驾驶员摆脱有线充电的繁琐,使其无需为频繁插、拔过程而烦恼,担心线缆在汽车内部因尘土或湿气而导致的损伤。
这种充电方式极大地提升了驾驶者的便利性,让车辆可以持续、稳定地与充电设备保持连接状态,彻底告别了因忘记插线或线缆断开而引发的充电中断问题 。
展望未来,快充、超充与无线充电等多种充电方式将为充电基础设施建设构建多元化体系,为消费者提供更加便捷、高效的充电服务。
 

(图片来源:摄图网)
电动汽车,移动的“储能单元
随着电动汽车的续航能力和补给效率逐渐得到解决,电动汽车的应用将进一步拓展。为了充分利用电动汽车电池的存储特性,V2G技术迎来广泛的前景。
V2G即利用电动汽车特有的储能功能与电网实现“双向奔赴”。其通过电网系统的统一控制,在用电低谷期有序协调车辆充电,在用电高峰期利用电动车存储的能量向电网释放,将庞大基数的动力电池虚拟成一个调峰电厂,实现削峰填谷,改善电能质量,消纳可再生能源等功能。
该技术涉及到三个关键组件:即智能充电设备,电动汽车的电池管理系统(BMS),以及电网管理系统。智能充电设备允许电能在电网和电动汽车之间双向流动,BMS监控电池状态,确保安全有效充放电,而电网管理系统则根据电力需求和供应实时调节电能流向。通过这种互动,V2G技术将电动汽车从单纯的交通工具转变为电网的“储能单元”,为未来能源系统的革新开辟了新道路。
安富利一站式赋能,助力优化基础设施建设
作为全球最大的电子元器件和嵌入式解决方案分销商之一,安富利致力于通过卓越的产业链整合能力和丰富的生态系统资源,以产品和技术支持为两大核心优势,为客户提供一站式的解决方案。针对提升充电效率的需求,我们推出了覆盖2KW至20KW功率范围的高效能全桥电池充电模块方案,同时在优化充电基础设施的建设上,我们提供了完备的电动汽车充电系统构建模块方案。这些高效解决方案旨在加速充电基础设施的发展,并确保终端用户体验到快捷、稳定的充电服务。
2KW-20 KW全桥电池充电器模块架构采用三相PFC + 移相/LLC全桥拓扑 + 辅助电源设计,并搭载了多款高压器件,能够适应不同规模和类型的电动汽车充电需求,保障充电安全。而电动车充电系统构建模块提供了一套模块化和可定制的电动汽车充电解决方案,其极大地简化了充电基础设施的建设和维护过程。这些构建模块包括主处理板、通信板和服务处理板,它们可以帮助完成充电桩的核心控制、数据通信和其他辅助服务功能设计,从而能够帮助客户更快、更好、更强大地部署电动汽车充电需求。
 


结语:
随着充电基础设施的不断完善,以电动汽车为核心的新能源网络正在推动绿色出行革命,并加速可持续能源体系的转型。这种转型不仅减少了交通领域的碳足迹,还通过创新技术,提高了整个能源系统的效率和可靠性,引领人们迈向更智能、绿色的未来。