FPGA-GPU-CPU-人工智慧應用程式的硬體選擇

FPGA-GPU-CPU-人工智慧應用程式的硬體選擇

FPGA、GPU 與 CPU – 人工智慧應用程式的硬體選擇

Circuit board

現場可程式設計閘陣列 (FPGA) 為人工智慧 (AI) 應用帶來了許多優勢。圖形處理單元 (GPU) 和傳統的中央處理單元 (CPU) 相比,孰優孰劣?

所謂人工智慧 (AI),是指能夠以類似於人類的方式做出決策的非人類機器智慧,涵蓋了判斷、思考、適應和意圖能力。

研究公司 Statista 預測,到 2025 年,人工智慧的全球市場規模將達 1260 億美元。到 2030 年,人工智慧在中國、北美和阿聯酋 GDP 中的占比將分別達到 26.1%、14.5% 和 13.6%。 

人工智慧市場涵蓋了各類應用,包括自然語言處理 (NLP)、機器人過程自動化、機器學習和機器視覺。在很多垂直行業,人工智慧的採用率迅速提升,正在創造又一項偉大的技術變革,可以與個人電腦和智慧手機的出現相提並論。

儘管人工智慧主要依賴於類比人類思維的程式設計演算法,但硬體同樣發揮著重要作用。人工智慧操作包括三大主要硬體解決方案:現場可程式設計閘陣列 (FPGA)、圖形處理單元 (GPU) 和中央處理器 (CPU)。

人工智慧 (AI) 及其術語最早來源於研究人員 Allen Newell、Cliff Shaw 和 Herbert Simon 在 1956 年創建的 Logic Theorist 程式。Logic Theorist 程式由蘭德 (RAND) 公司資助開發,旨在模擬人類解決問題的技能。Logic Theorist 被視為第一款人工智慧程式,並於 1956 年在新罕布什爾州達特茅斯學院的達特茅斯人工智慧夏季研究專案 (DSRPAI) 中進行了介紹。

每種方案都各有優缺點,接下來我們將進一步探討。

FPGA

現場可程式設計閘陣列 (FPGA) 是具有可程式設計硬體結構的積體電路。其與圖形處理單元 (GPU) 和中央處理單元 (CPU) 的不同之。處在於,FPGA 處理器內部的功能電路未經過硬蝕刻。因此,FPGA 處理器可以根據需要進行程式設計和更新。此外,設計人員也能從頭開始構建神經網路,或完全根據自身需求打造 FPGA。

FPGA 採用可重程式設計、可重配置的架構,在日新月異的人工智慧領域優勢明顯,使設計人員可以快速測試新演算法。由於無需開發和發佈新硬體,因此在縮短產品上市時間和節省成本方面競爭優勢明顯。

FPGA 兼具速度、可程式設計性和靈活性,降低了專用積體電路 (ASIC) 開發所固有的成本和複雜性,使得效率大為提高。

FPGA 的主要優勢包括:

  • 延遲降低,性能卓越: FPGA 可以帶來低延時,同時也是可確定性的延時(Deterministic Latency)。DL 作為模型將從初始狀態或給定的起始條件連續產生相同的輸出。DL 提供已知的回應時間,對於很多具有嚴格硬時延要求的應用程式而言,這一點至關重要。由此,可以加快語音辨識、視頻流和運動識別等即時應用程式的執行速度。
  • 成本效益: 製造完成後,FPGA 可以針對不同的資料類型和功能重新程式設計,避免因為應用改變而需要的硬體更新,從而體現出極高的價值。設計人員可以將其他功能(例如影像處理流程)集成到同一晶片上,借助 FPGA 實現人工智慧以外的功能,從而降低成本,節省電路板空間。FPGA 的產品生命週期較長,能顯著提升應用的實用性,延長的有效時間可達數年甚至數十年。由此,其成為了工業、航空航太、國防、醫療和運輸領域的理想之選。
  • 能源效率: 借助 FPGA,設計人員能夠對硬體進行微調,以匹配應用需求。利用 INT8 量化等開發工具是優化機器學習框架(如 TensorFlow 和 PyTorch)的有效方法。同時,INT8 量化也為 NVIDIA® TensorRT 和 Xilinx® DNNDK 等硬體工具鏈提供了令人滿意的結果,因為 INT8 使用 8 位元整數而不是浮點數,同時使用整數運算而不是浮點運算。適當使用 INT8 可以減少記憶體和計算需求,最多能使記憶體和頻寬使用量減少 75%。在要求苛刻的應用中,這一點對於滿足功耗要求而言至關重要。

FPGA 可以並行處理多種功能,甚至能為特定功能分配器件中特定資源,大大提高了操作和能源效率。FPGA 架構獨特,將少量分散式內存放入結構中,使得它們更靠近處理單元。與 GPU 設計相比,這種設計降低了延遲,更重要的是減少了功耗。

GPU

圖形處理單元 (GPU) 最初開發用於生成電腦圖形、虛擬實境訓練環境和視頻,其借助高級計算和浮點功能繪製幾何物件、照明和色深。人工智慧若要獲得成功,就需要大量用於分析和學習的資料。這就需要強大的計算能力來執行人工智慧演算法並轉移大量資料。GPU 之所以能夠執行此類操作,是因為其專門設計用於快速處理渲染視頻和圖形時使用的大量資料。由於計算能力出眾,GPU 在機器學習和人工智慧應用領域頗受歡迎。

GPU 非常適合並行處理,即平行計算大量算數運算。由此,在具有重複工作負載且快速連續地重複執行的應用程式中,可以顯著提高處理速度。GPU 的定價可以採用競爭性解決方案,普通顯卡的生命週期為五年。

另一方面,在 GPU 上實施人工智慧的局限性也確實存在。GPU 提供的性能通常不及 ASIC 設計,後者具有專門設計用於人工智慧應用的微晶片。GPU 具備強大的計算能力,但卻犧牲了能效,產生的熱量也較高。熱量會影響應用的耐用性,損害性能並限制操作環境的類型。在更新人工智慧演算法和添加新功能方面,其能力也無法與 FPGA 處理器相提並論。

CPU

中央處理器 (CPU) 是許多設備中使用的標準處理器。與 FPGA 和 GPU 相比,CPU 架構的內核數量有限,針對順序連續處理進行了優化。Arm® 處理器可能是個例外,因其穩健地實施了單指令多資料 (SIMD) 架構,可以同時操作多個資料。儘管如此,但其性能仍無法與 GPU 或 FPGA 媲美。

由於內核數量有限,CPU 處理器無法高效地並行處理正確運行人工智慧演算法所需的大量資料。FPGA 和 GPU 的架構設計具有密集並行處理功能,可以快速並行處理多個任務。FPGA 和 GPU 處理器執行人工智慧演算法的速度比 CPU 更快。這意味著與 CPU 相比,人工智慧應用程式或神經網路在 FPGA 或 GPU 上的學習和反應速度要快好幾倍。

CPU 確實存在一些初始價格優勢。使用有限的資料集訓練小型神經網路時,可以使用 CPU,但需要以較長時間的代價。與基於 FPGA 或 GPU 的系統相比,基於 CPU 的系統運行速度要慢得多。基於 CPU 的應用程式還存在另一個優勢,那就是功耗。與 GPU 配置相比,CPU 能效更高。

微型機器學習 (TinyML)

TinyML 被視為人工智慧發展的下一個發展階段,增長勢頭強勁。儘管 FPGA、GPU 和 CPU 處理器上運行的人工智慧應用程式功能極其強大,但無法在手機、無人機和可穿戴應用程式等情境中使用。

連接設備日趨普及,需要進行本地資料分析,降低對雲的依賴,實現完整功能。TinyML 可以在微控制器上運行的邊緣設備內實現低延遲、低功耗和低頻寬的推理模型。

普通消費者 CPU 的功耗在 65 到 85 瓦之間,而 GPU 的平均功耗在 200 到 500 瓦之間。相比之下,典型的微控制器消耗的功率為毫瓦或微瓦數量級,功耗僅為千分之一。因此,TinyML 設備能夠依靠電池供電運行數周、數月甚至數年,同時在邊緣運行機器學習應用程式。

TinyML 支援 TensorFlow Lite、uTensor 和 Arm 的 CMSIS-NN 等框架,將人工智慧與小型互聯設備相結合。

TinyML 的優勢包括:

  • 能源效率: 微控制器功耗極低,是遠端安裝和移動設備的理想選擇。
  • 低延遲: 可以在邊緣本地處理資料,無需將資料傳輸到雲端進行推理,由此大大降低了設備延遲。
  • 隱私: 資料可以存儲在本地,無需存儲在雲伺服器上。
  • 頻寬減少: 降低了對雲端推理的依賴性,最大限度地減少了頻寬問題。

對於不適合使用 FPGA、GPU 或 CPU 的小型邊緣設備和規模有限的應用,使用 MCU 的 TinyML 未來使用前景廣闊。

要點

人工智慧主要包括三大硬體解決方案:FPGA、GPU 和 CPU。對於速度和反應時間至關重要的人工智慧應用而言,FPGA 和 GPU 在學習和反應時間方面存在優勢。儘管 GPU 能夠處理人工智慧和神經網路所需的大量資料,但缺點也比較明顯,包括能效、散熱(熱量)、耐用性以及應用程式新功能和人工智慧演算法更新的能力。FPGA 在人工智慧應用和神經網路中擁有關鍵優勢,包括能源效率、實用性、耐用性以及更新人工智慧演算法的簡便性。

此外,FPGA 開發軟體也取得了重大進展,顯著降低了程式設計和編譯難度。硬體選擇是人工智慧應用程式的成敗關鍵所在。最終決定之前,請仔細研究,謹慎抉擇。

您需要為下一次創新選擇合適的技術合作夥伴,以便提高效率,降低潛在風險並最大程度地提高盈利潛力。為了幫您實現目標,安富利可以為您牽線搭橋,與人工智慧領域值得信賴的全球技術合作夥伴建立連接。由此,您可以將寶貴的資源集中在智慧財產權創新及其他競爭優勢明顯的領域。我們將與您緊密合作,全力提供所需支援,説明您的產品在市場中脫穎而出,縮短產品上市時間,贏取更多生意。

關於安富利

安富利擁有百年的創新歷史,能夠隨時為您提供指導,幫助您應對新技術開發和交付過程中遇到的挑戰。我們擁有豐富的專業知識,可以為您的創新提供堅強的後盾,幫助您將挑戰轉化為機遇,建立適當的解決方案,最終取得成功。安富利將成為您值得信賴的全球技術合作夥伴,助您實現願景,贏在未來。

FPGA-GPU-CPU-人工智慧應用程式的硬體選擇

FPGA-GPU-CPU-人工智慧應用程式的硬體選擇

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術
2025年10月15日
對於汽車產業來說,AI不僅是技術工具,更是未來交通生態的核心基礎設施。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從醫療保健、物流配送,到工業組裝,AI如何引領多功能機器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵蓋汽車、工業和商業應用的圖像和深度感測器產品組合,為應對AI機器人時代的挑戰提供了有力的軟硬體支援。

FPGA-GPU-CPU-人工智慧應用程式的硬體選擇

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar