邊緣的長距離低功耗網路技術LoRaWAN及人工智能如何革新物聯網

邊緣的長距離低功耗網路技術LoRaWAN及人工智能如何革新物聯網

邊緣的長距離低功耗網路技術LoRaWAN及人工智能如何革新物聯網

man wearing virtual reality headset with graphic overlays

智能的物聯網系統暴露了雲計算中的潛在問題。智能和自動化的增加,無可避免地導致以強調性能表現及安全性的應用程序出現了無法預料的延遲。

現今,兩大主要挑戰威脅著數量倍增的連網裝置:一是用於遠程通訊的邊緣裝置之能力以及二是離網物聯網應用程序的電池壽命。

原始數據的傳輸對任何裝置來說都是十分耗電的。傳統的蜂巢式廣域網(WAN)消耗大量功率,因此不適用於電池供電的物聯網裝置。物聯網應用LoRaWAN(遠距離,廣域網路)是物聯網應用中的首選通訊協議之一,能夠處理人工智能如何透過邊緣應用來改變物聯網架構的問題。

為什麼要使用邊緣的LoRaWAN及人工智能?

隨著智能裝置的激增,核心網域和終端裝置都面臨著通訊的挑戰,例如壅塞、安全性、服務延遲、資料隱私和缺乏互操作性。

對於網域,大部分的挑戰來自過度依賴雲計算。將數據發送到雲時,會產生更大量的能源消耗、帶寬、存儲和延遲,導致更高的成本。而霧計算或邊緣計算可以降低成本並提高效率。

當使用無線技術進行數據傳輸時,終端裝置中的通訊障礙就會出現。在物聯網中,藍牙和其他無線標準技術的優勢是低功耗,但有限的覆蓋範圍卻是一大障礙,特別是對於智慧城市服務而言。在這種情況下,低功率廣域網(LPWAN)成為了遠程蜂巢式和短程操作技術間的可靠的替代方案。

LPWAN是在Sub-GHz免照無線電頻段上運作的低功耗及覆蓋範圍更廣的通訊物理層。LPWAN是對鏈路和網絡層有效的標準協定,提供可變的數據速率,增加了以吞吐量交換為鏈路穩健性、覆蓋範圍或能量消耗的可能。而組織單位和個人都可以部署LPWAN網絡。

LPWAN和邊緣形式霧計算架構

在智能和數據處理方面,邊緣計算和霧計算看起來很相似。但是,它們之間的主要差別在於計算能力和智能的位置。

霧計算的環境將情報放在區域網(LAN)上,將數據從端點傳輸到網關。 而另一方面,邊緣計算將處理能力和智能放在嵌入式自動化控制器等裝置中。

這些裝置可以運行演算法,產出邊緣智能—AI和邊緣計算的產物。

以LPWAN進行邊緣計算的好處

減少數據傳輸: 邊緣計算減少了傳輸的數據量和雲端存儲。另一個優勢是將計算能力放置網絡邊緣,可使延遲和成本極小化,同時減輕對帶寬的需求。

減少延遲: 邊緣計算可將數據傳輸、處理,以及依照從過程中獲得見解所採取之行動的時間間隔最小化。另外,以較低的成本增加了分析和事件處理的速度,信噪比也降低了。由於用戶鄰近性降低了核心網絡和連接裝置的帶寬及功耗,因此邊緣計算透過即時服務提供了低延遲能力,而這是智能城市應用程序所必備的;以及車對車通訊和其他所需的延遲低於數十毫秒的應用程序。這比主流的雲服務所能提供的延遲要短。

改善安全性選項: 大多數的用戶將資料安全性和隱私視為首要考量,主要是因為這些因素對智能城市的應用程序構成了安全威脅。安全性必須分三層:用戶隱私、資料安全性和網絡連接。 邊緣計算解決了物聯網安全性的挑戰,例如憑證升級和多個實體裝置上的安全檢查。

擴展的應用程序: LPWAN和邊緣裝置在衛生保健監控中無所不在,例如用於偵測患者跌倒。 在過濾數據來進行即時處理的情況下,邊緣裝置可以提高準確度和適應能力。在傳統系統中,在雲中傳輸原始數據序列,因此警報的延遲增加了。邊緣系統透過將繁重的計算負載從感測器節點調換到邊緣網關,來減少感測器節點上的計算工作。

如何在應用程序中利用邊緣人工智能

雖然邊緣裝置的模型構建和訓練階段會消耗大量資源,並增加額外的複雜性,但市場上有提供客制和降低複雜性的高品質選擇。

安富利的SmartEdge Agile裝置可以簡化並大幅降低這種複雜性。SmartEdge Agile是搭載各種類型感測器的邊緣計算裝置。Brainium用於構建和訓練模型。該裝置具有LPWAN連接以建立霧架構,並使用網關連接到Brainium。安富利的SmartEdge工業物聯網網關可安全且無縫連接Brainium和雲。

了解有關SmartEdge Agile的更多信息,以及人工智能和物聯網如何幫助您的事業。

邊緣的長距離低功耗網路技術LoRaWAN及人工智能如何革新物聯網

邊緣的長距離低功耗網路技術LoRaWAN及人工智能如何革新物聯網

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
DeepSeek引爆AI熱潮,邊緣智慧決勝未來
2025年5月10日
如何將強大的AI能力從雲端成功遷移至實際應用,尤其是在資源受限的邊緣環境中,已成為技術領袖們亟待攻克的戰略要地。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗
2025年4月15日
面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利推出的AVT9152 模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,

邊緣的長距離低功耗網路技術LoRaWAN及人工智能如何革新物聯網

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar