安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
医疗物联网(IoMT,Internet of Medical Things)是由多个医疗设备组成的系统,这些设备通过网络相互连接,无需人机交互即可交换健康数据,这使得远程患者监控和诊断成为可能,并有助于敏锐地监测患者的健康状况,从而提供基于价值的护理服务。安富利作为全球领先的解决方案提供商,在IoMT领域扮演着重要角色。凭借其创新的产品和丰富的资源,安富利为医疗保健行业的数字化转型提供强有力的支持,帮助进一步改善医疗流程,优化诊疗模式,为患者打造个性化的健康管理全新体验。
IoMT市场保持高速增长
全球IoMT市场规模预计将从 2024年的1,756.1亿美元增长到2032年的8,225.4亿美元,2024-2032年期间年复合增长率为21.3%。 (数据来源:Fortune Business Insights 医疗物联网市场调研报告)。在当前医疗物联网市场格局中,多种因素和趋势为IoMT市场增长增添了主要推动力,其中包括越来越多的用户愿意采用可穿戴医疗设备;人工智能与IoMT的有效整合;IoMT让医者服务和患者体验水平不断提升以及IoMT软件市场进一步细分等。与此同时,主要参与者和最终用户之间不断加强的合作伙伴关系,更多新技术与新产品持续投入市场,也都是激励市场增长的关键因素。
IoMT架构更加完善
相关指导政策层面,中国卫健委一直在积极推进医疗物联网在智慧医院中的应用,在其此前发布的《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》中明确指出,为提升医院信息化建设水平,要在数据采集、患者安全、资产和物资管理等方面积极采用物联网应用架构。
从架构设计而言,IoMT应该通过统一顶层设计、统一网络规划、分层次架构实现纵向应用层、平台层、网络层、终端层的分层解耦,其中,平台层是IoMT的“神经中枢”,能够对整个IoMT进行全网管理、控制、分析,并且支撑应用层中例如婴儿守护、生命体征监测、输液监护、资产管理、智慧ICU、研究型病房等丰富的应用场景。
通过提供先进的传感器技术、数据分析与处理平台、嵌入式技术和系统集成服务,安富利助力医疗机构和设备制造商实现IoMT解决方案在整体应用架构下的快速部署和优化。在这样的创新方向上,我们相信未来的医疗服务能够实现多个医院的医疗物联业务协同、临床医疗物联应用和医疗物联网服务从医院内向外延申,从而有效建立以患者为中心的预防、治疗、康复的完整闭环。
IoMT推动医疗设备技术革新与诊疗服务水平提升
有研究表明,随着人口老龄化的发展趋势,开展院内医疗服务将面临更大的挑战与压力医疗行业开始将目光投向手术室和医院环境之外。许多患者现在可以在其他环境中接受治疗,无论是在医生的办公室、健康中心,还是在他们自己的家中,对于需要长期护理的患者尤其如此,其所需的医疗技术(MedTech)要能够在远离医院的情况下提供优异的可靠性水平,这促进了家庭环境就医、可穿戴医疗设备等应用模式和需求进一步发展。设计师们在构建相应设备的最新款产品时,也越来越多地将这些潜在需求考虑进去,医疗行业远程监测和治疗患者的能力也将得到实质性的提升。
在个人医疗保健、诊断分析和康复实践等应用方向上,IoMT的技术开发与应用水平进步十分迅速,这使得医疗服务在及早检测健康问题和提供个性化高效治疗选择方面的能力得到大幅提升,人们在生活中的医疗保健方式因此将发生巨大的改变。
安富利致力于用创新的IoMT解决方案,满足医疗保健领域客户的多方面需求,包括诊断和治疗设备、医学成像系统、医疗器械、健康和医疗保健可穿戴设备等应用领域。这些使得医疗机构能够使用引入IoMT技术的最先进医疗设备,提高针对患者健康状况的感受、分析以及开展治疗的能力。
总之,IoMT技术的发展为医疗保健行业带来了革命性的变化。通过可穿戴设备、大数据和智能医疗系统的结合,我们能够实现更高效、更精准的医疗服务,为患者带来更健康的生活。作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。