一流的產品是您的類比設計之唯一考量嗎?

一流的產品是您的類比設計之唯一考量嗎?

一流的產品是您的類比設計之唯一考量嗎?

metal nut in venier calipers measuring tool

當提到設計時,我們很容易就能找到最頂尖的產品。不論「最好」的部分是什麼,對您的設計而言,可能就是最吸引人的部分,對嗎?

這就是此類思路的問題所在。

「最好」通常代表最强大、最新穎,甚至最便宜,但通常未能考慮交互操作、效率或靈活性。

「領先」和「最好」可以讓人們無慮地相信,且留意;然而,為特定設計選擇元件時,這並不是唯一要考量的要素。事實上,提到設計時,往往最重要的要素會被遺忘:這些一流元件之間合適融合的功能。

交互操作的挑戰隨當前設計週期變多

沒有任何最高級的詞語能清楚表達工程師和開發人員需要裝備功能融合但也考量價位的不同功能。

讓我們思考一下基本要點:設計工程師需要的是什麼?在提到基準電壓時,很容易想到互換需求(更小尺寸、重量和功耗),然後決定採用較小功耗。然而,對於某些產品來說,這也代表對醫療或安全部署極為重要的精度下降。在這種情況下,您需要合適的功耗來取得所需的精度。

您需要的合適功能組合會盡可能利用裝置在應用程式中的優勢。設計者不需要,也不應該讓步。反之,這應該會有能產生最好結果的組合或最佳選擇。

合適的功能組合如何影響類比技術

我們認為影響創新的合適功能組合主要方式之一是在類比技術發展領域。

我們都聽說過設計週期縮短和技術複雜性增加使產品開發過程比以往更為艱難。因此毫無疑問,仰賴類比技術新一代系統的開發也屬於這種功能。

但是為了平衡更高性能、更小尺寸和新型功能,它們不僅需要最强大的 LDO,還需要能與其他功能一起發揮最佳效能的 LDO。設計者需要的不只是强大、可靠的類比解決方案,像是:

  • 經過低功耗解決方案最佳化的高效電源 IC
  • 適用於測量的精密感測器訊號調節器和轉換器 IC
  • 適用於線上或遠端傳輸的堅固無線/有線連線能力和介面 IC
  • 用於篩選和維持系統環境的可靠保護裝置

但它們也需要這些元件中每一個都提供高效率供電、精度、堅固和可靠的保護,以確保未來創新產品前景可期。

實現它的技術:關鍵產品應用圖

舉例來說, Maxim 的 KEYPAD 透過可以使設計領先的區塊圖將這些功能合適地落實融合。憑藉跨汽車、通信、消費者、工廠自動化、FPGA 電源、工業、醫療、電機控制、感測介面以及測試和測量應用等領域的 100 多個圖表,設計者可以使用易於使用的產品選擇器,確保不需要付出可靠保護代價就能取得低功耗。

安富利的專業專家和參考設計補充了這個大型柱狀圖庫,為您的應用程式提供推薦產品以及專業知識,以便在設計時以降低的成本和複雜性使產品在競爭中處於領先地位。

跟著Maxim與安富利進一步瞭解基本類比 。

一流的產品是您的類比設計之唯一考量嗎?

一流的產品是您的類比設計之唯一考量嗎?

相關文章
A_smarter_world_relies_on_sensors
Take the programmable approach to smart sensing
By Avnet Staff   -   2023年3月20日
A smart world depends on the data generated all around us. Take the programmable approach to capturing a smarter analog world. The right programmable gain amplifier (PGA) offers high analog performance with convenient digital control.
A close-up of a PCB showing integrated circuits
Let’s explore the technology inside IoT endpoints
By Steven Dettloff   -   2023年1月6日
When it comes to the IoT, almost anything is possible. Engineers within OEMs using the latest semiconductor solutions can be more innovative when developing endpoints. And new technologies are creating new business opportunities.

一流的產品是您的類比設計之唯一考量嗎?

相關活動

未找到相關活動