2403-破解物聯網三座大山

2403-破解物聯網三座大山

破解物聯網“三座大山”:供電、軟體碎片化、部署

Conceptual image of smart car in purple
破解物聯網“三座大山”:供電、軟體碎片化、部署

你是否想知道,未來的城市、未來的交通、未來的生活將會是什麼樣子?
答案就在物聯網之中。

物聯網不僅實現了設備和系統的互聯互通,更是成為改革傳統行業和孕育新商業模式的關鍵動力。然而,在物聯網邁向更廣闊應用領域的征途中,存在著三座難以逾越的“大山”:供電問題、軟體的碎片化以及系統部署的複雜性。

這三大核心問題,是物聯網技術實現廣泛應用和市場滲透的決定性因素。面臨這些挑戰,各行業的技術創新者們正積極聯手,共同探索解決方案。
 

電池供電,續航難?可再生能源,來幫忙!

物聯網技術正在以驚人的速度發展,其設備數量亦在呈指數級增長。據IoT Analytics估測,2023年全球聯網的IoT設備數量增長16%,達到167億個活躍端點,而到2027年,這一數字可能增至超過290億。隨著物聯網設備數量的激增,電力供應成為了一個迫切需要解決的挑戰。(來源:https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/

目前,電池供電是物聯網設備中最常見的供電方式。然而,對於那些需要長時間運行的設備,如物聯網資產追蹤器,依靠電池供電顯然並不實際。這些追蹤器需要持續運行,而頻繁更換電池或充電會帶來極大的不便。

為此,目前流行的解決方案包括使用可充電電源,或者利用太陽能板和熱電設備等可再生能源,這相當於為追蹤器提供了一個持久的能量來源。此外,通過結合使用高效的無線微控制器和先進的能量管理技術,可以大幅降低追蹤器的能耗,從而延長其使用壽命。這樣的創新方案不僅有助於解決電力供應問題,還能提高物聯網設備的整體效率和可靠性。
 

Windows新舉措:物聯網設備“告別碎片化”

在物聯網的世界中,基於Arm指令集的處理器和微控制器因其低功耗特性而在連接產品中佔據了主導地位。然而,這些產品中使用的軟體缺乏統一標準,導致嵌入式軟體市場高度碎片化,進而增加了設計的複雜性和風險。

過去,Windows作業系統主要運行在基於x86架構的設備上,或需通過模擬在不同核心架構上運行,這兩種方式都存在局限。為了突破這一限制,微軟進行了重大的戰略調整,將Windows 10 IoT企業版適配到了Arm架構,從而為原始設備製造商(OEM)提供了更多選擇。這一變革使得物聯網邊緣設備得以使用低功耗的Arm處理器,同時還能享受到Windows帶來的強大功能和廣泛的開發框架支持,極大地擴展了Windows在物聯網領域的應用範圍。

半導體公司NXP正在積極回應這一變化。NXP開發了一套板級支援包(BSP),使其i.MX 8M系統晶片(SoC)能夠運行適配Arm架構的Windows 10 IoT企業版。這使得基於NXP i.MX 8M的設備能夠無縫運行Windows 10 IoT企業版,為物聯網設備帶來了更強的計算能力和更豐富的功能。
 

雲端平臺助力物聯網,跨越部署難關

物聯網的核心在於其能夠連接數以億計的設備和感測器,收集並處理海量資料。要部署如此多的設備,不僅需要大量人力物力,還需應對資料管理、設備安全和網路穩定性等多重挑戰。雲端平臺的集成將成為解決物聯網部署難題的有效途徑。雲端平臺提供了一個靈活、可擴展的環境,能夠有效地管理大規模的物聯網設備和資料。它允許企業遠端控制設備,即時監測系統狀態,從而簡化了管理流程並降低了運營成本。此外,雲端平臺強大的資料處理和存儲能力,為物聯網提供了必要的後端支援。

Solving the Three Major IoT Challenges: Power Supply, Software Fragmentation, and Deployment

安富利的Fischer Technik機器人感測器站IoT,已經成功將NXP的i.MX SoC與Windows IoT Enterprise相結合。這一解決方案是由安富利的解決方案加速軟體 IoTConnect 實現的。它提供邊緣和網路核心之間的中介軟體。這消除了將邊緣設備連接到雲平臺的複雜性。

Solving the Three Major IoT Challenges: Power Supply, Software Fragmentation, and Deployment

可以看出,雲端平臺促進了不同設備和系統間的連接與集成。在行業雲環境中,雲平臺可以作為各種物聯網設備和業務應用之間的仲介,確保資料的順暢流通和各系統的無縫集成。

結語

綜上,破解供電、軟體的碎片化以及部署這“三座大山”,是物聯網實現規模化發展的重要前提。隨著這些難題逐步被破解,物聯網將迎來更加廣闊的發展前景。
 

 

2403-破解物聯網三座大山

2403-破解物聯網三座大山

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推動IoMT醫療物聯網創新,助力診療與保健模式變革與發展
2025年1月14日
As a leader in technological innovation, Avnet will continue to explore the limitless possibilities of IoMT, contributing to the creation of a smarter, more connected future for healthcare.
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
“聲”活新體驗:AI聲紋識別技術,讓家更懂你
2024年9月16日
聲紋識別技術自20世紀四五零年代起步,最初應用於電話系統,並在21世紀迎來飛速發展。

2403-破解物聯網三座大山

相關活動

未找到相關活動