202212-ic-technology-in-medical-equipment

202212-ic-technology-in-medical-equipment

積體電路在醫療設備中的應用及趨勢

Point at a beating heart

隨著社會的發展,人們對醫療健康、生活品質、疾病護理等方面的要求越來越高。同時,依託於電子資訊技術的治療和監護手段越來越先進,這使得醫療電子產品在智慧化、微型化和實用化等方面得到了長遠發展,也為積體電路技術在醫療電子領域內帶來了廣闊且多樣化的應用。

電子醫療設備的發展

目前,積體電路應用在四個關鍵的電子醫療領域設備中,即醫學影像設備、醫療儀器設備、消費型醫療設備、診斷及患者監護與治療設備。在這四個領域中,尤其是消費型醫療設備需要通過先進的積體電路技術來達到智慧化、小型化、低功耗、高解析度等目標。

醫療設備的首要目標始終是使醫療保健準確、有效、方便、可負擔,同時使治療更安全、創傷更小。這些改進的重點是以更小的外形尺寸來使用更少的功率,並將信號安全地傳送到目的地。感測器、模數轉換器、射頻和微控制器都是關鍵因素。圖像和信號處理也是如此,越來越多的人工智慧也被添加到這些系統中,以便監測和診斷任務更簡單,更快速,且希望比人工執行得更準確。

IC Technology in Medical Equipment: Applications and Trends

晶片賦能醫療設備

面向消費者市場的晶片,往往在成本,準確性和可靠性方面與醫療電子的臨床專業設備不同,臨床的設備更看重高品質的部件和系統設計。 但是,隨著人口老齡化對更多居家醫療服務的需求,及更廣泛的電子醫療設備(如可穿戴監視器)的應用,這些界限逐漸變得模糊起來。

IC Technology in Medical Equipment: Applications and Trends

積體電路可分為數位和類比積體電路這兩大類。這兩種IC都被廣泛應用於醫療設備中。數位IC如微處理器、FPGA、記憶體(RAM、ROM和快閃記憶體)和數位ASIC等元件,數位IC能最大限度地提高電路密度。類比IC被用於運算放大器、線性調節器、鎖相環、振盪器和有源濾波器。類比IC更關注半導體器件的物理特性,如增益、匹配、功率耗散和電阻。類比信號放大和過濾的保真度是很關鍵的環節。因此,模擬IC使用的有源器件面積比數位IC設計大,電路密度通常較低。

幾乎所有類型的晶片,包括數位IC和類比IC, 從MEMS到DSP和FPGA,都被廣泛用於醫療設備中,而且越來越多的晶片具有內置的安全性。在目前的醫療設備中,ASIC因為能夠滿足客戶化定制而得到了廣泛的應用,它可以被設計成適合確切需求的系統和功能。 典型的應用包括電腦斷層掃描的X射線計數IC、助聽器(帶有µC、DSP和音訊引擎的數位IC;帶有ADC、DAC、麥克風IF、電源等支援功能的混合信號IC)、帶有NFC讀出的連續溫度測量(用於病人監測、懷孕控制和醫療物品的運輸等)以及血糖、凝血等血液分析。

FPGAs則被廣泛的應用於變化迅速的領域,“與時俱進”的優勢,使得可程式設計性的FPGA和SoC被廣泛用於醫療設備和應用中。FPGA和自我調整SoC被用於各種場景,包括醫用超聲、數位X-Rays、CT、MR和PET掃描器,以及診斷、手術和其他臨床設備中。

IC Technology in Medical Equipment: Applications and Trends

說到醫療電子IC,那就不得不提到3D IC,即三維積體電路。3D-IC將不同的處理、記憶體、射頻、感測器和其他功能塊集成到多個堆疊的矽晶片上,通過某種類型的連接器(如矽通孔)連接。這種晶片節省了空間,但其複雜性使得設計和集成問題更加棘手。醫療領域是3D積體電路的目標市場和技術驅動,它們對外形的尺寸、功率、能耗、熱能和電磁效應都有著高要求。雖然整體市場規模沒有消費電子大,但隨著人口老齡化加劇,市場規模也在不斷增長中。

 

未來展望

目前,電子醫療設備的主要用途是研究、收集公共衛生資料、維護和獲取病人記錄以及病人保健。但隨著設備轉向監測、診斷或通過手術或其他治療方法進行治療,如神經技術中的藥物輸送和神經刺激,半導體在這些設備中的使用範圍正在擴大。監測系統還包括在病人家中使用的植入式臨床設備,將數據傳回給醫生,或從病人身上的感測器上獲得有關生命體征系統的監測服務。

IC Technology in Medical Equipment: Applications and Trends

醫療晶片用於改善醫療保健的一系列晶片和創新,這些新的技術和應用層出不窮。可以說新冠疫情在一定程度上加速了應用創新和技術升級。相信未來在醫療IC和設備的“呵護”下,人們的生活會更加健康美好!

 

202212-ic-technology-in-medical-equipment

202212-ic-technology-in-medical-equipment

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
アヴネット、IoMT技術革新の推進により、診療やヘルスケアモデルの変革と開発をサポート
2025年1月15日
アヴネットは、技術革新のリーダーとして、IoMTの無限の可能性を追求し続け、よりスマートで接続性の高い医療・ヘルスケアの構築に貢献してまいります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く
2024年7月1日
人口高齢化が世界全体の大きな課題となりつつあり、高齢者の健康モニタリングや健康づくりをいかに効果的に実施するかが極めて重要になっています。 このような状況を踏まえて、体

202212-ic-technology-in-medical-equipment

相關活動
未找到相關活動