Featured
AI演算力狂飆不怕“過熱”?探索高效液體冷卻方案
2025年7月8日
為防止晶片“高燒不退”,新型液冷技術浮出水面,正在改寫晶片散熱規則。
Featured
基於英飛淩車規級WiFi6/6E和TRAVEO™ T2G車規MCU的智能駕艙方案
2025年6月10日
安富利推出搭載英飛淩車規級WiFi6/6E&Bluetooth 二合一集成晶片(CYW89570XR)無線模組和英飛淩,TRAVEO™ T2G車規MCU的智慧駕艙解決方案。
Featured
下一代電動汽車比拼的,不僅僅是電池
2025年6月10日
在電動出行(e-mobility)的新時代,掌控一輛車的,不再是發動機,而是資料、演算法與電流的流動。
Featured
DeepSeek引爆AI熱潮,邊緣智慧決勝未來
2025年5月10日
如何將強大的AI能力從雲端成功遷移至實際應用,尤其是在資源受限的邊緣環境中,已成為技術領袖們亟待攻克的戰略要地。
Featured
看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗
2025年4月15日
面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利推出的AVT9152 模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,
Featured
eVTOL助力“低空經濟”蓬勃發展
2025年3月15日
從應用場景來看,未來eVTOL設備將主要用於城市間快速通勤、高效靈活的物流配送以及應急回應公共服務等領域。
安富利推動多功能機器人賦能工業自動化與智慧未來
2025年2月15日
隨著技術的不斷進步,我們有理由相信,多功能機器人將在未來的工業和生活中發揮更加重要的作用。
安富利推動IoMT醫療物聯網創新,助力診療與保健模式變革與發展
2025年1月14日
As a leader in technological innovation, Avnet will continue to explore the limitless possibilities of IoMT, contributing to the creation of a smarter, more connected future for healthcare.
邊緣AI來襲:安富利幫助工業設備 “獨立思考”
2024年12月16日
邊緣AI作為推動工業智慧化轉型的核心力量,正在以驚人的速度嶄露頭角,成為實現更高效、智慧化生產的關鍵引擎。
不止SiC,電動汽車中的“小兵”
2024年11月15日
SiC器件正在為電動汽車充電開啟一個全新的時代,而無源元件如MLCC則為這一變革提供了堅實的支撐。通過合理選擇和優化無源元件,可以進一步提升充電系統的效率、可靠性和性能。
最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了
2024年10月15日
安富利將借助在電動汽車充電領域的成功經驗,圍繞ADAS和高效EV充電器兩大核心技術,為Ebike的普及和性能提升提供全方位的支援,讓更多人享受科技的魅力,感受自由騎行的樂趣。
“聲”活新體驗:AI聲紋識別技術,讓家更懂你
2024年9月16日
聲紋識別技術自20世紀四五零年代起步,最初應用於電話系統,並在21世紀迎來飛速發展。
4D雷達:ADAS領域的新一代感知神器
2024年8月15日
高速NOA、環線NOA甚至城市NOA的不斷普及,顯示L2+大範圍落地的趨勢正在加速。實現NOA的三種主要傳感技術(攝影鏡頭、毫米波雷達和雷射雷達),三種解決方案各有優劣,能夠互補。
工業數位化?低功耗、高性能、超強連接才是“超能力”!
2024年7月15日
全球約有1000萬家以上的工廠,總價值46萬億美元,因此,工業數位化對於製造業創新是極其重要的。低功耗、高性能和連接三大技術趨勢在工業運營數位化轉型中發揮了關鍵作用。
多技術融合,開啟智能醫療新時代
2024年6月14日
帶有健康監測的電子產品正成為使用者的私人全天候健康顧問,使科學、個性化的健康管理走進尋常百姓家。
完善充電基礎設施建設,引領可持續技術發展
2024年5月15日
充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
Breathe easy: How electrochemical sensors safeguard air quality
By
Avnet Staff
-
2024年4月29日
Design engineers seeking to develop more sustainable devices can turn to electrochemical gas sensors for a variety of applications that reduce carbon emissions, protect the environment and safeguard human health.
AI TRiSM 如何引領 AI 的未來 - 建立信任、掌控風險、守護安全的智慧之源
2024年4月15日
AI TRiSM代表人工智慧 (AI) 信任、風險和安全管理。它是Gartner在2022年提出的一種人工智慧治理框架,在AI、資料通信和圖形處理單元(GPU)迅速發展的今天,AI TRiSM框架的重要性日益凸顯。
將毫米波波束賦形引入新應用
By
Steven Fireman
-
2024年4月9日
隨著 5G 的推出以及相控陣天線的幫助,射頻頻譜的 30 至 300 GHz(特別是毫米波頻段)正在進入自動駕駛等應用。
Using Open Standard Modules in the IoT age
By
Avnet Staff
-
2024年4月8日
When you think about embedded compute modules, you should be thinking small.
破解物聯網“三座大山”:供電、軟體碎片化、部署
2024年3月15日
在物聯網邁向更廣闊應用領域的征途中,存在著三座難以逾越的“大山”:供電問題、軟體的碎片化以及系統部署的複雜性。
家用儲能系統:走向綠色能源的關鍵一步
2024年2月15日
隨著技術的不斷進步和市場的逐漸成熟,我們可以期待家用儲能系統在未來發揮更大的作用,推動全球能源向更清潔、更高效、更可持續的方向發展。
協作機器人:工廠自動化的“新寵”
2024年1月15日
協作機器人強調與人類工人的互動與協同,它們是工業自動化領域的一股清新之風,代表了自動化技術的一個新方向。
數位化、智慧化時代,可程式設計技術發揮重要作用
2023年12月15日
無論是可程式設計增益放大器(PGA),還是可程式設計IC,這些可程式設計技術憑藉著諸多優點正在當今數位化時代,扮演著愈發重要的角色。
製造商(OEM)如何搭上物聯網的快車?
2023年11月15日
通過採用現成的模組、預先認證的通信方案,以及強大的雲服務,企業能夠更加迅速和高效地實現其目標。
量化心跳,為健康護航
2023年10月15日
近距離瞭解心率檢測儀,特別是光學心率檢測儀的相關技術,應用和發展
一路狂奔的專用5G網路有多強?
2023年9月15日
5G在大量資料處理以及設備連接方面的增強,使其可以支援從高品質影片流到即時資料分析等各種應用。
工業儲能:讓美好明天更可持續
By
Avnet Staff
-
2023年8月15日
能源是氣候挑戰和可持續發展的核心,也是解決問題的關鍵。 能源存儲,是能源產生和使用鏈中最關鍵的部分,也是影響能源效率最大,技術發展最快的部分。
電動汽車,電磁相容的隱秘戰場
By
Avnet Staff
-
2023年7月15日
EMI可以導致電子產品運行不暢,發生故障或完全停止工作。EMI可以由自然或人為的來源引起。
導讀:瞭解 EMI 和 EMC 在電動車中的重要性
By
Avnet Staff
-
2023年7月15日
電磁干擾 (EMI) (問題) 和電磁相容性 (解決方案) 的基本概念在所有應用中都顯而易見。深入瞭解 EMI 和 EMC,對任何汽車工程團隊來說都是很重要的課題