Custom Meta Tags

Category Page Switcher

APAC Nav and Training Switcherr

培训与活动
未找到相关活动

Category Attributes

嵌入式视觉

  筛选条件   嵌入式视觉 RSS FEED
自动驾驶、外科手术机器人、自动化工厂,以及最新的创新都需要复杂的嵌入式视觉技术。 探索我们的资源,以了解最新的嵌入式视觉趋势和技术。
Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
开启元宇宙,寻找想象力的边界
2023年6月15日
这是一个超越现实界限的数字领域,融合了虚拟现实、增强现实和混合现实技术,在其中,人们可以尽情探索和体验各种场景和活动,获得全新的互动体验。
sensor image close up
Choosing the right image sensor for machine vision applications
By David Hustler   -   2023年1月6日
The core component in any machine vision system, the image sensor has a major influence on product performance—but there's no universal right fit. There are many aspects to consider, and every manufacturer's product is different.
artificial neurons
工业物联网&边缘计算,需要打破短板效应
2022年4月22日
工业制造过程中会产生大量数据,利用这些数据可实现重要的目标——预测故障、优化设备寿命、优化生产流程以便更好地满足市场需求。
artificial neurons
如何透过机器学习(ML)进入市场
By Philip Ling   -   2022年1月12日
有些人可能认为机器学习是人工智能的辅助行为,但在工业领域,它是主要的吸引力。我们采访了 Avnet Silica 的 Michaël Uyttersprot,他是欧洲、中东和非洲地区 AI/ML 和视觉系统解决方案经理
Circuit board
FPGA、GPU 与 CPU – 人工智能应用程序的硬件选择
2021年3月31日
现场可编程门阵列 (FPGA) 为人工智能 (AI) 应用带来了许多优势。图形处理单元 (GPU) 和传统的中央处理单元 (CPU) 相比,孰优孰劣?
Graphic of a digital eye with Avnet 100 year anniversary logo at the bottom right corner
利用人工智能开发机器视觉系统可能存在的十大陷阱
2021年3月31日
机器视觉 (MV) 和人工智能 (AI) 为各类前沿应用程序提供了宝贵的检测和分析功能。与所有先进技术一样,该领域也存在一些陷阱,需要小心防范。
interior of autonomous car
从自动驾驶细说汽车行业的现状
2020年3月6日
物联网正在彻底改变各行各业,这种说法並沒有夸大其辞。而汽车行业中的变化速度也确实惊人。
Robotic hand touching laptop keyboard
Xilinx SoCs and the reVISION Stack Accelerate Embedded Vision Integration
2018年5月4日
SoCs with programmable logic are an essential element of real-time embedded vision systems. Designers can capitalize on the power and efficiency of Xilinx's Zynq Ultrascale+ MPSoC devices to implement their designs using Avnet's Embedded Vision Kits
A drone flying in the sky
机器视觉市场的拐点来了吗?
2017年12月14日
全球机器视觉市场仍然处在一个稳健快速的成长阶段。根据BCC Research的预测,2018年全球机器视觉市场约为160亿美元,到2023年市场规模将增长至248亿美元,年复合增长率为9.2%。
Person in a self driving vehicle
All Programmable 技术如何掀起嵌入式视觉的革命
2017年12月14日
自动驾驶揭开了嵌入式视觉解决方案的序幕
Young man looking at his cell phone
你能“看见”的,比你看见的多得多!
2017年8月28日
今天除了人类自己的眼睛,还有越来越多的“机器之眼”在帮助我们观察、记录和分析着周遭的这个世界,让我们实际的视觉能力大为扩展和增强。
 conceptual image of digital eye and and automated factory
智能制造,需要什么样的工业之“眼”?
2017年8月18日
在市场需求驱动下,近年来工业视觉市场一直保持较快的增速。据高工产业机器人研究所(GGII)预测,中国工业驱动的机器视觉市场规模预计到2020年将超过120亿元,2017-2020年均增速将达15
First1 Last  Results Per Page: 30 6090All