strike-it-rich-in-usb-typec-market

strike-it-rich-in-usb-typec-market

什麼鬼?USB Type-C市場的第一桶金真的靠它們?

Front view of a man looking through a magnifying glass

USB Type-C要火!這是一個擋不住的事實——作為目前應用範圍最廣的介面標準,USB早已從最初的PC外設介面擴展到便攜終端和家電領域,在電子產品空間緊張的各種介面競爭中牢牢地佔據著一席之地。如今從 Type-A進化到了Type-C,真可以算是將所有能夠想到的用戶需求都放到了一個“籃子裡”,讓人難以拒絕。

在今年七月份發表的USB 3.2, 也是利用USB Type-C現有的架構, 將傳輸速率從10Gbps提升到20Gbps,把資料頻寬整整翻了一倍。同時,作為電子設備功率傳輸介面,Type-C支援最新的USB-PD協定,可承載的功率高達100W,這幾乎能將目前在20W上下盤桓的快充技術瞬間秒成渣。在結構上,Type-C看齊蘋果的 lightning介面,支援無方向的正反插,終結了“USB總也插不准”的用戶體驗歷史。最後,Type-C同時支援資料和音視訊訊號的傳輸,這使得其適用面更為廣泛。

蘋果在最新的MACbook Pro上配置了USB Type-C的介面,這被業界視為Type-C市場啟動的關鍵信號。2015年6月, Intel也決定將其獨守N年的 Thunderbolt介面,在3.0版本時與USB Type-C全面融合。看著這些巨頭在Type-C方面接連放大招,你的心中是不是也會癢癢的?

但凡技術標準的更迭之秋,也恰是行業洗牌的關鍵時刻,你的前途和“錢”途都融在這過程之中了。該用什麼樣的產品去追逐成長中的市場?有哪些產品創意可以説明你圈得用戶的心?——這些問題沒有標準答案。不過下面這些USB Type-C的產品創意,倒是值得細細品味,也許從中你可以悟出一些什麼,也許你在Type-C市場上的第一桶金,就在裡面。

USB Type-C PD3.0 45W 電源轉接器解決方案

如果您正在尋找能搭配 USB PD 3.0 經強化的電源供應功能和彈性的電源轉接器,那就不用再找了,因為我們的 45W USB PD 3.0 電源轉接器解決方案就是您最好的選擇。此解決方案結合安富利所設計高電源效率的 AC/DC 電路,以及 Renesas 最新 USB TYPE C (PD3.0) 控制器 (R9A02G011) 的超低待機功率。輸入電壓範圍介於 85V 至 265Vrms,最大功率為 45W,也符合能源之星 (Energy Star) Level 6,以及美國與歐洲的 SMPS 要求。

USB (PD2.0) + QC3.0 行動電源 (Renesas)

USB Type C 支援雙重用途埠 (DRP),不用再為了調整電源輸入或輸出而改變 USB 連接埠或連接線的方向。這項簡單方便的設計也能在安富利的 DRP (PD2.0) 行動電源上找到。這款全面適用的快充整合式行動電源解決方案符合 PD2.0 標準,支援 30W 輸入與 60W 輸出。TYPE A 電源甚至也支援 QC3.0。

USB PD 車充解決方案 (ST 平台)

自 Apple 推出 MacBook 後,USB Type C 應用變得無所不在。安富利的 USB TYPE C 電源轉接器便是為了迎合這項需求而生,其完全相容 USB 電源供應 2.0 標準,是目前市面上最先進的 USB PD 電源轉接器解決方案。USB PD 車充解決方案進一步善用這項優勢,讓更多人都能邊開車邊利用這項功能。其全負載下的效率超過 98%,最大輸出功率為 45W。

 

strike-it-rich-in-usb-typec-market

strike-it-rich-in-usb-typec-market

相關文章
Conceptual image of smart car in purple
完善充電基礎設施建設,引領可持續技術發展
2024年5月15日
充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
Conceptual image of smart car in purple
家用儲能系統:走向綠色能源的關鍵一步
2024年2月15日
隨著技術的不斷進步和市場的逐漸成熟,我們可以期待家用儲能系統在未來發揮更大的作用,推動全球能源向更清潔、更高效、更可持續的方向發展。

strike-it-rich-in-usb-typec-market

相關活動

未找到相關活動