Ultra96を使ったMPSoC用Linux入門

10 Mar 2020 - 19 Mar 2020

東京・大阪


使用ボード

  • Avnet Ultra96

 

使用ツール

  • Vivado 2018.3
  • SDK 2018.3

 

対象

  • これまでに Zynq UltraScale+ MPSoC 以外の組み込みLinux開発経験があり、MPSoCに興味のある方
  • これから Zynq UltraScale+ MPSoC 用Linuxの開発を始めたいと考えている方
  • Zynq UltraScale+ MPSoCで作成したシステムを動作させるためのデバイスドライバについて知りたい方
  • Zynq UltraScale+ MPSoC 用Linuxで外部センサデバイスへのアクセス方法を知りたい方
  • Zynq UltraScale+ MPSoC 用Linuxのビルド手順、外部センサデバイスのアクセス手順等を体験したい方​

  *本トレーニングは、上記を考えられている方(特に初心者の方)を対象としています。

 

コース内容

  • 時間:10:00-18:00 (終了時刻は予定)
  • このコースでは、仮想マシン内で実行されているUbuntu OS内から、Xilinx社が提供しているLinuxビルドツールであるPetaLinuxのインストール方法と、Ultra96またはUltra96-V2をターゲットにした組み込みLinuxの構築方法を学びます。演習では、YoctoおよびPetaLinuxツールについて学び、独自のFPGAハードウェアデザインをインポートし、ユーザーアプリケーションを組み込み、PetaLinuxの構成/カスタマイズを行います。
  • 以下に、概要を示します。
    • Ultra96用にPetaLinuxを構築、カスタマイズ、設定方法
    • 既存のVivadoハードウェアデザインをPetaLinuxにインポートする方法
    • PetaLinuxにカスタムアプリケーションを追加する方法

 

講義:

  • 第1章 概要、Ultra96キットのレビュー、PetaLinuxの概要
  • 第2章 Yoctoに関するすべて、デバイスツリーの基本
  • 第3章 Wi-Fiレビュー
  • 第4章 PetaLinuxユーザーアプリケーション開発
  • 第5章 センサー紹介
  • 第6章 PetaLinuxのカスタマイズ
  • 第7章 次のステップ
  • 各章に対応した演習の実施

 

受講費用

  • 有料:2TC (特価 期間限定:2020年3月開催分まで)
       4TC (定価 通常価格:2020年4月開催分より)

 

参加条件

  以下いずれかの条件にあてはまる方

  • Avnet開催の"Ultra96を使ったMPSoCソフトウェア開発入門"を受講された方
  • HDLAB社主催の"Zynq UltraScale+ MPSoC ソフトウェアデザイン"を受講された方
  • MPSoCによるソフトウェア開発経験のある方
  • Zynq UltraScale+ MPSoC 以外の組み込みLinux開発経験のある方
  • Linuxの基本的なな用語をご存じで組み込みソフトウェアの経験のある方

 

開催予定

  東京 大阪
2020年2月 18日(火) 受付終了    7日(金) 受付終了   
2020年3月 19日(木)         10日(火)        

 

本トレーニングコースの受講をご希望の方は、専用のフォームよりお申し込みください。コース受講の可否については、原則として1営業日以内にメールでご連絡いたします。ただし、17時以降のお申込みにいては、翌営業日のお申込みとしてお取り扱いさせていただきます。

 

お問い合わせ

本トレーニングに関するお問い合わせはこちらから
 

受講申込

RELATED EVENTS

Ultra96を使ったMPSoCソフトウェア開発入門

06 Mar 2020 - 12 Mar 2020
東京・大阪

このコースでは、ザイリンクスソフトウェア開発キット(SDK)の基本的な操作について学びます。構築済みのハードウェアプラットフォームを使用して、SDK環境を使用して、Ultra96 / Ultra96-V2ボード用のいくつかの基本的なサンプルCコードでアプリケーションを開発する方法を学習します。

Ultra96を使ったMPSoCハードウェア開発入門

16 Mar 2020 - 16 Mar 2020
東京・大阪

FPGA開発ツールであるVivadoは、クロック、メモリインターフェイス、ペリフェラルなどの各種システムパラメーターの設定およびデバイス内部のFPGAブロック(Programable Logic)でカスタムハードウェアを開発するためにも使用され、そのための基本操作も説明します。

はじめてのUltra96

05 Mar 2020 - 06 Mar 2020
東京・大阪

人気のUltra96を使った入門コースです。Ultra96ボードやMPSoCデバイスの初心者を対象に、ボードの概要や基本的なデザイン開発フロー等を学んでいただきます。