はじめてのUltra96

17 Jul 2020 - 24 Sep 2020

東京・大阪


 

使用ボード

  • Avnet Ultra96

使用ツール

  • Vivado 2018.2
  •  
  • SDK 2018.2

対象

  • Ultra96の概要を知りたい方
  • Ultra96ボードを実際に使ってみたい方
  • Ultra96でどのようなことができるのかを知りたい方
  • Ultra96でのデザイン開発の概要を知りたい方
  • MPSoCデバイスの基本的なデザイン開発フローを知りたい方
  • MPSoCデバイスの概要を知りたい方。

*本トレーニングは、Ultra96ボードやMPSoCデバイスの初心者を対象としています。

コース内容

時間:10:00-17:30(終了時刻は予定)

講義:

  • Ultra96とは
  • Linoboと96boardの仕様とは
  • デバイス概要
  • このボードでできること
  • ボード使用上の注意
  • 初期起動時の動作について
  • オプションを使った実行例
  • Ultra96の開発ツール

演習:

  • Ultra96をWebベースで動作させる
  • Ultra96上でPythonを実行する
  • Ultra96でLinuxコマンドを実行する
  • Xilinxツールを使ったHW/SWデザインの作成(基本ツールフローの確認)

受講費用

有料:4TC

参加条件

  • CPUの基本的な知識がある方
  • Linuxの基本操作の知識のある方

 

開催予定

  東京 大阪
2020年7月 3日(金) 受付終了    17日(金)        
2020年8月 17日(月)         18日(火)        
2020年9月 24日(木)         18日(金)        

 

本トレーニングコースの受講をご希望の方は、専用のフォームよりお申し込みください。コース受講の可否については、原則として1営業日以内にメールでご連絡いたします。ただし、17時以降のお申込みにいては、翌営業日のお申込みとしてお取り扱いさせていただきます。

 

お問い合わせ

本トレーニングに関するお問い合わせはこちらから
 

受講申込

RELATED EVENTS

Ultra96を使ったMPSoC用Linux入門

21 Jul 2020 - 29 Sep 2020
東京・大阪

このコースでは、仮想マシン内で実行されているUbuntu OS内から、Xilinx社が提供しているLinuxビルドツールであるPetaLinuxのインストール方法と、Ultra96またはUltra96-V2をターゲットにした組み込みLinuxの構築方法を学びます。演習では、YoctoおよびPetaLinuxツールについて学び、独自のFPGAハードウェアデザインをインポートし、ユーザーアプリケーションを組み込み、PetaLinuxの構成/カスタマイズを行います。

Ultra96を使ったMPSoCソフトウェア開発入門

20 Jul 2020 - 25 Sep 2020
東京・大阪

このコースでは、ザイリンクスソフトウェア開発キット(SDK)の基本的な操作について学びます。構築済みのハードウェアプラットフォームを使用して、SDK環境を使用して、Ultra96 / Ultra96-V2ボード用のいくつかの基本的なサンプルCコードでアプリケーションを開発する方法を学習します。

Ultra96を使ったMPSoCハードウェア開発入門

20 Jul 2020 - 28 Sep 2020
東京・大阪

FPGA開発ツールであるVivadoは、クロック、メモリインターフェイス、ペリフェラルなどの各種システムパラメーターの設定およびデバイス内部のFPGAブロック(Programable Logic)でカスタムハードウェアを開発するためにも使用され、そのための基本操作も説明します。