Browse By

Technologies

Markets

Development Stage

Corporate Updates

All Articles

The rapid growth of the Internet of Things (IoT) is making increasing demands on microcontrollers (MCUs) for both performance and connectivity
Improved Security in IoT Systems
By Christian Krieber   -   November 4, 2019
The rapid growth of the Internet of Things (IoT) is making increasing demands on microcontrollers (MCUs) for both performance and connectivity. Local processing is needed at the edge to perform ever more complex processing of data.
The role of security in the new era of IoT innovations
The role of security in the new era of IoT innovations
By Christian Krieber   -   October 31, 2019
The IoT is one of the fastest growing technological revolutions the world has ever seen
The brain functions like a machine, or so according to the theory of Marvin Minsky, one of the most important pioneers of artificial intelligence.
KI-Pionier Minsky: Vorläufig tot?
March 4, 2019
Das Gehirn funktioniert wie eine Maschine, so die ­These von einem der wichtigsten Pioniere der ­Künstlichen Intelligenz. Also kann man es nach­bauen – und sich durch ein Back-up des Bewusstseins auf einem Rechner unsterblich machen.
Could our entire life simply be a computer simulation
AI-pioneer Minsky: Temporarily dead?
March 4, 2019
The brain functions like a machine, or so according to the theory of Marvin Minsky, one of the most important pioneers of artificial intelligence. In other words, it can be recreated – made immortal by backing up its consciousness onto a computer.
Mit verschiedenen Ansätzen der Datenauswertung sollen Maschinen intelligent werden.
Neuronale netze simulieren das gehirn
February 27, 2019
Mit verschiedenen Ansätzen der Datenauswertung sollen Maschinen intelligent werden. Im ­Fokus steht dabei nicht nur die Leistungsfähigkeit, ­sondern immer mehr auch eine Flexibilität, wie sie das menschliche Gehirn bietet.
Kognitive Computerassistenten helfen Medizinern bei Diagnose- und Therapieentscheidungen.
Ist KI besser als der arzt?
February 27, 2019
Kognitive Computerassistenten helfen Medizinern bei Diagnose- und Therapieentscheidungen. ­Sie sind deutlich schneller bei der Auswertung von medizinischen Informationen und erreichen ­mindestens die gleiche Präzision.
Cognitive computer assistants are helping clinicians to make diagnostic and therapeutic ­decisions
AI better than the doctor?
February 27, 2019
Cognitive computer assistants are helping clinicians to make diagnostic and therapeutic ­decisions. They evaluate medical­ data much faster, while ­delivering at least the same level of precision.
Artificial neuronal networks are playing a big role
Neuronal networks simulating the brain
February 27, 2019
Machines are being made more intelligent based on a variety of data analysis methods. The focus of these efforts is shifting increasingly from mere performance capability towards creating the kind of flexibility that the human brain achieves.
Was nach reiner ­Science Fiction klingt, ist dank der Quanten­physik heute tatsächlich schon Realität.
Ist Teleportation möglich?
February 25, 2019
In den Star-Trek-Filmen werden Menschen einfach per Knopfdruck von einem Ort zum anderen gebeamt. Was nach reiner ­Science Fiction klingt, ist dank der Quanten­physik heute tatsächlich schon Realität.
Artificial Intelligence has enormous potential for improving our lives
AI Smarter than humans?
February 25, 2019
What began in the 1950s with a conference has grown into a ­key technology. It is already influencing our lives today, and as the intelligence of machines increases in the future that influence is bound to spread much more.
Das Internet der ­Dinge wird ­zunehmend zur Realität, immer mehr ­Maschinen, Geräte, Gegenstände und letztlich auch Menschen ver­netzen sich.
The Future of the Wireless Technology
February 22, 2019
Das Internet der ­Dinge wird ­zunehmend zur Realität, immer mehr ­Maschinen, Geräte, Gegenstände und letztlich auch Menschen ver­netzen sich.
Teleport information from a ground-control station to a satellite in space
Is teleportation possible?
February 22, 2019
In Star Trek, people are simply beamed from one place to another at the push of a button. What sounds like pure science fiction is actually already reality today thanks to quantum physics …
Smart Cities leben von einer Vielzahl an Informationen, die von Menschen, Geräten und ­Sensoren übertragen werden.
Smart City Projekte und Technologien
February 21, 2019
Smart Cities leben von einer Vielzahl an Informationen, die von Menschen, Geräten und ­Sensoren übertragen werden.
rückt die ­Energieeffizienz der Wireless-Technologie zunehmend in den Fokus
Höhere Vernetzung, Geringerer Stromverbrauch
February 21, 2019
Mit der explodierenden Zahl an vernetzten Geräten und dem rasant steigenden Datenvolumen rückt die ­Energieeffizienz der Wireless-Technologie zunehmend in den Fokus.
Smart cities subsist on a large amount of information which is transmitted by people, ­devices and sensors
Smart networks for smarter cities
February 20, 2019
Smart cities subsist on a large amount of information which is transmitted by people, ­devices and sensors. A wide range of wireless technologies is used for this purpose, depending on the application in question.
Energy efficiency is becoming increasingly important when it comes to wireless technologies
Higher networking, lower power consumption
February 20, 2019
Due to the explosion in the number of networked devices and the rapidly increasing data volumes, energy efficiency is becoming increasingly important when it comes to wireless technologies.
A vast range of wireless technologies is used to transmit this volume of data securely
The Future of the Wireless Technology
February 14, 2019
The Internet of Thing is increasingly becoming reality. Ever more machines, devices, objects and - last but not least - people are becomig interlinked.
The role of security in the new era of IoT innovations
Crossover Embedded Processors
By Ulrich Schmidt   -   December 17, 2018
At the heart of thousands of smart, connected IoT products are embedded processors
KI ist eine Schlüsseltechnologie, die sich in den kommenden Jahren nicht nur maßgeblich auf unser tägliches Leben, sondern auch auf die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft auswirkt.
Ist KI schlauer als der Mensch?
February 27, 2017
Was in den 1950ern mit einer Konferenz der KI-Pioniere John McCarthy und Marvin Minsky begann, ist zu einer Schlüsseltechnologie ­geworden.­ Sie beeinflusst schon heute­ ­unser Leben – und wird es mit steigender Intelligenz der Maschinen in Zu
<<    <    1    >    >>          Results Per Page:  30  60  90  All