Ist Teleportation möglich? | EBV Elektronik

Display portlet menu

Ist Teleportation möglich? | EBV Elektronik

Display portlet menu

Ist Teleportation möglich?

Was nach reiner ­Science Fiction klingt, ist dank der Quanten­physik heute tatsächlich schon Realität.

In den Star-Trek-Filmen werden Menschen einfach per Knopfdruck von einem Ort zum anderen gebeamt. Was nach reiner ­Science Fiction klingt, ist dank der Quanten­physik heute tatsächlich schon Realität. Zumindest auf der Ebene eines Photons.

Wie toll wäre es, wenn man nicht mehr kostbare Zeit beim Pendeln oder Reisen im Auto, Bus, Bahn oder Flugzeug vergeuden müsste, sondern wie in den Star-Trek-Filmen einfach per Knopfdruck an jeden beliebigen Zielort gebeamt werden könnte, also nicht nur Informationen Wireless übertragen werden würden, sondern auch Materie.
Doch das wird wohl ein ewiger Traum bleiben. Oder etwa nicht? Tatsächlich sind Physiker schon heute in der Lage, zumindest die Eigenschaften von Materie zu beamen bzw. zu „teleportieren“, wie es in der Fachsprache heißt.


Hier und dort zur gleichen Zeit

Die Grundlage dafür liegt in einem der eindrucksvollsten Phänomene der Quantenphysik: der Verschränkung. Sie beschreibt die Eigenschaft zweier Partikel, sich nicht wie zwei unabhängige Objekte, sondern wie ein einziges physikalisches Objekt zu verhalten. Die Verschränkung ist nicht räumlich zu verstehen: Verschränkte Teilchen korrelieren bezüglich ihrer Eigenschaften miteinander. Das bedeutet, dass wenn man die Eigenschaften des einen Teilchens verändert, sich das andere Teilchen zeitgleich entsprechend mitverändert, egal wo es sich befindet. Bei Lichtteilchen (Photonen) kann man eine solche Verschränkung erzeugen, wenn man ein einzelnes Teilchen in einer Laseranordnung mit einem speziellen Kristall in zwei Photonen aufspaltet. Mit einer derartigen Verschränkung lassen sich Informationen von einem Ort zum anderen ohne Zeitverlust übertragen, so die Theorie. Jede Messung, die den Zustand des einen Teilchens ändert, führt dabei ohne jeden Zeitverzug zu einer Zustandsänderung des anderen Teilchens, egal wie weit entfernt sie voneinander sind. Dieser Vorgang ist als sogenannte Quanten-Teleportation bereits seit einigen Jahren bekannt.


Übrigens: “Beam me up, Scotty” ist sicherlich der bekannteste Satz der Star-Trek-Geschichte, wurde aber in diesem Wortlaut niemals von irgendeiner Figur in der Serie oder in einem Film tatsächlich ausgesprochen.


Teleportation über hunderte Kilometer

Chinesischen Forschern ist es im letzten Jahr gelungen, auf diese Art Informationen über den Zustand von Photonen von einer Bodenstation zu einem Satelliten im All zu teleportieren. Theoretisch wäre es sogar möglich, die Informationen über den Zustand eines Menschen auf die gleiche Weise zu teleportieren. Damit wäre also tatsächlich ein Beamen wie in Star Trek möglich. Man müsste nur sämtliche Quantenzustände eines Menschen lesen, diese Informationen an den Zielort schicken und Atome mit den gleichen chemischen Elementen damit „prägen“.
 

Der Mensch ist zu komplex

Doch zwei große Probleme sind dabei noch ungelöst: Erstens wären eine enorme Menge Energie und extrem komplexe Berechnungen für die Teleportation eines Menschen nötig. Wissenschaftler der University of Leicester in England haben das mal ausgerechnet: Da alleine 10 Milliarden Bits nötig sind, um eine einzige Zelle eines Menschen zu beschreiben, würde die Datenmenge eines durchschnittlich großen und schweren Menschen rund 2,6 mal 1042 Bits betragen – das ist eine 2,6 mit 42 Nullen. Allein die Übertragung dieser Information mit einer Taktzahl von 30 GHz würde 350.000-mal länger dauern, als unser Universum überhaupt besteht. Da wäre man zu Fuß schneller.
Und würde man die Taktzahl erhöhen, um die Dauer der Reise auf wenige Tausend Jahre zu verringern, wären die Energieressourcen unserer Erde innerhalb von einer Sekunde erloschen. Und dabei wäre das zweite Problem noch nicht gelöst: Was passiert mit dem Menschen am Sendeort, wenn er am Zielort erscheint? Laut Quantenphysik würde das Original gelöscht, wäre nicht mehr existent. Wer wäre bereit, so eine Teleportations-Maschine tatsächlich zu testen?
Bei allem, was heute bekannt ist, scheint es also leider äußerst unwahrscheinlich, dass wir jemals nur mit einem „Beam me up, Scotty“ zu unserem Wunschort transportiert werden. Dennoch lohnt sich die Beschäftigung mit der Teleportation – nicht um Gegenstände zu übertragen, aber um mit Hilfe der Quantenphysik schnelle Computer und eine aus heutiger Sicht rasend schnelle Übertragung von Daten zu realisieren. Wireless Communication „at its best“, sozusagen.

 

****

Englische Version.

 

Ist Teleportation möglich? | EBV Elektronik

Display portlet menu

Ist Teleportation möglich? | EBV Elektronik

Display portlet menu
Related Articles
woman with diabetic monitory
Connectivity Among Major Analog Design Considerations in Health Wearables
December 9, 2019
Development of very low powered analog body sensors, digital microcontrollers, and innovative power and battery management circuits are driving the growth of wearable healthcare products.
The rapid growth of the Internet of Things (IoT) is making increasing demands on microcontrollers (MCUs) for both performance and connectivity
Improved Security in IoT Systems
By Christian Krieber   -   November 4, 2019
The rapid growth of the Internet of Things (IoT) is making increasing demands on microcontrollers (MCUs) for both performance and connectivity. Local processing is needed at the edge to perform ever more complex processing of data.
Das Internet der ­Dinge wird ­zunehmend zur Realität, immer mehr ­Maschinen, Geräte, Gegenstände und letztlich auch Menschen ver­netzen sich.
In eine kabellose Zukunft dank drahtloser Kommunikation
February 22, 2019
Das Internet der ­Dinge wird ­zunehmend zur Realität, immer mehr ­Maschinen, Geräte, Gegenstände und letztlich auch Menschen ver­netzen sich.
Teleport information from a ground-control station to a satellite in space
Is teleportation possible?
February 22, 2019
In Star Trek, people are simply beamed from one place to another at the push of a button. What sounds like pure science fiction is actually already reality today thanks to quantum physics …
Smart Cities leben von einer Vielzahl an Informationen, die von Menschen, Geräten und ­Sensoren übertragen werden.
Smart City Projekte und Technologien
February 21, 2019
Smart Cities leben von einer Vielzahl an Informationen, die von Menschen, Geräten und ­Sensoren übertragen werden.
rückt die ­Energieeffizienz der Wireless-Technologie zunehmend in den Fokus
Höhere Vernetzung, Geringerer Stromverbrauch
February 21, 2019
Mit der explodierenden Zahl an vernetzten Geräten und dem rasant steigenden Datenvolumen rückt die ­Energieeffizienz der Wireless-Technologie zunehmend in den Fokus.
Smart cities subsist on a large amount of information which is transmitted by people, ­devices and sensors
Smart networks for smarter cities
February 20, 2019
Smart cities subsist on a large amount of information which is transmitted by people, ­devices and sensors. A wide range of wireless technologies is used for this purpose, depending on the application in question.
Energy efficiency is becoming increasingly important when it comes to wireless technologies
Higher networking, lower power consumption
February 20, 2019
Due to the explosion in the number of networked devices and the rapidly increasing data volumes, energy efficiency is becoming increasingly important when it comes to wireless technologies.
A vast range of wireless technologies is used to transmit this volume of data securely
The Future of the Wireless Technology
February 14, 2019
The Internet of Thing is increasingly becoming reality. Ever more machines, devices, objects and - last but not least - people are becomig interlinked.

Ist Teleportation möglich? | EBV Elektronik

Display portlet menu
Related Events
TechTrends 2020
Date: April 23, 2020
Location: Auberge Du Pecheur, Ponstraat 41, B-9831 Sint-Martens-Latem, Belgium
Secure your Hardware & Application Seminar with NXP
Date:
Location: Germany, Kaarst, EBV Elektronik GmbH & Co KG - Office Kaarst, An der Gümpgesbrücke 7, 41564 Kaarst